PiCockpit: doe-het-zelf IoT met je Raspberry Pi

IoT staat voor Internet of Things – dit gaat over het verbinden van apparaten – bijvoorbeeld sensoren – via internet en er overal bij kunnen. Stel je voor dat je overal toegang hebt tot je Raspberry Pi. En het is allemaal net zo eenvoudig als het gebruik van uw smartphone – dat is de visie achter PiCockpit.

Wil je weten of je Raspberry Pi oververhit raakt? Waar is het gemaakt en welke versie is het? Wilt u GPIO-pinnen vanuit de webinterface aansturen? In één oogopslag de actuele luchttemperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk zien?

Mijn Raspberry Pis
Mijn Raspberry Pis

Uw Raspberry Pi kan zich aan de andere kant van de wereld bevinden – dankzij MQTT is alleen een internetverbinding vereist, u hoeft geen instellingen in uw router uit te voeren.

PiCockpit biedt je momenteel 6 praktische apps. Om deze apps te gebruiken, logt u gewoon in op PiCockpit.com met uw gebruikersaccount – en u heeft toegang tot uw Raspberry Pi:

6 praktische Apps per PiCockpit
Toegang via 6 praktische apps via PiCockpit

GPIO

Met de GPIO-app kun je de GPIO-pinnen van je Raspberry Pi uitlezen en bedienen. Geef de pinnen mensvriendelijke namen – bijvoorbeeld “kattenluik open” / “kattenluik dicht”. Met een eenvoudige grafische interface hoeft u geen expert te zijn om pinnen aan en uit te zetten. Gebruik het om uw eerste stappen in digitale elektronica te zetten – LED’s aansturen, zoemers, motoren in- en uitschakelen. Er zijn geen grenzen aan uw creativiteit – en PiCockpit verlost u van het tijdrovende programmeerwerk om de pinnen via internet te kunnen wisselen.

GPIO-app
Met de GPIO-app kun je de GPIO-pinnen van je Raspberry Pi uitlezen en bedienen

Een bijzonder hoogtepunt van de GPIO-app is de mogelijkheid om elke pin te besturen via PWM-software. Maak indruk op uw vrienden door LED’s eenvoudig te dimmen via de webinterface!

GPIO-app
Hoogtepunt van de GPIO-app: bedien alle pinnen via PWM-software

PiControl en PiCockpit

PiControl biedt u een veilige manier om met één druk op de knop opdrachten uit de picockpit.com-webinterface op uw Raspberry Pi uit te voeren.

PiControl App
Met PiControl voer je met één druk op de knop commando’s uit op je Raspberry Pi

De basisinstallatie van PiCockpit bevat al de commando’s “Raspberry Pi uitschakelen”, “Raspberry Pi opnieuw opstarten” en “PiCockpit-Client Update”.

Met PiControl heb je de volledige controle: alleen commando’s die je op de Raspberry Pi aanmaakt als .JSON-bestanden kunnen vanuit de webinterface worden uitgevoerd. U kunt natuurlijk ook de reeds aangemaakte commando’s verwijderen of wijzigen.

Ook hier zijn de mogelijkheden onbeperkt – alle commando’s die u op de Raspberry Pi als commandoregel kunt uitvoeren, kunnen hier worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld met een druk op de knop een Chromium-browservenster openen voor een specifieke webpagina. Of start services – bijvoorbeeld SSH – eenvoudig vanuit de webinterface.

PiDoctor

PiDoctor is een uitgebreide diagnosetool voor je Raspberry Pi, waarmee je kunt detecteren of je Pi oververhit raakt (throttling) of een te zwakke voeding heeft (onderspanning). Controleer de revisie van uw Raspberry Pi 4 – en waar de Raspberry Pi is vervaardigd. Bekijk de USB-apparaten die op je Pi zijn aangesloten, netwerkverbindingen en wifi-netwerken in de buurt van je Pi.

PiDoctor
Systeemdiagnose met PiDoctor

Bewaak de vrije schijfruimte op uw Raspberry Pi en bekijk momenteel actieve systeemprocessen en hun gebruik van bronnen.

PiDoctor App
Bewaak bijvoorbeeld schijfruimte en systeemprocessen

Je kunt PiDoctor ook eenvoudig uitbreiden met eigen testen.

PiStats in de PiCockpit

PiStats biedt u real-time statistieken, inclusief een grafische weergave in de tijd – van veel belangrijke bedrijfsparameters van uw Raspberry Pi.Bewaak de temperatuur van de Raspberry Pi CPU (SoC-temperatuur), de sterkte van het WLAN-signaal, de huidige vrije RAM en nog veel meer.

PiStats App
Realtime statistieken met PiStats

BME688 AirMeter

Met de BME688 AirMeter-app hebt u vanaf de webinterface toegang tot de Bosch Sensortec BME680- en BME688-sensoren en daarop gebaseerde breakout-boards en kunt u de sensorwaarden eenvoudig uitlezen.

Bewaak de omgevingslucht en de druk, temperatuur, vochtigheid en gasweerstand. Een hoge gasweerstandswaarde duidt op schone lucht, terwijl een lage gasweerstandswaarde de aanwezigheid van veel vluchtige organische stoffen in de lucht aangeeft. Veel VOC’s kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid, dus deze informatie is handig.

BME688 Luchtmeter
Sensorwaarden eenvoudig aflezen met BME688 AirMeter

Dankzij de integratie van de Bosch BSEC-bibliotheek in PiCockpit heeft u direct en zonder enige programmeerinspanning toegang tot alle waarden die uit de ruwe data van de sensor kunnen worden berekend. IAQ (Indoor Air Quality Index), eCO2 (berekende CO2-concentratie) en nog veel meer. De IAQ helpt u een beslissing te nemen wanneer het weer tijd is om te ventileren.

BME688 AirMeter App
Grafische weergave van de sensorwaarden met BME688 AirMeter

Bekijk de parameters waarin u geïnteresseerd bent – of het nu gaat om vochtigheid, temperatuur, luchtdruk of IAQ met de BME688 AirMeter-app in de loop van de tijd, dankzij het ingebouwde grafische display. Of gebruik het tabeloverzicht om in één keer een overzicht te hebben van alle parameters.

Das BME688 Breakout Board für das PiCockpit
Raspberry Pi met BME688 breakout board

WWe hebben al het juiste BME688 breakout board voor je in ons assortiment: Sensoren en modules

CO2-sensor

Met CO2-sensor kunt u de EE895 CO2-sensor bedienen vanaf de webinterface.

Deze sensor meet CO2-waarden direct en dankzij de double-beam-technologie zeer nauwkeurig en zonder regelmatige verse luchtkalibratie

CO2 sensor-app
Luchttemperatuur, luchtdruk en CO2 waarde in de CO2 sensor app

De CO2 sensor app laat je de luchttemperatuur, luchtdruk en de CO2 waarde zien. U kunt hier ook de waarden in de tijd volgen.

Raspberry Pi met EE895 breakout board
Raspberry Pi met EE895 breakout board

En ook hier hebben we het juiste EE895 breakout board voor je in ons assortiment: RPI SHD CO2 SENS

De volgende stap: registreer je gratis bij PiCockpit

Probeer PiCockpit vandaag nog – met een gratis account op PiCockpit kunt u tot 5 van uw Pi’s wereldwijd beheren. De installatie is snel en een video leidt u stap voor stap door het proces.

Je hebt geen Linux-kennis nodig, geen programmeerkennis en je hoeft geen expert te zijn. PiCockpit is gemaakt voor iedereen. Net zo eenvoudig als een smartphone.

https://picockpit.com