Basiskennis luidsprekerkeuze, deel 2: Hoe vindt u de juiste luidspreker?

Welkom bij het tweede deel van de luidsprekergids. Nadat we u in het eerste deel kennis hebben laten maken met de verschillende ontwerpen van beschikbare luidsprekerdrivers en hun toepassingsgebieden, zullen in dit deel de verschillende behuizingen en andere belangrijke parameters worden toegelicht. Wij zullen u ook een checklist geven voor de keuze van uw luidspreker.

Behuizingstypes

Luidsprekerdrivers zijn dipolen, d.w.z. dat het opgewekte geluid in twee richtingen wordt uitgestraald: het nuttige signaal naar voren via het diafragma en het tegengestelde signaal via het naar achteren zwaaiende diafragma. Aangezien het achtersignaal 180° is verschoven ten opzichte van het voorsignaal, kunnen in het ergste geval beide signalen elkaar opheffen. Om het geluid op de juiste manier te kunnen kanaliseren, moet elke driver dus in één van de drie basisbehuizingen worden geïnstalleerd.

Open baffle

Het eerste type is het open klankbord: het luidsprekerchassis wordt gemonteerd achter een houten plank met een passend gat. De printplaat voorkomt een akoestische kortsluiting, d.w.z. een onderbreking van de signalen, door de vluchttijd te vertragen. Een open klankkast wordt vaak gebruikt in radio’s of gitaarversterkers – en sinds enkele jaren ook weer in hifi-luidsprekers.

Exponentiële hoorn

De exponentiële hoorn is nog ouder dan de open baffle. In zijn oorspronkelijke vorm werd het gebruikt als akoestische versterker in grammofoons, wascilinders en Edison-fonografen. Ook nu nog wordt hij vooral gebruikt in luidsprekerchassis voor hoge frequenties, om het soms geringe geluidsvermogen te versterken. U kunt hiervoor inspiratie opdoen in de reichelt online shop.

Gesloten doos

Het meest gebruikelijke ontwerp voor luidsprekers is de gesloten box. In tegenstelling tot de open baffle en de exponentiële hoorn zorgt de gesloten box voor een goede bass-weergave en is ook verkrijgbaar in verschillende maten. Gewoonlijk zijn deze luidsprekers uitgerust met twee of drie drivers. Ofwel een tweeter en een middentoner, een middentoner en een basdriver of alle drie worden gecombineerd. Daarnaast zijn er nog andere combinaties mogelijk met full-range drivers, vooral in het cinema/surround bereik. Aangezien deze combinaties echter meer voor commercieel gebruik zijn, zullen zij hier niet in detail worden besproken.

Criteria voor fysieke evaluatie

Zelfs zonder een universitair diploma in natuurkunde moet u de vier belangrijkste parameters van een luidsprekerdriver kennen en kunnen evalueren. Zij worden hieronder gepresenteerd en op een gemakkelijk te begrijpen wijze toegelicht.

Frequentiebereik

De frequentierespons van een luidsprekerchassis beschrijft het werkingsbereik waarin het chassis een optimale geluidsoverdracht biedt. Het ligt in het frequentiegebied dat voor de gemiddelde luisteraar hoorbaar is van 20Hz tot 20kHz. De geluidsoverdracht moet zo lineair mogelijk zijn en zonder niveau-afwijkingen. In de praktijk kan dit echter niet voor honderd procent worden gegarandeerd – daarom moet de frequentierespons vaak worden gecorrigeerd met elektronische filters en luidsprekerkasten.

Impedantie

De impedantie van een luidspreker is een belangrijk selectiecriterium voor het afstemmen ervan op een versterker. Als de impedantie niet overeenkomt met die van de eindversterker, kan er vermogensverlies optreden – in het ergste geval kunnen de luidspreker en de eindversterker beschadigd raken. De meest voorkomende waarden voor impedantie zijn:

  • 2 Ohm baschassis
  • 4 Ohm middentoner, breedband chassis
  • 8 Ohm midrange, breedband, tweeter chassis
  • 16 Ohm midrange, tweeter chassis

Vermogen

Het vermogen van een luidsprekerchassis wordt uitgedrukt in watt. Het is belangrijk op te merken dat het opgegeven getal niet het geluidsvermogen beschrijft, maar het elektrische vermogen waaraan een chassis kan worden blootgesteld. Ongeveer 99 procent van het opgenomen vermogen wordt omgezet in warmte en slechts één procent bereikt de luisteraar als geluid. Het vermelde vermogen heeft dus betrekking op een continu sinusgolfsignaal bij 1 kHz of op een gemengd signaal of roze ruis, gemeten in True RMS (Root Mean Square). Het continue sinusgolfsignaal is nu echter verouderd, omdat het de luidspreker meer energie kan toevoeren dan nuttig is. Let op: Vaak geziene specificaties van 1000W voor de mini-luidsprekers van een PC zijn PMP- of PMPO-waarden, die slechts enkele milliseconden op de luidspreker mogen worden toegepast.

Efficiëntie

Het rendement van een luidspreker, uitgedrukt in dB, geeft aan welk deel van het ingangsvermogen kan worden omgezet in geluidsvermogen. Het is bepalend voor de keuze van de eindversterker. De waarde ligt meestal tussen 83dB (laag rendement) en 99dB (hoog rendement). Luidsprekers met een rendement van minder dan 90 dB worden vaak gebruikt in meerweg luidsprekers. Zelfs een luidspreker met een laag rendement kan een redelijk geluidsniveau produceren wanneer hij wordt gebruikt met een versterker met een laag rendement.

Elektrische systemen

Het volledige frequentiespectrum van een lied bereikt de luidspreker via de versterker van een stereo-installatie. Om eHet volledige frequentiespectrum van een lied bereikt de luidspreker via de versterker van een stereo-installatie. Om ervoor te zorgen dat elk luidsprekerchassis het voor zijn ontwerp optimale frequentiebereik ontvangt, worden er filters voor gebruikt. Ze worden ook wel cross-overs genoemd en zijn combinaties van spoelen, condensatoren en weerstanden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie basiscircuits: Een laagdoorlaat- of een hoogdoorlaatfilter stuurt alleen de corresponderende lage of hoge tonen naar het chassis. Een low-cut schakeling daarentegen is een gecombineerd hoog-laag filter dat bepaalde frequentiebereiken onderdrukt of juist benadrukt. Een grote verscheidenheid is beschikbaar in de online winkel.

Hoe vind ik de juiste luidspreker voor mij?

Hoewel de keuze van het juiste luidsprekersysteem vaak subjectief is, zijn er toch een paar factoren die bij het nemen van een beslissing in aanmerking moeten worden genomen: Grootte van de kamer, mogelijke inrichting, zitpositie en muzieksmaak.

Vooral de grootte van een ruimte is bepalend voor het juiste systeem – een éénkamerappartement stelt andere eisen dan een discotheek. Afhankelijk van de grootte van de ruimte, moeten compactere oplossingen worden gebruikt. Bovendien hebben zowel de zitpositie als het meubilair een invloed op de luisterervaring. Als u niet in het midden van de luidsprekers zit, zijn luidsprekers met een uitgesproken richtkarakteristiek, zoals hoornluidsprekers of een open klankkast, niet aan te bevelen, omdat anders het stereo-effect verloren gaat. Luidsprekers met een grote spreiding, zoals twee- of drieweg luidsprekers, worden aanbevolen. Hoe meer de akoestiek kan worden gedempt, hoe sterker de geluidsweergave kan zijn. Bij de aankoop van grotere systemen is het raadzaam de luidsprekers in uw eigen kamers te testen om de juiste keuze te maken. Je test tenslotte schoenen op pasvorm voordat je ze koopt. Als u uw eigen luidsprekers wilt bouwen, hebt u keuze te over. Het aanbod is enorm en soms verwarrend. De industrie biedt de juiste chauffeur voor elke smaak. De volgende matrices moeten u helpen de juiste keuze te maken voor uw eigen muzikale smaak.

WooferMiddenbereikTweeter
30-1000 Hz65-5000 Hz100-10000 Hz500-5000 Hz20-8000 Hz150-9000 Hz1500-20000 Hz1000-18000 Hz5000-20000 Hz
Klassieke muziekxxx
Jazzxxx
Rock/Popxxx
Vinyl & Analoogxx
Discoxxx
BreedbandEfficiëntie Luidsprekertype
20-20000 Hz80-85 dB86-90 dB90-100 dBBoxSubwooferHoorn Luidspreker Open Baffle
Klassieke muziekxxxxx
Jazzxxxx
Rock/Pop xxxx
Vinyl & Analoog xxxx
Discoxxx

Conclusie

Nadat wij in het eerste deel van deze gids de verschillende soorten luidsprekers uitvoerig hebben beschreven, hebben wij nu de doorslaggevende parameters duidelijk uiteengezet. Met deze kennis staat niets een perfecte geluidservaring in de weg.