Hygiëne en afstandsregels tijdens de corona-crisis – dat is waar het om gaat

Na de opheffing van de oorspronkelijke beperking wordt nu ook de officiële regelgeving met betrekking tot corona geleidelijk aan versoepeld. Het is echter nog steeds noodzakelijk om de regels voor hygiëne en afstand te handhaven om te voorkomen dat de pandemie opnieuw opflakkert – in ieder geval totdat er een vaccin is gevonden.

De hervatting van de activiteiten vormt een grote uitdaging voor bedrijven in alle sectoren, of het nu gaat om de detailhandel en de groothandel, het toerisme, productiefaciliteiten of de horeca. Er zijn immers een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden om aan de regelgeving te voldoen. Als het virus zich onder het personeel verspreidt, heeft het een verwoestende economische impact op het bedrijf.

Waarop moeten bedrijven nu letten en welke instrumenten helpen bij de uitvoering van de hygiëne- en opruimingsregels?

Reiniging en desinfectie van oppervlakken

Studies geven aan dat het virus enkele dagen op oppervlakken kan blijven liggen. Daarom moet speciale aandacht worden besteed aan het regelmatig schoonmaken van tafels, balies of ramen in bedrijven.

Allereerst moet het verschil tussen reiniging en desinfectie worden begrepen. Reiniging verwijdert voornamelijk onzuiverheden en doodt slechts in geringe mate ziektekiemen. Dit kan het risico op infectie verminderen. Meer ziektekiemen worden geëlimineerd door desinfectie. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI) is een regelmatige schoonmaakbeurt buiten de zorginstellingen voldoende. Als de desinfectie toch wordt uitgevoerd, moet deze als veegdesinfectie worden uitgevoerd. De RKI doet aanbevelingen voor de keuze van een geschikt en goedgekeurd desinfectiemiddel.

Persoonlijke beschermingsmiddelen die tijdens de reiniging worden gedragen, moeten achteraf worden weggegooid. Bedrijven moeten frequente contactpunten definiëren en deze regelmatig schoonmaken. Het gaat hierbij om handgrepen, schakelaars en oppervlakken, maar ook om elektronica zoals telefoons, toetsenborden en kassa’s. Voor dit laatste zijn reinigingsmiddelen beschikbaar. Handgrepen en kranen kunnen worden vervangen door contactloze versies om het risico op infectie te verminderen. Er zijn ook desinfectielampen beschikbaar, die het mogelijk maken om ziektekiemen te doden zonder gebruik te maken van chemicaliën.

Het opstellen van een reinigingsschema draagt bij aan een regelmatige reiniging. Een extra overzicht wordt gegeven door middel van stickers waarop de laatste schoonmaakbeurt kan worden genoteerd. De werkgever moet er ook voor zorgen dat de juiste reinigingsmiddelen in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn.

Persoonlijke bescherming

Om de individuele bescherming van de werknemers te garanderen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) belangrijk tijdens het werk, afhankelijk van de activiteit en de regio. Tot de PBM’s behoren bijvoorbeeld maskers en handschoenen. Deze minimaliseren het risico op besmetting, zowel onder medewerkers als in het contact tussen medewerker en klant. In ieder geval moeten de PBM’s in voldoende mate beschikbaar zijn. Het mag slechts één keer worden gedragen en moet daarna worden weggegooid.

Bovendien moet een adequate handhygiëne worden gewaarborgd. De werkgever kan dit faciliteren door het verstrekken van zeep en desinfectiemiddel. Om van de nieuwe regels een gewoonte te maken, kunnen er borden worden opgehangen om aan te geven dat de handen correct moeten worden gewassen en om ze er tegelijkertijd aan te herinneren dat ze dat moeten doen. In sommige regio’s moet in bedrijven en winkels een beschermingsmasker worden gedragen. Ook hier kunnen borden het makkelijker maken om aan deze regels te voldoen.

Veiligheidsafstand

Waar mogelijk moet een afstand van 1 tot 2 meter tussen elkaar worden aangehouden. Om persoonlijk contact tot een minimum te beperken, moeten vergaderingen die niet dringend persoonlijk hoeven te worden gehouden, telefonisch of online worden gehouden. Afhankelijk van de incidentie van de infectie kan het nodig zijn om het personeel te verdelen door middel van een personeelsplan, zodat bedrijven niet volledig bemand zijn en het gemakkelijker is om te voldoen aan de afstandsregelgeving. Bovendien moeten de pauzes worden gespreid, vooral als er een kantine wordt gebruikt, omdat het risico op infectie bijzonder groot is bij het eten en drinken.

De naleving van de afstandsregeling kan worden vergemakkelijkt door het aanbrengen van vloermarkeringen of barrières. Dit geldt ook om te voorkomen dat het virus zich verspreidt wanneer er persoonlijk contact met de klant plaatsvindt. Zo moet er bijvoorbeeld een veiligheidslijn worden getrokken voor de balies, loketten en kassa’s. Markeringen die op de vloer zijn geplakt, kunnen ook worden gebruikt om klanten specifiek door een winkel te leiden of om medewerkers door de productie of magazijnen te leiden door hen een routebeschrijving te geven. Deze moeten altijd worden ontworpen als eenrichtingsverkeer en moeten worden gemarkeerd met een richtingbord. Daarnaast kunnen op de vloer stickers worden gebruikt om aan te geven waar klanten in een wachtrij kunnen wachten, zodat er voldoende afstand is.

Bovendien kan een spitbescherming werknemers beschermen die persoonlijk contact hebben met klanten, omdat ze de beste druppels kunnen opvangen.


In ieder geval vereist de langdurige en correcte toepassing van de hygiëne- en afstandsregels in bedrijven een grote verandering. Medewerkers en management moeten te allen tijde in nauw contact staan om de veiligheid van het personeel en de klanten te waarborgen.

Meer producten over dit onderwerp vindt u op onze overzichtspagina in de shop.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *