Hoe energie te besparen in het huishouden
Welke maatregelen helpen om energie in het huishouden te besparen en de ecologische voetafdruk te verkleinen? In deze gids geven we handige tips die iedereen gemakkelijk kan implementeren. De energieomslag is momenteel bijna dagelijks onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. Het gaat ook om de bijdrage die elk individu daaraan kan leveren. Immers, zelfs kleine veranderingen in het gedrag kunnen op de lange termijn tot grote resultaten leiden.
Vermindering van het energieverbruik voor verwarming
Het grootste deel van het energieverbruik in particuliere huishoudens komt voor rekening van de verwarming – afhankelijk van de berekeningsgrondslag tussen 50 en 75 procent. Vaak kan een verandering worden bewerkstelligd met slechts kleine maatregelen. Het is daarom de moeite waard om op dit punt te beginnen.
Zonder te hoeven investeren in extra hulpmiddelen kunnen gedragsveranderingen zoals het luchten van de ramen op een hobbelige manier helpen in plaats van ze lang open te laten staan. Bovendien moet de temperatuur in de woonkamers zo mogelijk constant worden gehouden. Dit bespaart meer energie dan het constant opwarmen van een gekoelde ruimte.
Zelfs met kleine investeringen in de isolatie van huizen of appartementen kunt u de stookkosten eenvoudig verlagen. Kleefbanden dichten bijvoorbeeld deuren af, speciale rolluiken beperken het warmteverlies door ramen.
Slimme oplossingen voor energiebesparende verwarming
Extra energie kan worden bespaard door slimme thermostaten aan te brengen, die gewoon worden vastgeschroefd in plaats van de conventionele verwarmingsregelaars. Door het creëren van verwarmingsprofielen voor de afzonderlijke ruimtes is een vraaggerichte verwarming mogelijk. Zo kan de temperatuur in de badkamer ‘s nachts een paar graden kouder zijn dan overdag. Zelfs een verwarmingsinstallatie die u bent vergeten af te sluiten, kan op afstand via een app worden uitgeschakeld.
De aanschafkosten betalen zich vaak binnen een jaar terug door de gerealiseerde energiebesparing, afhankelijk van de grootte van de woonruimte en het aantal gebruikte thermostaten. U kunt hier meer manieren vinden om het energieverbruik voor verwarming te verminderen.
Het leveren van verlichting volgens de eisen
Zelfs bij het verlichten van woonruimtes helpt het al om bewust te worden waar energie wordt verspild. Zo moet men er bijvoorbeeld een gewoonte van maken om het licht uit te schakelen in ruimtes die momenteel niet in gebruik zijn. Voor donkere gebieden die niet permanent worden gebruikt, zoals kelders en gangen, kan het nuttig zijn om een bewegingsmelder te installeren.
Energiebesparing door eenvoudigweg LED’s te gebruiken voor de verlichting
Sinds 2009 is de productie van gloeilampen bij wet verboden. De laatste voorbeelden die nog in gebruik zijn in huishoudens moeten worden vervangen door LED-lampen of spaarlampen. Dit komt omdat veel van de elektriciteit die gloeilampen verbruiken, verloren gaat als thermische energie. Bovendien bieden de energiebesparende versies een aanzienlijk langere levensduur.
Als er slimme LED’s zijn geïnstalleerd, kunnen consumenten het licht via apps aansturen en zo ook zorgen voor lagere elektriciteitskosten. Zo kunnen sommige apparaten op afstand worden gedimd of uitgeschakeld als ze per ongeluk worden ingeschakeld.
Efficiënt gebruik van elektrische apparaten
Naast verwarming en verlichting is een aanzienlijk deel van de elektriciteitsrekening toe te schrijven aan het energieverbruik van huishoudelijke apparaten. Als deze verstandig worden gebruikt en met het oog op energie-efficiëntie worden ingekocht, kan hier extra energie worden bespaard.
Zo moet er bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat apparaten die op batterijen werken, zoals mobiele telefoons, alleen in het stopcontact worden gestoken wanneer ze echt moeten worden opgeladen. Dit geldt ook voor power guzzlers zoals grote televisies of desktop PC’s die lange tijd in stand-by staan.
Bovendien moet men bij het gebruik van huishoudelijke apparaten, indien mogelijk, zijn toevlucht nemen tot energiezuiniger alternatieven. Een waterkoker verbruikt bijvoorbeeld veel minder energie dan kokend water in een pot op het fornuis. Op dezelfde manier kan het voedsel in de magnetron worden verwarmd in plaats van in het fornuis.
Ook het regelmatig ontdooien van het vriesvak kan zijn vruchten afwerpen, want zelfs een laagje ijs van 0,5 cm kan het stroomverbruik met 30 procent verhogen. Zorg er bij gebruik van de wasmachine voor dat de trommel helemaal vol is, zet de wastemperatuur lager en droog de was indien mogelijk aan de lucht in plaats van in de wasdroger.
Energiebesparende huishoudelijke apparaten kopen
Stroomvreters in het huishouden kunnen worden geïdentificeerd met een meetapparaat. Hoewel de initiële investering hoog is, zoals in het geval van een koelkast of wasmachine, kan het op de lange termijn de moeite waard zijn om energie-intensieve apparaten te vervangen door energiezuinigere versies.
In het algemeen moet bij de aankoop van nieuwe huishoudelijke apparaten rekening worden gehouden met de energie-efficiëntie. Producten met een directe aansluiting op het elektriciteitsnet verbruiken doorgaans minder energie dan producten die op batterijen werken. Bovendien moeten apparaten alleen in de gewenste maat worden aangeschaft. Een koelkast met een iets groter volume kost misschien niet veel meer dan een kleinere, maar op de lange termijn verbruikt hij meer energie en drijft hij de elektriciteitskosten op. Het kan ook mogelijk zijn om de aankoop van een airconditioner te vermijden door het installeren van luiken die de ruimte isoleren van de warmte.
Vergeten ingeplugde apparaten kunnen onderweg worden uitgeschakeld met behulp van slimme stopcontacten die via een app kunnen worden aangestuurd. Op deze manier bieden de slimme helpers ook extra veiligheid voor producten die door warmteontwikkeling brand kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen elektrische apparaten met een hoog stroomverbruik, zoals printers of kopieerapparaten in het thuiskantoor, automatisch worden in- en uitgeschakeld via het slimme stopcontact.
Heroverweging van de krachtbron
Zoals beschreven in de gids, helpen zelfs veel kleine maatregelen en gedragsveranderingen om het energieverbruik te verminderen – zonder dat er extra geld hoeft te worden geïnvesteerd. Ongeveer 60 procent van de huishoudelijke elektriciteit bestaat nog steeds uit kernenergie en energie uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Dus als u iets extra’s wilt doen voor het milieu, kunt u uw elektriciteit kopen via labels die de uitbreiding van hernieuwbare energieën bevorderen. De groene stroomtarieven van de reguliere elektriciteitsleveranciers hebben daarentegen vaak geen toegevoegde waarde voor de milieubalans. In ieder geval moet u voldoende informatie krijgen voordat u overstapt.
Afbeelding: Adobe Stock