Digitale fotolijst met afstandsbediening met de Raspberry Pi

Digitale fotolijsten behoren tot de meest populaire Raspberry Pi projecten. In deze How-To laten we u zien hoe u dit comfortabel en zonder veel programmeerwerk kunt doen met de gratis iOS en Android App van de Frankfurt startup FRAMEN.

Het project

Geschikt voor: Beginners met basiskennis

Benodigde tijd: ca. 1 uur plus individuele knutseltijd voor het fotolijstje

Budget: ongeveer € 60 (plus een monitor in de gewenste grootte als fotolijstje)

Dat is wat je nodig hebt:

1x Raspberry Pi3 B+ Set (incl. voeding, koffer)
1x minstens 16 GB microSD-kaart van minstens 16 GB
1x monitor met HDMI
1x fotolijst (doe-het-zelf)

Je zult dit ook nodig hebben:

1x PC/Laptop die kan worden aangesloten op de Raspberry Pi 1x FRAMEN Photo App voor iOS en Android (gratis)

Voorbereiding: App & fotolijstje

De FRAMEN App maakt het beheer en de weergave van foto’s zeer eenvoudig en geeft u ook een afstandsbediening voor de fotolijst bij de hand. Deze video laat je zien hoe je de app op de Raspberry Pi installeert:

De handleiding is ontwikkeld door de blog TheDigitalPictureFrame.com in samenwerking met FRAMEN.

Installeer het besturingssysteem

Zoals bij alle Raspberry Pi projecten, beginnen we met de installatie van een besturingssysteem.

Ga naar www.raspberrypi.org/downloads/ en klik eerst op “Raspbian Buster met desktop” en vervolgens op “Download ZIP.

Na het downloaden, pak de afbeelding uit het archief uit en schrijf het op een MicroSD-kaart met behulp van een tool zoals Etcher.

Om de Raspberry Pi onmiddellijk toegang te geven tot het WLAN, moeten we de instellingen voor de eerste keer opstarten.

Open een console en type:

<code>cd /Volumes/boot && touch ssh && nano wpa_supplicant.conf</code>

Wanneer de editor wordt geopend, voert u de onderstaande code in en past u de SSID en het wachtwoord dienovereenkomstig aan.

<code>

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1
country=DE netwerk={={
ssid=”uw-WLAN-stationnaam” psk=”uw-WLAN-wachtwoord” toets_mgmt=WPA-PSK
}
</code>

Haal vervolgens de microSD-kaart uit uw PC/laptop, steek deze in de Raspberry Pi en sluit de voeding aan.

De eerste keer opstarten en belangrijke basisinstellingen

Nadat de Raspi is gestart, moet u enkele basisinstellingen op het besturingssysteem maken. Zoek de IP voor “frambozenpi” in uw router en maak verbinding met uw PC/laptop via de console. Het eerste wachtwoord is zoals gewoonlijk “raspberry”.

Als u de Raspberry Pi niet in uw WLAN kunt vinden, is het wachtwoord of de SSID waarschijnlijk verkeerd ingevoerd.

Voer eerst de volgende commando’s in de console in:

<code>sudo apt update && sudo apt upgrade -y</code>

Wacht tot de systeemupdate is voltooid. Start vervolgens de systeemconfiguratie met

<code>sudo raspi-config</code>

en breng de volgende wijzigingen aan:

– Onder 1: Change User Password – voer uw nieuwe wachtwoord in.
– Onder 2: Network Options – N1: Hostnaam: Selecteer een naam voor uw Raspberry Pi op het netwerk. Standaard wordt “RaspberryPi” ingevoerd. Dit kan worden achtergelaten of gewijzigd.
– Onder 3: Boot Options – Desktop/CLI: Selecteer B4 Desktop Autologin
– Onder 3: Boot Options: Wait for Network at Boot: Yes
– Onder 4: Localisation Options: Kies I2 en uw

Ga terug, selecteer “Finish” en start opnieuw op. U had het scherm uiterlijk nu moeten aansluiten op de Raspberry Pi.

De automatische start van FRAMEN.TV instellen

Nu komen we bij de instellingen die ervoor zorgen dat wanneer de Raspberry Pi wordt opgestart

– opent automatisch een browservenster in volledig scherm modus,
– TV wordt opgeroepen en
– vervelende muishandelingen of vervelende systeemaanwijzingen kunnen worden verborgen.

Blijf in de console en type:

<code>

sudo apt install unclutter

sudo rm /etc/xdg/autostart/piwiz.desktop

</code>

Nu maken we het startbestand aan.

<code>sudo nano /home/pi/start_script.sh</code>

Kopieer de volgende code in de editor:

<code> #!/bin/bash

export DISPLAY=:0 unclutter -idle 0.5 -root &

sed -i ’s/“exited_cleanly“:false/“exited_cleanly“:true/‘
/home/pi/.config/chromium/Default/Preferences

sed -i ’s/“exit_type“:“Crashed“/“exit_type“:“Normal“/‘
/home/pi/.config/chromium/Default/Preferences

chromium-browser –noerrdialogs –disable-infobars –kiosk &

sleep 8

xset s reset

xset s 0

xset -dpms

</code>

Bewaar en sluit de editor.

Typ dan in:
<code>sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart</code>

Pas in de editor de inhoud als volgt aan:

<code>

@lxpanel –profile  LXDE-pi @pcmanfm –desktop –profile LXDE-pi bash start_script.sh

</code>

Eindelijk, herstarten. De eerste keer dat u begint, wordt een QR-code weergegeven. Voor de volgende stap heeft u de Handy App nodig.

Stel de FRAMEN Photo App in en sluit deze aan op het Pi-fotolijstje

De FRAMEN App maakt het beheer en de weergave van foto’s zeer eenvoudig en biedt een afstandsbediening voor uw fotolijst. Bovendien hoeft u niet langer verschillende softwarepakketten in Linux in te stellen, maar kunt u binnen 30 minuten aan de slag.

Stel de FRAMEN Photo-app in en verbind deze met Pi Photo Frames

De FRAMEN Photo App is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis als basispakket, wat voor de meesten perfect voldoende zal zijn.

FRAMEN Foto-app - Maak een afspeellijst

Nadat u verbinding hebt gemaakt, gaat u naar het pictogram Thuis in de app, tikt u op een bestaande afspeellijst en tikt u op het pictogram van de papieren brochure in het midden. Nu zouden de foto’s op uw fotolijstje moeten verschijnen.

U kunt nu uw eigen foto’s uploaden via de camerarol van de mobiele telefoon of via het  app.framen.io internetadres.

Met de gratis versie kunt u 20 beelden tegelijk uploaden en tot 2GB in totaal. Dit komt overeen met ongeveer 1000 beelden. Video’s worden momenteel niet ondersteund. De foto’s kunnen elke beeldverhouding hebben. Later kunt u kiezen hoe ze worden weergegeven, afhankelijk van de oriëntatie van de monitor.

Afbeeldingen toevoegen

Drie fotolijsten kunnen zonder kosten worden geselecteerd. Op elke playlist kan een andere afspeellijst worden ingesteld. Als alternatief kunnen alle drie de fotokaders synchroon worden afgespeeld.

De Rapsberry Pi-fotolijst kan niet alleen worden bediend met de mobiele app, maar ook rechtstreeks vanaf de pc met het FRAMEN-webportaal op app.framen.io.

De foto’s worden opgeslagen op Duitse AWS-servers en zijn natuurlijk alleen voor u toegankelijk. Daar kunt u ze ook op elk moment verwijderen. De logica is vergelijkbaar met die van Dropbox. Er lijkt ook geen vreemdeling te zijn, behalve dat men dit uitdrukkelijk goedkeurt. De Rapsberry Pi fotolijst kan niet alleen met de mobiele telefoon app worden bediend, maar ook rechtstreeks vanaf de PC met het FRAMEN webportaal op app.framen.io Bovendien kunnen meerdere fotolijsten en apparaten tegelijkertijd worden aangestuurd, bijv. in verschillende kamers / kantoren.

Conclusie

De FRAMEN Player is verkrijgbaar in zwart of wit.

Het maakt niet uit of u gewoon een voorproefje wilt krijgen van het toepassingsgebied van digitale fotolijsten, verschillende fotolijsten van familiefoto’s in huis wilt tonen of zelfs een digital signage oplossing voor een bedrijf wilt implementeren, met FRAMEN Photo en een Raspberry Pi is dit zeer eenvoudig op te zetten.

Het opstartkader FRAMEN biedt ook de “FRAMEN Player” – een digitale fotolijst in 21″, die ook met de app kan worden bediend. Bestaande TV’s kunnen ook achteraf worden uitgerust met de “FRAMEN TV”-stick.
De FRAMEN-speler is verkrijgbaar in zwart of Digitale fotolijst, DigiFrame 218.

Afbeeldingen: FRAMEN