Videobewaking op privéterrein: Wat is toegestaan?

Ook al is hij in sommige delen van het land nog een beetje verlegen, de zomer staat voor de deur – en daarmee komt de vakantieperiode waar veel mensen naar uitkijken: zeven dingen inpakken, het werk en het dagelijks leven achter zich laten en gewoonweg uitschakelen. Maar is alles thuis echt veilig in huis of appartement?

Om zich deze zorgen te besparen, vertrouwen velen op bewakingscamera’s die op afstand kunnen worden gecontroleerd. Bij de installatie en afstelling van deze camera’s moet echter op verschillende punten worden gelet om te voorkomen dat de buren ongewild in beeld komen en zo mogelijk de wet overtreden.

Hoe de camera’s te positioneren

Het hoogste uitgangspunt voor de positionering van bewakingscamera’s is de inachtneming van het fundamentele recht op vrije persoonlijkheidsontwikkeling (artikel 2, lid 1, + artikel 1, lid 1, GG), alsmede de inachtneming van het recht op zelfbeschikking op het gebied van informatie en het recht op eigen beeldvorming (federale wet op de gegevensbescherming, §201a StGB).

Zo kan men met een bewakingscamera alleen het privé-eigendom – dus het eigen huis, de eigen tuin en op privéwegen – filmen. Op de foto’s mogen geen naburige eigendommen te zien zijn, omdat daar de rechten van de betreffende eigenaren van toepassing zijn. Openbare paden zijn ook taboe, want voorbijgangers moeten er ongehinderd kunnen blijven. Als een pad, zoals een toegangsweg tot een meerpartijenwoning, een privépad is, maar door meerdere eigenaren wordt gebruikt, kan het daar niet gefilmd worden.

Dezelfde regels zijn van toepassing op camerapummies. Ook deze mogen alleen zo geplaatst worden dat ze het eigen eigendom in het vizier uitsluiten. De reden hiervoor is dat deze cameradummy’s een zogenaamde bewakingsdruk op gang brengen en daarom met echte camera’s worden gelijkgesteld.

Toegestane cameraplaatsing – dat is toegestaan.

Tegen deze achtergrond zijn vast geïnstalleerde camera’s ideaal, omdat u ze precies op de gewenste opnamehoek kunt instellen. Voorzichtigheid is geboden bij draaiende camera’s, zodat deze op geen enkele wijze in strijd zijn met de wettelijke voorschriften.

Bovendien kunnen er schermen aan de camera worden bevestigd die bepaalde gebieden van het beeld uitsluiten. Het is belangrijk dat veranderingen in de camerapositionering duidelijk zichtbaar zijn. Het is niet toegestaan om camera’s te gebruiken die op afstand kunnen worden bediend om zich te richten op andermans eigendom of openbare ruimtes. Een ondoorzichtig deksel van de camera wordt ook als problematisch gezien, omdat buren en voorbijgangers niet kunnen beoordelen hoe de camera is uitgelijnd en welk gebied hij filmt. Zoals reeds vermeld, weegt de toezichtsdruk zwaarder dan de feitelijke schoten voor een eventuele rechterlijke uitspraak.

Het is ook belangrijk dat voorbijgangers duidelijk kunnen zien dat een woning niet zomaar kan worden betreden. Daarom moet er een duidelijke barrière, zoals een hek of een bordje dat waarschuwt tegen toezicht, worden aangebracht.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op deze regel zijn alleen mogelijk in bijzondere uitzonderlijke gevallen waarin de belangen van de eigenaar prevaleren, bijvoorbeeld omdat hij meerdere malen het slachtoffer is geweest van een misdrijf. Een voorbeeld hiervan is de installatie van een bewakingscamera in de ondergrondse parkeergarage, als de eigen auto al meerdere malen is beschadigd.

Maar zelfs dan gelden er strikte beperkingen. In geen geval is het toegestaan om intieme inzichten vast te leggen, zoals in andermans huis.

Bewakingscamera’s in appartementencomplexen

De verhuurder heeft de toestemming van alle huurders nodig voor de installatie van bewakingscamera’s in en op appartementsgebouwen of aanverwante gebieden zoals vuilnisbelten, de achtertuin of gemeenschappelijke tuinen. Daarnaast moeten de huurders vooraf precies weten waar de camera’s worden geplaatst, welke ruimtes ze gaan filmen en op welke tijden. Bovendien moet precies worden uitgelegd wie toegang heeft tot de opnames en of – en zo ja, hoe lang – het videomateriaal wordt opgeslagen.

Als u als huurder videobewaking wilt uitvoeren, heeft u de toestemmingsverklaring van de verhuurder nodig. Bovendien gelden dezelfde regels als voor de eigenaars: alleen het filmen van privéruimtes en ruimtes is toegestaan. Als u ook gemeenschappelijke ruimten wilt filmen, moeten alle andere huurders hiermee instemmen door middel van een toestemmingsverklaring.

Ook hier is er een uitzonderlijk geval: wanneer een dreigende aanval kan worden afgewend door middel van videobewaking en het gevaar op geen enkele andere manier kan worden afgewend.

Foto omslag: Adobe Stock #13597646466