Raspberry Pi voor beginners: zo zijn de eerste stappen heel eenvoudig

Een voordelige minicomputer met ontelbare gebruiksmogelijkheden: met de Raspberry Pi kunt u uw eigen elektronische projecten en experimenten verwezenlijken. Of u nu een robot wilt besturen, een internetradio wilt maken of een eigen Smart Home-systeem wilt opzetten, met de Raspberry Pi beschikt u daarvoor over de ideale basis. Meestal wordt de Raspberry Pi aangestuurd met Python, een goed leesbare, bondige en daarom ook eenvoudig te leren programmeertaal, die geschikt is voor beginners, maar ook complexe projecten kan ondersteunen.

Maar hoe zet u die eerste stappen? Onze adviseur vertelt u wat u nodig hebt om van start te gaan, hoe u een Raspberry Pi aan de praat krijgt en welke eerste projecten geschikt zijn voor beginnende technologieliefhebbers.

Dit hebt u nodig om te beginnen

De aanschaf van een Raspberry Pi is een goed begin. Er zijn ondertussen verschillende modellen verkrijgbaar die qua prijs slechts minimaal van elkaar verschillen. Er zijn echter verschillen tussen de uitrustingen, die merkbaar zijn bij het gebruik. Zo beschikt de nieuwe Raspberry Pi 3 over geïntegreerd WLAN en Bluetooth, een eigenschap die vooral de bouw van Smart Home-onderdelen gemakkelijker maakt. Een ander voordeel van de Raspberry Pi 3 is de CPU-sterkte van 1.200 MHz en de quadprocessor. Informeer vóór de aanschaf welke variant van deze minicomputer het meest geschikt is voor het door u geplande project. Als u de optie voor verschillende toepassingen of latere upgrades voor complexere functies open wilt laten, is de Raspberry Pi 3 zeker een goede keus.

Onmisbare accessoires

De Raspberry Pi kan worden vergeleken met de harde schijf van de pc. Hij kan pas worden gebruikt in combinatie met de juiste accessoires. Wat u precies nodig hebt, hangt sterk af van uw project en het geplande gebruiksdoel van de Raspberry Pi. Enkele zaken zijn echter onmisbaar:

  1. Een micro-SD-kaart
    Deze is nodig om de Raspberry Pi te kunnen gebruiken, omdat het besturingssysteem alleen kan worden afgelezen van een micro-SD-kaart en niet van een USB-stick. Afhankelijk van het gekozen besturingssysteem, is tussen de twee en zes GB aan opslagruimte nodig. De micro-SD-kaarten die u al bij het besturingssysteem NOOBS kunt kopen zijn erg praktisch.
  2. Stroomkabel
    De Raspberry Pi werkt niet zonder stroom. Een stroomkabel met microUSB-aansluiting zorgt voor voldoende stroom. De stroomkabel moet geschikt zijn voor langdurig gebruik en minimaal 2.000 mA leveren.
  3. Behuizing en koeling
    Om de printplaat te beschermen tegen beschadigingen en stof, zijn diverse behuizingen verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren. Als u werkt aan een project waarbij de Raspberry Pi langdurig moet worden gebruikt, houd dan ook rekening hmet de inbouw van een koeling. Zo voorkomt u oververhitting.

Overige accessoires naar behoefte

Als u de Raspberry Pi aan de praat hebt gekregen, moet u commando’s kunnen invoeren en deze kunnen bekijken. USB-muis en –toetsenbord en een beeldscherm, zijn in de meeste gevallen onmisbaar, maar kunnen voor het programmeren worden ‘geleend’ van uw pc.

Juist voor beginners kan het lonend zijn een blik te werpen op de aangeboden starterspakketten. Daar zijn alle essentiële benodigdheden in één oogopslag te vinden en zo weet u zeker dat de producten compatibel met elkaar zijn. Kies voor een all-in-bundel met de belangrijkste accessoires of breid naar behoefte uit naar een bundel met touchdisplay. Als u de benodigde kennis over programmeren graag wilt opdoen via een handleiding, dan is er een bundel met handleiding over het onderwerp Python-programmeren beschikbaar.

Natuurlijk zijn er nog veel meer accessoires verkrijgbaar; of u die nodig hebt, is afhankelijk van uw project. Als u de Raspberry Pi bijvoorbeeld als multimediacenter wilt gebruiken, is het zinvol om te investeren in een extra HDMI-kabel. In het algemeen is het handig om enkele lintkabels en connectors bij de hand te hebben.

Als aanvulling heeft de Raspberry Pi de mogelijkheid enkele vrij programmeerbare interfaces (GPIO’s) te gebruiken waar elektrische verbindingen op kunnen worden aangesloten, vastgeklemd of gesoldeerd. Sommige van deze pins kunnen ook worden gebruikt als verbindingspunten voor interfaces met UART, I2C of SPI.

Hier vindt u meer dan 1.000 accessoireproducten, van A-achtige adapter tot Z-achtige Zigbee.

De ingebruikname

Alles wat nodig is voor de ingebruikname van de Raspberry Pi is de SD-kaart met besturingssysteem, een stroomtoevoer en een beeldscherm met toetsenbord. Zodra de SD-kaart in de passende sleuf wordt gestoken en de stroomkabel is aangesloten, wordt de minicomputer gestart. Voor beginners is de installatieassistent NOOBS die door de Raspberry Pi Foundation ter beschikking is gesteld een praktisch hulpmiddel. Als het programma eenmaal is geïnstalleerd, kan heel eenvoudig een besturingssysteem uit de geboden lijst worden geselecteerd en geïnstalleerd. Voor beginners wordt op basis van de gebruiksvriendelijke interface Raspbian aanbevolen.

Vervolgens kunt u de Raspberry Pi verbinden met internet, via het reeds geïntegreerde WLAN in Raspberry 3 of bij andere versies met een WLAN-stick of via een kabel. Na deze stappen is de Raspberry Pi klaar om te worden gebruikt voor de eerste projecten en experimenten. Veel succes en plezier!

Afbeeldingen: Fotolia