Transformer sa tablette en outil de travail pour plus de mobilité  

Transformer sa tablette en outil de travail pour plus de mobilité

Les tablettes sont principalement destinées aux loisirs. Mais on peut aussi les utiliser comme outil de travail mobile. Équipées des accessoires de bureau qui conviennent, elles peuvent remplacer un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Le guide pratique suivant vous explique comment procéder.

Un écran tactile est un objet délicat. Parce qu’il nous permet d’utiliser la tablette de manière intuitive avec nos doigts, il a largement contribué au succès de cette catégorie de périphériques. En revanche, lorsqu’il s’agit de saisir des textes d’une certaine longueur sur le clavier virtuel, on se rend vite compte qu’une tablette n’est pas faite pour la bureautique. L’absence du point de pression d’un vrai clavier provoque des douleurs à terme.

Claviers pour tablette

Pas de quoi disqualifier la tablette pour la bureautique, puisqu’il est possible de régler le problème en lui ajoutant un clavier Bluetooth. Il établit une liaison sans fil avec la tablette pour vous permettre de bénéficier du même confort de frappe que sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Aujourd’hui, on trouve même des claviers ultra-compacts, qui se replient pour prendre le moins de place possible. L’accessoire idéal pour les travailleurs souvent en déplacement.

Quelques tablettes peuvent même être équipées d’un clavier d’accueil qui se fixe au périphérique et peut même servir d’étui de protection à la tablette. Certains de ces claviers intègrent leur propre batterie, ce qui prolonge l’autonomie de la tablette. Il existe également des packs comprenant une tablette et un clavier d’accueil ; on parle alors d’une tablette 2 en 1 ou convertible.

Autres accessoires : la souris Bluetooth et le stylet

Ceux qui ne peuvent pas se passer d’une souris retrouveront les sensations du bureau sur leur tablette avec la souris Bluetooth. On trouve des souris sans fil à des prix très abordables. Autre accessoire de bureautique pratique : le stylet. Il vous permet de prendre des notes sur l’écran tactile de la tablette et, si vous le souhaitez, de les convertir en texte dactylographié grâce à la reconnaissance des caractères. On peut aussi utiliser un stylet pour faire des schémas ou dessiner après sa journée de travail.

Une tablette bien en place grâce aux socles et aux supports

Pour utiliser votre tablette comme un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, vous avez également besoin d’un socle ou d’un support. Ainsi, elle ne repose plus à plat sur le bureau, mais à la verticale comme un écran. Il existe des supports de table et des supports muraux à vis ainsi que des supports de table sans vis. Certains claviers pour tablette intègrent déjà un socle.

Les tablettes Windows ont une longueur d’avance pour la bureautique

Reste à savoir quelles tablettes se prêtent à la bureautique. En principe, l’iPad et les tablettes équipées des systèmes d’exploitation Windows et Android sont compatibles avec cette activité. Les tablettes Windows ont l’avantage de bénéficier des mêmes logiciels que les ordinateurs classiques, à l’instar de l’incontournable pack Office de Microsoft pour la bureautique. Aucun problème de compatibilité avec les fichiers Office créés sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau.

Nous vous conseillons toutefois d’éviter les tablettes équipées du système d’exploitation Windows RT. Cette version allégée de Windows n’est compatible qu’avec certaines applications et ne prend pas en charge les logiciels pour PC les plus connus. Optez plutôt pour une tablette dotée de Windows 8.1 voire Windows 10.

Il convient aussi de prendre du recul par rapport aux tablettes Android au prix très attractif. En règle générale, ces appareils ne sont pas assez puissants, sont trop petits et leur qualité d’image laisse souvent à désirer. En outre, il est souvent impossible de mettre à jour les systèmes d’exploitation sur les périphériques bon marché et l’offre d’applications peut être limitée.

Illustration : Fotolia / 78894483 / Spectral-Design
Accessoires pour tablette sur reichelt.de  ►
 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.