Seagate IronWolf 110 SSD pour NAS – Jusqu’à 3,84 To de stockage réseau plus rapide et plus sûr  

Seagate IronWolf 110 SSD pour NAS – Jusqu’à 3,84 To de stockage réseau plus rapide et plus sûr

Seagate propose des solutions de stockage de masse conçues spécifiquement pour l’exploitation RAID dans les systèmes NAS (Network Attached Storage) sous les marques IronWolf et IronWolf Pro. Cette famille de stockage s’est agrandie.

En plus des deux séries précédentes de disques durs d’une capacité allant jusqu’à 14 To, il existe désormais aussi des disques durs (SSD) rapides et silencieux sous le nom IronWolf 110 SSD.

L’avantage d’un SSD est également dans une unité NAS avec des taux de transfert beaucoup plus élevés, des accès aléatoires nettement plus rapides, une consommation d’énergie réduite et le silence. L’IronWolf 110 SSD est disponible dans des capacités allant de 240 Go à 3,84 To pour répondre aux besoins d’un large éventail d’applications, telles qu’un stockage intermédiaire supplémentaire dans un NAS de disque dur ou des performances maximales en tant que baie flash.

En créant l’IronWolf 110 SSD, Seagate s’appuie sur 3D TLC flash en combinaison avec un contrôleur qui améliore l’organisation de la mémoire flash pour des performances mémoire plus élevées et plus durables.

Plus rapide, plus économique et plus durable avec DuraWrite

Grâce à la technologie DuraWrite de Seagate, l’IronWolf 110 SSD offre une compression de données sans perte qui économise efficacement l’espace de stockage et augmente la vitesse de la mémoire, ainsi qu’une meilleure utilisation de la mémoire physique grâce à une surprovision dynamique.

En même temps, la consommation d’énergie est réduite. Il réduit également le nombre d’opérations d’écriture, prolongeant ainsi la durée de vie du SSD. De plus, l’IronWolf 110 SSD réduit la consommation d’énergie globale du NAS, avec des économies d’énergie correspondantes pour le refroidissement.

La particularité de l’IronWolf 110 SSD est d’offrir une protection contre la perte de données en cas de panne de courant. Ceci est réalisé par des condensateurs de grande capacité (condensateurs électrolytiques au tantale polymère) qui fournissent la puissance nécessaire pour compléter une opération d’écriture en cas d’urgence.

IronWolf surveille la gestion de la santé et met en garde

Dans les systèmes NAS qui le prennent en charge, la fiabilité globale du système s’améliore grâce à l’IronWolf 110 SSD IronWolf Health Management (IHM) de Seagate. La prévention, l’intervention et la récupération sont tout aussi importantes pour la protection proactive des données. IronWolf Health Management » fournit ces dispositions dans les systèmes NAS dans lesquels la famille de périphériques de stockage IronWolf fonctionne.

Ce système de protection est supporté par les unités NAS Synology, QNAP, Asustor, Thecus et Terramaster, par exemple, et protège ces systèmes des perturbations avant qu’ils ne causent des dommages.

La prévention comprend la surveillance de l’environnement du système, la surveillance continue de la température, des chocs, des vibrations, des connexions déconnectées, de l’intégrité du signal et plus encore. Selon le système d’exploitation du NAS, des diagrammes de charge de travail sont également disponibles pour afficher quotidiennement le trafic lié au NAS.

En analysant des centaines de paramètres, il est possible d’éviter la perte de données à temps. Si nécessaire, des mesures de sauvegarde sont recommandées. IHM utilise des algorithmes adaptatifs pour surveiller les paramètres importants des disques durs en ce qui concerne le transfert de données, les performances, la lisibilité, l’écriture et la fiabilité globale afin d’adapter les recommandations à l’environnement et à l’utilisation.

Enfin et surtout, Seagate offre deux ans de services de récupération Seagate avec le IronWolf 110 SSD. En cas de panne d’une unité de stockage (comme un sinistre), les utilisateurs peuvent utiliser le propre service de récupération et de récupération de données de Seagate. Dans la plupart des cas, les données sont récupérées dans des laboratoires de sauvetage spéciaux.

Les laboratoires sont protégés 24 heures sur 24 par une surveillance physique et des mesures de sécurité virtuelles, et les données sont stockées derrière des portes closes avec des scanners biométriques. De plus, les données retournées sont cryptées, que ce soit dans le nuage ou sur un support de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.seagaterescue.com/rescue-plans.

AgileArray – Technologie pour un fonctionnement continu optimisé

La technologie AgileArray des disques durs IronWolf, optimisée pour les systèmes RAID, est également utilisée dans l’IronWolf 110 SSD. Il comprend le matériel, le micrologiciel et le logiciel spécialement conçus pour être utilisés dans le RNA afin d’optimiser le rendement et la capacité de régénération de ces systèmes en cas de panne. Par exemple, le firmware des disques durs IronWolf et IronWolf Pro est spécialement conçu pour un fonctionnement RAID multi-unités.

Entre autres choses, ce firmware avec Error Recovery Control (ERC) empêche le disque dur de faire des tentatives excessivement longues pour corriger les erreurs par lui-même, ce qui aurait pour effet d’exclure le contrôleur RAID du disque du système RAID.

IronWolf jusqu’à 14 To de disques durs

Avec le nouveau IronWolf 110 SSD, Seagate a élargi sa famille de disques durs IronWolf et IronWolf Pro, qui sont tous deux bien connus et éprouvés et sont spécialement conçus pour une utilisation dans les périphériques de stockage en réseau qui accueillent plusieurs disques. Il vous permet d’assembler de manière flexible des systèmes qui combinent des disques durs IronWolf ou IronWolf Pro avec jusqu’à 14 téraoctets de capacité de stockage avec des disques IronWolf 110 SSD.

De plus, les mémoires flash ont la même interface SATA que les disques durs. Selon les besoins de ces unités de stockage, les clés USB peuvent jouer le rôle d’une mémoire tampon rapide, ou vous pouvez opter pour les performances élevées d’une matrice tout flash.

Haute performance pour un fonctionnement continu

Les disques durs IronWolf et IronWolf Pro fonctionnent avec une grande fiabilité en fonctionnement continu dans les systèmes NAS. De plus, ils offrent des valeurs de fiabilité élevées et maximales et sont protégés contre les vibrations par des capteurs de vibrations de torsion, comme c’est le cas dans les boîtiers avec plusieurs disques durs. Cela signifie que jusqu’à 24 disques durs peuvent être utilisés sans interférence dans un seul boîtier. Les capteurs enregistrent les vibrations de torsion transmises par d’autres disques durs du réseau afin qu’elles puissent être compensées.

Les disques durs IronWolf Pro sont conçus pour une charge de travail plus élevée de 300 To/an et offrent également une fiabilité accrue avec une moyenne de 1,2 million d’heures entre les pannes (MTBF). Le fabricant donne une garantie de cinq ans sur ces produits et fournit également le service de récupération de données de sauvetage pendant deux ans (pour les disques durs IronWolf moyennant un supplément modique).

Caractéristiques techniques IronWolf 110 SSD

Utilisateurs typiques Équipes de travail typiques d’utilisateurs, SOHO, petites et moyennes entreprises
Capacités 240 Go, 480 Go, 960 Go, 1,92 To, 3,84 To
Type de mémoire NAND 3D TLC Flash
Firmware AgileArray, optimisé pour RAID
Taille 2.5 pouces
Interface SATA 6 Gbit/s
Résistance  438 – 7.000 TBW selon la capacité de stockage
Lecture séquentielle 560 Mo/s
Ecriture séquentielle 535 Mo/s, 345 Mo/s (240 Go)
Lecture aléatoire de 55 000 à 85 000 transactions par seconde (IOPS – selon la capacité)
Écriture facultative de 30 000 à 45 000 transcriptions par seconde (IOPS – selon la capacité)
Fiabilité (MTBF) 2,0 millions d’heures
Surveillance de la gestion de la santé d’IronWolf
Garantie 5 ans
Seagate Rescue Service1 Inclus dans la livraison
1 Les services de récupération de données ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d’informations, contactez votre revendeur Seagate. L’enregistrement est nécessaire pour activer le plan.

 

Une interface SATA 6 Gbit/s sert de connexion de données. Les unités peuvent être connectées comme des disques durs conventionnels.

Le IronWolf 110 SSD est disponible dans des capacités allant de 240 Go à 3,84 To.

Vous trouverez ici un aperçu des différents modèles.

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *