Quelle caméra d’action pour quel but d’utilisation?  

Quelle caméra d’action pour quel but d’utilisation?

Se rapprocher de caméras d’action, faire du vlogging, prendre des photos de nature ou de sport et bien plus encore – si vous choisissez une caméra d’action, vous pouvez le faire pour une variété de raisons. Mais tous les modèles ne sont pas également adaptés à tous les besoins.

C’est pourquoi nous examinons de près trois modèles différents dans notre comparaison de cames d’action. Ceux-ci sont particulièrement adaptés à certains types d’applications : le N ACAM40BK, le DJI Osmo Pocket et le Go Pro Hero 7.

N ACAM40BK – le modèle d’entrée de gamme 4k

Cyclisme, jogging, natation – le N ACAM40BK de Nedis est le modèle de départ sportif classique dans notre comparaison de caméras d’action. Le N ACAM40BK est très approprié pour ceux qui veulent aborder le tournage avec une caméra d’action.

Grâce à l’étendue de la livraison, qui comprend un boîtier étanche, un support de guidon (pour vélo ou moto), des coussinets adhésifs et des porte-casques, vous êtes bien équipé pour des prises de vue sportives et d’action.

Le N ACAM40BK enregistre des vidéos en 4K à 30 ips avec une résolution de 12 mégapixels. Le WLAN intégré vous permet de partager vos expériences directement avec vos amis sur Facebook, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux.

Si, par exemple, vous souhaitez prendre des photos de nature vacillante en dehors des sports d’action, un cardan est recommandé pour le N ACAM40BK. Ce stabilisateur électronique à trois axes, par exemple YI ou Rollei, garantit des vidéos fluides même en mouvement.

Ce modèle offre donc de nombreuses possibilités d’essayer les enregistrements vidéo « en action ».

 

Go Pro Hero 7 – l’éternel professionnel de l’action

Vidéos spectaculaires des levers et couchers de soleil, des photos de sports d’action et des vidéos sous-marines fantastiques – si vous avez déjà acquis votre première expérience avec les caméras d’action, alors le GoPro Hero 7 est le bon choix pour vous.

Grâce à sa stabilisation, vous pouvez vous immerger dans l’action à courte distance et sans tremblements. Le Hero 7 est étanche jusqu’à une profondeur de dix mètres, des prises de vue 4K jusqu’à 60 images/s et une stabilisation vidéo innovante « HyperSmooth » donnent la meilleure qualité d’image.

Le Hero 7 est donc parfait pour voyager et, grâce à sa stabilisation, idéal pour les prises de vue sportives d’action.

Grâce à l’amélioration de la technologie des microphones, l’Action Cam est également adaptée au vlogging, car la suppression du bruit du vent met mieux en valeur les voix.

Si vous souhaitez fixer le Hero 7 à votre vélo ou à votre corps, vous pouvez utiliser un kit d’accessoires Rollei Action Cam. Que ce soit sur la voiture, sur le vélo ou dans un support pour courir sur le corps, le Hero 7 est une arme polyvalente à cames d’action de haute qualité qui prend part à toutes les aventures passionnantes.

DJI Osmo Pocket – le tout-en-un de la caméra à cardan

Les promenades en ville, sur la plage ou dans les bois deviennent une expérience vidéo fluide avec le DJI Osmo Pocket. Grâce au cardan intégré, les enregistrements de mouvements à intervalles de temps – c’est-à-dire les vidéos en continu dans lesquelles la caméra n’est pas statique mais se déplace de gauche à droite – ne posent pas de problème.

La combinaison d’une caméra et d’un cardan intégré ainsi que ses dimensions réduites font de l’Osmo Pocket le compagnon idéal pour les voyages, les photos de nature et le vlogging, qui ne sont pas si chargés en action.

Comme le Go Pro Hero 7, l’Osmo Pocket 4K DJI peut enregistrer à 60 images/s et a une résolution de douze mégapixels.

Comparaison des caméras d’action – Conclusion

Les trois caméras sont très polyvalentes. Afin de trouver le bon modèle, vous devez être conscient de l’usage que vous voulez en faire.

La N ACAM40BK offre une bonne introduction, qui vous invite à l’essayer avec son prix bas et ses nombreux accessoires inclus. C’est le bon choix lorsqu’il s’agit de tester si et dans quelle mesure vous pouvez faire face à une Action Cam.

Bien que le GoPro Hero 7 soit un vrai polyvalent, ses forces ne se manifestent vraiment que lorsque les choses deviennent vraiment aventureuses. Pour les expériences qui promettent beaucoup d’action, elle est la bonne compagne.

Le DJI Osmo Pocket bénéficie de son cardan intégré et offre des résultats optimaux pour les prises de vue en ville ou en nature. Il est parfait pour les enregistrements qui peuvent être réalisés en mouvement, mais qui sont moins  » action-packed  » que le GoPro.

Si nécessaire, l’Osmo Pocket peut également être utilisé avec des accessoires standard pour cames d’action grâce à la fixation des accessoires.

Donc, si vous voulez trouver la bonne came d’action pour vous, vous devriez d’abord et avant tout réfléchir à l’endroit et à la façon dont elle devrait être utilisée. Si cela est clarifié, les possibilités sont presque infinies et la créativité n’est pas limitée.

 

Illustration: reichelt

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *