En Allemagne, l’utilisation de la vidéosurveillance avec caméras est en plein essor, car de plus en plus de propriétaires et de commerçants veulent protéger leurs biens. Malheureusement, les solutions professionnelles sont souvent très coûteuses et surchargées de fonctions supplémentaires qui ne sont généralement pas utilisées du tout.
Dans ce qui suit, nous vous présentons un système de surveillance de MEGASAT qui, malgré son prix relativement bas, offre toutes les caractéristiques importantes pour la sécurité.
Le projet
Convient pour : Petite entreprise, cabinet de médecin, propriétaire, kiosque, kiosque
Temps requis : 45 minutes
Prix : à partir de 124,95€ TTC
Nécessaire : Appareil photo MEGASAT HS-130, carte SD jusqu’à 128 Go ou disque dur externe
Prérequis : Outil d’assemblage, téléphone mobile/table/ordinateur
Le set de caméras “HS 130” de MEGASAT comprend tout ce dont vous avez besoin pour la première mise en service, sauf un support de stockage :
– surveiller
– adaptateur réseau
– câble LAN
– Appareil photo HS 30
– alimentations de puissance
– matériel de montage
Le système de surveillance peut faire fonctionner jusqu’à 4 caméras IP simultanément. Vous pouvez également utiliser l’application interne de MEGASAT pour suivre à distance les images en direct de la caméra de surveillance et accéder à vos séquences vidéo. C’est parce que le moniteur n’a pas de mémoire interne.
La caméra “HS 30” fournie avec le kit convient à une utilisation en extérieur (classe de protection IP 55) et ne nécessite que l’alimentation 12V fournie. La caméra dispose de plusieurs capteurs infrarouges, ce qui rend possible le mode nuit. De plus, la caméra enregistre les vidéos en 1080p et les envoie cryptées au moniteur. Le système offre encore plus de fonctions, telles qu’un mode alarme ou une fonction hotspot, qui peuvent être configurées individuellement.
Mise en service et connexion de la caméra
Tout d’abord, vous devez monter la caméra dans un endroit approprié. Alignez la caméra de façon à avoir une bonne vue de la zone à surveiller – par exemple, la porte de l’appartement, les fenêtres ou les portes-fenêtres. Vous pouvez lire dans ce guide ce que vous devez prendre en compte lorsque vous placez votre moniteur afin d’être en sécurité d’un point de vue juridique.
Nous pouvons maintenant commencer par la mise en service. Pour ce faire, branchez le moniteur avec le bloc d’alimentation sur la prise et insérez la carte SD dans l’emplacement correspondant.
Une fois le moniteur mis sous tension, il tente automatiquement de se connecter à la caméra fournie. Si la connexion est réussie, vous verrez une image sur l’écran. Si ce n’est pas le cas, la connexion manuelle doit être effectuée comme suit :
Connectez l’adaptateur réseau au moniteur. Vous pouvez ensuite connecter l’appareil photo au moniteur à l’aide du câble LAN. Le chemin d’accès est : Menu\Paramètres système\Ajouter caméra\Ajouter caméra.
Pendant que l’appairage est en cours, la DEL bleue du moniteur clignote pour indiquer que l’appareil est en mode appairage. Une fois le numéro de série de la caméra affiché, l’appairage a réussi et vous pouvez maintenant quitter le mode appairage. Vous pouvez effectuer les mêmes étapes pour connecter des caméras supplémentaires.

Selon le fabricant, la distance entre le moniteur et la caméra de surveillance ne doit pas dépasser 300m. Sinon, la caméra peut être connectée au moniteur via votre réseau. Vous devez utiliser un câble LAN en plus de l’alimentation électrique.
Enregistrement et lecture d’enregistrements vidéo
Le moniteur ne peut stocker des images de vidéosurveillance sur la carte SD que s’il a été formaté en FAT32. Pour ce faire, suivez ce chemin : Menu\Paramètres Enregistrement.\Gérer carte SD\Format et confirmer avec “Oui”.
Le processus dure environ 10 secondes, puis confirmez avec “Ok”.
Vous pouvez maintenant revenir à l’écran principal. Vous devriez voir un point rouge dans le coin supérieur droit des images de la caméra. Si vous utilisez plusieurs caméras, veillez à sélectionner également les autres caméras. Comme le montre la figure 2, les points rouges devraient s’allumer partout.

Le matériel vidéo enregistré peut être évalué soit directement sur l’écran, soit sur l’ordinateur. Dans le premier cas, vous pouvez sélectionner “Lecture vidéo” dans le menu et y accéder à toutes les vidéos.
Contrôle de la vidéosurveillance via l’application
Pour l’accès à distance via une application, vous devez d’abord intégrer le moniteur dans votre réseau domestique. Utilisez l’adaptateur réseau et le câble LAN fournis pour connecter le moniteur à votre routeur. Téléchargez ensuite l’application “gooseview” depuis l’App Store ou GooglePlay Store sur votre appareil mobile. Une fois que vous avez démarré l’application, il y a deux façons de la configurer. Essayez d’abord la première option : la connexion automatique. Si la connexion automatique ne fonctionne pas, exécutez la connexion manuellement (décrite dans la variante 2).
Variante 1 : Connexion du moniteur et de la caméra via la fonction “LAN Scan”
Ici, vous pouvez ajouter le moniteur via “LAN Scan”, l’ID de l’appareil est automatiquement trouvé via votre réseau. Le processus de numérisation peut prendre plusieurs minutes.


Variante 2 : Raccordement manuel des caméras à l’ensemble Megasat

Tout d’abord, allez dans Menu\Paramètres du système\Informations système et notez les dix derniers chiffres de l’UID.
Ouvrez l’application et suivez les instructions :


Figure 7 : Insérer l’ID du nuageVous pouvez maintenant accéder à votre système de surveillance n’importe quand, n’importe où. Vous pouvez également configurer un mode alarme qui vous envoie un SMS lorsqu’un mouvement est détecté. L’installation est décrite en détail dans le manuel, de sorte que ce How-To s’en passe.
Conclusion
Le système de surveillance de MEGASAT offre un large éventail de fonctions à un prix très raisonnable. Il se distingue par une mise en service simple et une utilisation flexible grâce à des fonctions intelligentes et à l’accès aux applications.