Quiconque utilise le Wi-Fi sait qu´il n’est pas toujours facile d’avoir une bonne connexion Internet à l’intérieur. Même en plaçant la box Internet au centre de sa maison, il y a toujours des recoins où le signal n’est pas assez puissant. Evitez les frustrations grâce aux répéteurs !
Wi-Fi dans le jardin
Dans les bâtiments anciens ou les habitations sur plusieurs étages, la couverture Wi-Fi s’avère souvent être un problème. On entend par couverture Wi-Fi, la propagation du signal Internet sur une surface étendue. La règle d’or : la box doit être positionnée au centre de la maison afin de couvrir toutes les pièces de manière égale. Mais comment faire si l’on souhaite également avoir une connexion Internet dans le jardin ou sur une terrasse ?
Le Wi-Fi en extérieur étape par étape
La connexion Internet sans fil est certes pratique, mais la portée limitée du signal peut poser problème à ceux qui possèdent un jardin.
En principe, la portée d’une box Wi-Fi classique suffit juste pour une maison ou un grand appartement. La portée moyenne est d’environ 100 mètres, sur un espace dégagé. Les obstacles comme des placards, des murs trop épais ou même des plantes volumineuses réduiront naturellement la qualité du signal.
Mais quel amoureux de la nature renoncerait à ses plantes juste pour avoir du Wi-Fi sans discontinuer à l’autre bout de son terrain ?
Un positionnement stratégique
Pour disposer d’une meilleure connexion dans le jardin sans effort, l’astuce est de placer sa box Wi-Fi le plus près possible du jardin.
Le signal est souvent plus fort lorsque la box est placée sur le rebord d’une fenêtre donnant sur le jardin.
N’oubliez pas que chaque mur, chaque porte et chaque meuble que le signal doit traverser réduiront sa portée. Éliminez autant que possible ces obstacles !
Un signal plus fort grâce au répéteur
Il existe une solution plus technique pour assurer une connexion Wi-Fi fiable à l’extérieur : installer un répéteur. Ce terme vient du mot anglais « repeat » et : un répéteur répète le signal et amplifie un signal faible pour le rendre plus fort. Ces appareils se trouvent dans le commerce à des prix abordables, et ne prennent que quelques minutes à être activés, même par les néophytes de la technologie.
Le répéteur doit être branché à une prise électrique, il capte ensuite le signal Wi-Fi présent pour l’amplifier. L’appareil possède une fonction de recherche automatique des canaux afin de se connecter au signal Wi-Fi le plus fiable. Inutile de le faire manuellement donc.
Pour un résultat optimal, installez le répéteur le plus près possible de l’endroit où il vous faut du Wi-Fi. Si vous souhaitez avoir le Wi-Fi dans votre cabane de jardin, placez votre box à mi-chemin, et le signal amplifié par le répéteur devrait pouvoir porter jusqu’à la cabane.
Des répéteurs pour tous les goûts
Les modèles vendus dans le commerce vont du compact et bon marché avec quelques fonctions de base, au plus complexe et équipé.
Si vous utilisez régulièrement votre jardin pour des projections sur écran géant, pour jouer aux jeux vidéo en groupes ou faire des soirées TV en ligne, vous trouverez en magasin l’équipement adapté.
Des fonctions supplémentaires comme la transmission par câble sur des appareils fixes pour une télévision installée dans la remise du jardin, ou pour utiliser sa tablette dans un atelier de bricolage, offriront également aux utilisateurs plus exigeants la connexion Internet nécessaire.
Le répéteur permet une vitesse de transmission très élevée. Néanmoins, cette vitesse est celle avec laquelle les appareils communiquent entre eux. Votre vitesse de connexion Internet, elle, ne sera pas modifiée par l’amplificateur. Celle-ci dépend de votre fournisseur d´accès et de votre forfait Internet.Le AVM FRITZ! WLAN Repeater 2400 est un modèle très apprécié par les non-initiés autant que les utilisateurs plus aguerris. Celui-ci obtient une connexion optimale à la box Wi-Fi grâce au principe « entrées multiples, sorties multiples » (MIMO) et offre une vitesse de transmission rapide de 600 Mbit/s, ainsi qu’une portée élevée par Wi-Fi de 2,4 GHz. L’utilisation intelligente des deux bandes de fréquences Wi-Fi (Cross-Band-Repeating) rend cela possible. Des LED sur l’appareil montrent la puissance du signal. Il est ainsi facile et rapide pour les non-initiés de trouver l’endroit optimal où installer le répéteur.
Des produits Outdoor-Access Point résistants aux intempéries
Les produits de la catégorie Outdoor-Access Point sont particulièrement adaptés à une utilisation en extérieur.
Nous vous conseillons l’appareil TPLINK CPE210 dans la catégorie de prix bas. Grâce à son boîtier conçu pour résister aux intempéries, il fonctionne même à des températures extrêmes allant de -30°C à 70°C. En plus d’une prise-terre, le CPE210 dispose d’un mécanisme qui empêche toute attaque IEM par le biais d’un adapteur PoE et d’un câble Ethernet.Les modèles plus puissants pour l’utilisation sur des réseaux Wifi à haute performance disposent de deux ports Ethernet rapides et d’une portée pouvant aller jusqu’à 183 mètres. Le BI UAP-AC-OUT a également cette portée, est compatible avec 802.11ac et peut atteindre une vitesse maximum de 1 300 Mbit/s dans une bande de fréquence de 5 GHz et jusqu’à 450 Mbit/s dans une bande de fréquence de 2,4 GHz.
Par ailleurs, l’appareil offre une approche simultanée double-bande pour chaque bande de fréquence ainsi que deux ports Gigabit Ethernet.
Un accès à Internet sécurisé, même à l’extérieur
Vous vous demandez sans doute si votre connexion Internet est encore sécurisée lorsque le signal est amplifié par un répéteur et comment se protéger des cyberattaques.
Pas de panique : le répéteur Wi-Fi se connecte automatiquement au réseau et intègre les mêmes paramètres de sécurité.
C’est aussi vrai pour le AVM FRITZ!WLAN Repeater 2400, dont nous avons parlé plus haut. Pour une sécurité optimale, vous pouvez modifier vous-même les paramètres de sécurité et le codage de façon séparée.
Conseil : saisissez cette occasion pour vérifier qui connaît votre mot de passe Wi-Fi ! Peut-être avez-vous donné cette information à un voisin- grâce au répéteur Wi-Fi, il pourrait alors se retrouver à capter votre réseau et à l’utiliser à votre insu !
Illustration : Fotolia #98413480