Armoires en acier, boîtiers d’ordinateurs, murs en béton épais ou chauffages au sol ralentissent considérablement les signaux Wi-Fi. En cas de mauvaise qualité du signal Wi-Fi, essayez donc de déplacer le routeur. Il suffit parfois de quelques centimètres vers la gauche ou la droite pour que la réception sans fil soit nettement plus efficace dans toute la maison.
L’emplacement optimal pour votre Box Internet
Point également important dans le choix de l’emplacement du routeur :
- plus l’emplacement est en hauteur et plus la qualité du signal s’en trouvera améliorée : dans la mesure du possible, placez le routeur à un endroit exposé. Idéalement, il convient d’installer l’appareil en hauteur contre un mur.
- À cet endroit, aucun autre appareil, par son rayonnement électromagnétique (par exemple un téléphone sans fil ou un ordinateur) ne perturbe le signal sans fil du routeur.
- Si cela n’est pas possible : évitez les endroits directement placés à proximité de surfaces métalliques, de haut-parleurs et d’appareils électriques, qui font écran au signal sans fil du routeur Wi-Fi en raison de leur boîtier en métal.
- Orientation de l’antenne : essayez si une orientation différente des antennes (impossible avec tous les routeurs) permet d’améliorer la réception.
En effet, les antennes n’émettent pas dans la direction de la pointe de l’antenne, mais selon un angle de 90 degrés.
Comment mesurer la réception Wi-Fi
Vous pouvez facilement mesurer la réussite des actions entreprises si vous possédez au moins un routeur FritzBox.
Ceci est possible grâce à l’application “Fritz!App WLAN” pour Android.
Elle permet d’une part de connecter rapidement et facilement des téléphones Android avec la FritzBox ou d’autres routeurs sans fil, et fournit d’autre part des informations sur l’intensité du signal du réseau sans fil.
Identifiez le meilleur emplacement et les réglages nécessaires
-
- Installer l’application : grâce à votre smartphone ou tablette Android, cherchez l’application “Fritz!App WLAN” dans le PlayStore Google. Installez l’application, puis lancez-la. Dans le dossier “Mon Wi-Fi”, l’application affiche des informations générales sur le réseau Wi-Fi auquel l’appareil est actuellement connecté.
Elles comprennent des données sur l’intensité du signal, le canal utilisé, le débit de transfert maximal, l’appareil Android et la FritzBox elle-même. Plus la valeur indiquée pour l’intensité du signal est élevée et plus le signal est faible (-0 dBm est idéal). Les valeurs comprises entre -30 et -40 dBM indiquent un signal Wi-Fi satisfaisant, tandis que des valeurs supérieures à -85 dBm sont critiques.
En outre, l’application vous indique la vitesse de transmission des données en Mbit par seconde (plus la valeur est élevée et plus la qualité est satisfaisante). - Vérifier le canal : dans le dossier “Environnement”, l’application vous indique l’intensité du signal de votre réseau sans fil, mais également d’autres réseaux présents dans l’environnement. Points importants : les canaux des réseaux sans fil (axe X) doivent se chevaucher le moins possible, car ceci peut provoquer des interférences. Vous devez dans ce cas choisir un autre canal. Ne vous contentez pas de prendre le canal voisin, mais passez plutôt par plusieurs canaux. Tout est parfait lorsque les réseaux ne sont plus tangents.
- Tester l’intensité du signal : Un élément intéressant se cache également dans le menu sous “Analyse du réseau” et “Mesurer le signal Wi-Fi”. Vous pourrez ainsi observer avec précision à quels endroits la réception est bonne ou mauvaise.
Appuyez sur l’icône du haut-parleur, vous bénéficierez d’une assistance acoustique comme avec un compteur Geiger. Point important : Ne bougez pas trop rapidement. L’application exige quelques secondes pour indiquer la bonne valeur d’un emplacement spécifique.
- Installer l’application : grâce à votre smartphone ou tablette Android, cherchez l’application “Fritz!App WLAN” dans le PlayStore Google. Installez l’application, puis lancez-la. Dans le dossier “Mon Wi-Fi”, l’application affiche des informations générales sur le réseau Wi-Fi auquel l’appareil est actuellement connecté.