De la conception à la planification d’un projet jusqu’aux procédures d’optimisation et de normalisation : à l’ère de l’Industrie 4.0, le métier de concepteur électrique nécessite une grande variété de compétences et d’outils. Qu’il s’agisse de la planification ou de la production numérique jusqu’à la documentation et la maintenance, le quotidien des professionnels de l’électricité a évolué plus rapidement que leurs outils et leurs appareils. Aujourd’hui, lorsque nous parlons de planification et de production numériques, nous ne parlons bien sûr plus du passage de la planche à dessin au PC, cependant la comparaison est pertinente. D’une part, les outils de planification existants deviennent de plus en plus intelligents et plus facile d’utilisation et d’autre part, le besoin en données des processus et les exigences des appareils intelligents de commutation et de contrôle utilisés augmentent simultanément.

Schneider Electric établit très tôt de nouvelles normes

En 2007, Schneider Electric a défini son avenir numérique avec EcoStruxure™. Les outils numériques et l’architectures d’EcoStruxure™ pour la construction électrique, l’automatisation des processus, des machines et des bâtiments ainsi que la gestion de l’énergie offrent de nombreux avantages . Et durant les 15 dernières années, Schneider Electric a travaillé à EcoStruxure™, en développant des pplications avec les logiciels associés jusqu’à une plateforme interopérable. Par exemple, les configurateurs EcoStruxure Motor Control Configurator et EcoStruxure™ PLC Configurator offrent la possibilité de connecter la phase d’offre et la phase de conception électrique de la manière la plus simple. Lors d’une planification avancée, le logiciel gratuit ProClima offre une sécurité supplémentaire au concepteur électrique, ce qui permet de concevoir en fonction des besoins la mesure optimale de contrôle de la température pour équilibrer l’environnement et les appareils électroniques installés dans l’appareillage, réduisant ainsi les temps d’arrêt ou les dommages à l’installation. les composants déjà en phase de planification ont été réduits. Dans le domaine de la documentation pour le service, la maintenance et les réparations, Schneider Electric propose même plusieurs systèmes pour une grande évolutivité. L’outil Digital Look Book est utilisé pour un accès rapide aux documents de planification. Lors de l’intégration des données de processus et de la maintenance guidée dans un environnement virtuel, EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor ou EcoStruxure™ Machine Advisor peuvent être utilisés.
Accompagnement avec les normes

Schneider Electric propose la plateforme en ligne « Planning Compendium Wiki » pour planifier la distribution d’énergie. La plateforme collaborative de Schneider Electric est continuellement mise à jour avec de nouveaux contenus et outils. Les clients ont même la possibilité de participer activement aux développements ultérieurs, ce qui favorise la collaboration entre tous les experts en conception électrique.
Le Compendium de planification de la distribution d’énergie (Wiki) a été créé pour les électriciens qui ont besoin de planifier des installations électriques sûres et économes en énergie conformément aux normes internationales telles que la norme CEI 60364 (VDE0100 et suivantes). Puisque Wiki a le même affichage sur tous les appareils, il peut être utilisé n’importe où et à tout moment.
La construction électrique prend du temps
Dans le domaine central de la conception et du développement ainsi que de la création de matériel et de logiciels, la construction électrique est intégrée de différentes manières dans les activités en aval. Les domaines suivants sont très importants pour un aperçu du vaste domaine d’activité.
- Calcul
- Conception/calcul
- Sélection des matériaux
- Planification du projet
- Formation des employés
- Tests et mise en service
- Documentation

Une grande partie de ce temps est consacrée à la création de documents de construction. La production de schémas de circuit, de plans de connexion, de dessins de montage, de schémas fonctionnels, de plans d’installation, de listes de câbles et de dessins d’armoires de commande ainsi que de plans d’atelier et de listes d’instructions, mais aussi de documentation et les instructions de maintenance occupent la quasi-totalité du temps des électriciens. Dans ce domaine, Schneider Electric propose plusieurs options pour prendre en charge la conception électrique avec des services CAE et CAO et pour simplifier le processus de développement de produits. D’une part, la puissante planification au sein des outils CAE avec SEE Electrical pour l’automatisation industrielle et la planification des câbles d’IGE+XAO, que plus de 91 000 clients utilisent dans le monde, ou l’intégration dans les outils de planification CAE existants tels que EPLAN, WSCAD, etc.
Réduisez les efforts de planification grâce à la normalisation
Lorsqu’il s’agit de solutions techniques spéciales de haut niveau, cela implique souvent beaucoup d’efforts de planification. Le concepteur électrique est souvent soumis à une forte pression temporelle. La solution réside dans des groupes fonctionnels préfabriqués avec des produits coordonnés. Schneider Electric propose des produits entièrement coordonnés, notamment dans les domaines de la technique de commande, de la distribution d’énergie et de la technique d’entraînement, qui peuvent être facilement combinés en un groupe fonctionnel à l’aide des configurateurs de planification. Un soulagement supplémentaire est la création d’ID de configuration uniques pour la documentation. Avec un tel identifiant, la configuration individuelle peut être ouverte à tout moment sur le site Internet de Schneider Electric. Il n’est pas nécessaire de créer votre propre documentation pour le groupe fonctionnel. L’ID permet d’accéder directement, par exemple, aux instructions d’utilisation, aux manuels et aux fiches techniques ainsi qu’aux données CAE/CAO. À l’heure de la standardisation, les solutions et modifications spéciales pour votre propre entreprise prennent du temps et génèrent des coûts élevés. Nous comblons exactement cette lacune avec nos outils et donnons au concepteur le temps de travailler sur autre chose.

Les groupes de fonctions assurent l’ordre dans l’armoire de commande

Une armoire de commande est une connexion complexe de divers composants électriques et mécaniques. La combinaison semble certes déroutante pour un prêteur. Mais pour les spécialistes, il s’agit d’une combinaison logique des différents composants. Malheureusement, même les techniciens expérimentés perdent souvent le fil à mesure que la taille ou la complexité du panneau de commande augmente. Il est donc judicieux de diviser l’appareillage en groupes fonctionnels clairs.
Ces groupes de fonctions logiques sont :
- Alimentation et distribution d’énergie
- Départs de charge
- Logement et climatisation
- Fonctionnement & observation
- Source de courant
- Technologie de contrôle
- Technologie de sécurité
- Technique de mesure et de commutation
Alimentation

La bonne solution pour l’alimentation avec les interrupteurs-sectionneurs TeSys Vario ou les disjoncteurs compacts ComPacT en combinaison avec les systèmes de jeux de barres flexibles Linergy BZ ou Linergy HK pour une utilisation internationale. Notre promesse est la meilleure protection avec un maximum de flexibilité.
Départs de charge

La bonne solution pour chaque chargement. Compact, sûr, facile à assembler et à installer, capable de communiquer et économe en énergie. Qu’il s’agisse d’un disjoncteur de protection moteur TeSys avec contacteur, d’un démarreur progressif Altistart, d’un convertisseur de fréquence Altivar ou d’une application de mouvement avec Lexium. Cela ne laissait rien à désirer.
Boîtziers et climatisation

Fonctionnement & observation

La gamme Harmony propose une large sélection d’interfaces homme-machine (IHM), de boutons-poussoirs, de commutateurs et de voyants lumineux pour diverses applications industrielles. Des interfaces opérateur innovantes et modernes peuvent vous aider à vous démarquer sur un marché concurrentiel.
Source de courant

Que vous l’appeliez alimentation ou alimentation, alimentation ou alimentation, transformateur ou transformateur – avec Modicon et Phaseo vous obtenez une solution complète pour l’alimentation 5 V DC – 48 V DC ou 230 V AC de votre application : du redressement avec dépistage sur batterie de secours ou sauvegarde électronique.
Technologie de contrôle

Technologie de sécurité

La sécurité et la santé sont des préoccupations importantes des clients dans tous les segments du marché. Il est donc impératif de garantir une efficacité et une productivité maximales ainsi que de protéger votre image de marque. Plus que jamais, vous devez mettre en œuvre des solutions intelligentes qui rendent vos machines plus sûres. Les solutions de sécurité Harmony peuvent vous y aider.
Technologie de mesure

Les circuits de mesure et de contrôle sont un élément indispensable de l’automatisation. Car ce n’est que grâce à la technologie de mesure et aux boucles de régulation fermées que s’effectue le passage de l’automatisation contrôlée à l’automatisation régulée. La mesure de l’énergie est un domaine de plus en plus important dans la technologie de mesure. L’objectif principal est de déterminer des chiffres clés tels que les coûts énergétiques unitaires dans le cadre de la gestion de l’énergie selon DIN EN ISO 50001 et de surveiller et de réduire la consommation d’énergie compte tenu de l’augmentation de l’énergie. coûts, par exemple la série de produits iEM3000 et la série PowerTag. La surveillance continue du courant, de la tension et de la puissance permet également de mieux évaluer et planifier l’état et la maintenance des équipements connectés, ainsi que de faciliter et de raccourcir le diagnostic et le dépannage.
Technologie de commutation

De nombreux appareils de commutation différents sont également nécessaires dans les armoires de commande. Que ce soit pour doubler le signal, pour une commutation simple et silencieuse avec ou sans fonction minuterie. La série de relais Harmony remplit de manière fiable toutes ces fonctions.
Interprétation des groupes fonctionnels pertinents
Climatisation
Le logiciel ProClima de calcul de la configuration thermique optimale pour les armoires de commande traite une série de données de température spécifiques pour proposer la mesure correcte de contrôle de la température afin d’équilibrer l’environnement et les appareils électriques et électroniques installés dans l’armoire de commande et d’éviter les erreurs de conception.

De plus en plus de composants dans l’armoire de commande, qui sont également constamment en service, augmentent la perte de puissance, qui se reflète sous forme de chaleur. Les composants électroniques en particulier y réagissent avec une durée de vie réduite, voire des pannes. L’humidité et le point de rosée ont également un impact négatif sur la fiabilité des composants. Une climatisation adéquate garantit la sécurité de fonctionnement et augmente la disponibilité de l’ensemble du système. Les planificateurs ont donc tout intérêt à prendre en compte et à calculer le bilan thermique dans l’armoire de commande. ProClima de Schneider Electric offre un moyen simple de calculer et de sélectionner les composants thermiques tels que les appareils de chauffage, les climatiseurs ou les ventilateurs à filtre qui peuvent être utilisés dans les armoires de commande pour les systèmes de commutation et de contrôle électriques ou électroniques.
Technologie de sécurité
Le choix du système de sécurité approprié revêt une importance fondamentale pour la sécurité des machines, des installations et des personnes. Schneider Electric propose des solutions de sécurité depuis de nombreuses années, qui incluent également les relais de sécurité XPS au sein des dispositifs de commutation de sécurité. Schneider Electric propose une base de données universelle (selon VDMA 66413) des données de fiabilité de tous les composants pertinents dans l’armoire de commande et pour la machine. La base de données peut facilement être chargée, entre autres, dans l’assistant logiciel gratuit SISTEMA. SISTEMA de l’Institut pour la sécurité au travail offre la possibilité d’évaluer la sécurité des commandes dans le cadre de la norme DIN EN ISO 13849-1.
Assemblage et câblage numérisés

Lorsque nous parlons de fabrication numérique, chez Schneider Electric, nous comprenons la complexité. Il ne s’agit pas seulement de fournir des données produits de haute qualité. Il s’agit davantage de fonctionnalités du produit et d’interfaces logicielles. Bien entendu, les données sur les produits jouent également un rôle majeur, mais le traitement logiciel et matériel ne peut être ignoré. Les produits doivent avoir des propriétés permettant un assemblage et un câblage entièrement automatisés. Le logiciel doit être capable de transférer ces informations vers les machines de production. Nous pouvons proposer à nos clients une gamme complète de solutions de numérisation à partir d’une seule source, qu’il s’agisse de produits ou de logiciels associés. Qu’il s’agisse d’un nouveau bâtiment ou d’un processus de modernisation des machines. Grâce au panel 3D d’IGE+XIO, nous sommes en mesure de connecter nos données produits aux processus de fabrication numérisés en aval. En combinaison avec les caractéristiques du produit, c’est une chose complète.
Le jumeau numérique comme lien entre la planification et les opérations

Un « jumeau numérique » créé avec EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor ou avec EcoStruxure™ Machine Advisor (une représentation virtuelle, basée sur des données et aussi précise que possible du système physique, y compris la documentation) représente une approche de solution idéale pour la maintenance et le service dans Une fois créées, des approches complètement nouvelles en matière d’analyse ou même de maintenance préventive apparaissent. La création du jumeau numérique dès le début de la planification entraîne d’énormes avantages à chaque phase du projet.
Par exemple, toutes les données des composants du fabricant utilisés sont déjà disponibles lors de la phase d’offre et peuvent être facilement transférées vers les programmes CAO et CAE respectifs. Les manuels sont également accessibles directement pour les calculs et les conceptions.
Avantages du jumeau numérique :
- La représentation 2D et 3D montre l’application à un stade précoce
- Transfert de toutes les données de planification pertinentes pendant la production
- Création de devis rapide
- Les erreurs de planification peuvent être identifiées et éliminées à un stade précoce
- L’agrandissement, la modernisation, la maintenance et les réparations sont nettement plus rapides
Mesure d’énergie dans l’armoire de commande

Les exigences des entreprises en matière de systèmes de surveillance ou de gestion de l’énergie sont diverses et les solutions doivent être conçues tout aussi différemment. Une raison essentielle pour se concentrer sur l’optimisation énergétique de votre entreprise est, outre la protection de l’environnement et le respect des exigences légales, la réduction des coûts globaux d’exploitation. Outre l’augmentation de l’efficacité énergétique, il convient également de s’intéresser à la disponibilité des installations et des machines. En utilisant des données énergétiques en temps réel ou en surveillant l’état des équipements et des systèmes, les conditions critiques peuvent être identifiées rapidement et les pannes peuvent être évitées grâce à des alarmes. Au lieu d’un concept de maintenance purement préventif, une maintenance adaptée aux besoins et donc optimisée en termes de coûts peut être planifiée à l’aide des tendances de charge et de l’enregistrement des événements. Une surveillance efficace de l’énergie devient de plus en plus un facteur clé crucial pour la planification et la construction d’armoires électriques.

Schneider Electric propose une solution parfaite pour la mesure de l’énergie dans l’armoire de commande. B. avec les compteurs d’énergie ultra-compacts PowerTag Energy Acti9 Flex pour circuits finaux de 63 A et alimentations jusqu’à 2000 A. Grâce à la conception extrêmement compacte du plus petit compteur d’énergie au monde en classe de précision 1 et au concept innovant de communication et de connexion, le PowerTag Energy Acti9 Flex peut être connecté directement au dispositif de protection monté et n’a donc aucune influence sur l’occupation du rail DIN ou la taille de l’armoire de commande. Toutes les données et alarmes sont transmises sans fil à l’enregistreur de données EcoStruxure™ Panel Server. La tension et le courant sont enregistrés directement au même point, permettant une mesure de puissance et d’énergie selon la classe 1 pour le circuit surveillé. Avec PowerTag Energy Acti9 Flex, des économies significatives sur le rail DIN sont possibles en remplaçant les compteurs d’énergie classiques à mesure directe : 1 à 2 unités de division en moins pour les compteurs AC ou 4 à 6 unités de division en moins pour les compteurs triphasés. Cela signifie que les armoires de commande peuvent être réduites ou qu’un espace supplémentaire sur le rail DIN peut être utilisé pour d’autres composants.
Avantages du PowerTag Energy Acti9 Flex :
- Communication sans fil dans l’armoire de commande – transmission par radio, jusqu’à 40 compteurs d’énergie PowerTag communiquent avec la passerelle Ethernet Panel Server Universal.
- Mesure d’énergie avec classe de précision 1 selon VDE 0413-12 (IEC 61557-12).
- Effort de câblage minimal dans l’armoire de commande – un effort de câblage réduit permet d’économiser du temps et des coûts lors de l’installation.
- Aucun espace supplémentaire n’est requis sur le rail DIN – le compteur d’énergie peut être monté directement sur ou sous le dispositif de protection.
- Compatible avec toutes les marques – Les compteurs d’énergie PowerTag conviennent également aux appareils modulaires d’autres fabricants.
Durabilité
Les entreprises doivent proposer des produits toujours plus durables et présenter les informations environnementales de manière transparente. Ceci s’applique également à la construction d’armoires de commande. Par exemple, Par exemple, les produits à moindre impact environnemental sont privilégiés et les données environnementales doivent être divulguées de plus en plus fréquemment. Schneider Electric s’engage en faveur du développement durable et le met en œuvre à travers diverses mesures.
Pour un avenir sans pollution
Les produits Schneider Electric répondent à bien plus que les normes environnementales internationales. Avec la promesse de la marque Green Premium de Schneider Electric, vous augmentez l’efficacité des ressources tout au long du cycle de vie de vos systèmes. Cela inclut l’utilisation efficace des sources d’énergie et des matières premières naturelles ainsi que la minimisation des émissions de CO2. Les produits Green Premium vous garantissent des informations environnementales transparentes sur les produits Schneider Electric, l’utilisation minimale de substances dangereuses conformément à la réglementation (RoHS, REACh), la divulgation de données environnementales (par exemple les profils environnementaux des produits PEP) ou des profils de circularité comme lignes directrices pour une élimination responsable.
Solutions d’emballage durables

Lors de la fabrication des emballages, Schneider Electric utilise du papier 100 % recyclé. Par rapport à la production à partir de fibres fraîches, l’écosystème forestier est protégé. La pollution des eaux usées ainsi que la consommation d’eau et d’énergie sont nettement inférieures. Les couleurs utilisées protègent l’environnement et sont 100% recyclables et biodégradables. De plus, les emballages multiples réduisent de plus de 50 % les matières premières nécessaires et réduisent considérablement la charge de préparation des matières premières.
Durée de vie
La production d’appareils électriques produit des gaz à effet de serre qui sont à l’origine du changement climatique. En moyenne, 9,3 millions de tonnes de ces gaz à effet de serre pourraient être évitées chaque année en Allemagne si les produits étaient construits de manière à durer plus longtemps. Les appareils de commutation de la famille TeSys ont toujours contribué à réduire les gaz à effet de serre. Ils ont la durée de vie la plus longue avec des charges de courant nominal allant jusqu’à 2,3 millions de cycles de commutation.
Produits durables
Grâce à une bobine à commande électronique, les contacteurs économes en énergie de la série TeSys Deca Green consomment 80 % d’énergie en moins que les contacteurs électromécaniques. Les boutons-poussoirs Harmony XB5R, sans pile et sans fil, permettent d’économiser de précieuses ressources lors du fonctionnement et du câblage. L’outil de calcul EcoStruxure™ Motor Management Design permet de calculer les économies d’énergie attendues et le comportement du réseau via des convertisseurs de fréquence et les compteurs d’énergie de Schneider Electric constituent l’élément central de chaque mesure, enregistrement et analyse d’énergie conformément aux normes ISO 50001 et DIN EN 16247-. 1 pour mettre en place un système de gestion de l’énergie opérationnel.

Conclusion
Schneider Electric propose des solutions logicielles et matérielles évolutives pour tous les domaines de l’électrotechnique. Chez Schneider Electric, vous obtenez 99 % des composants dont vous avez besoin pour concevoir votre appareillage de commutation facilement et efficacement. Même sur une base logicielle, chaque besoin est couvert et structuré ouvertement. Fort de nombreuses années d’expérience et de leadership sur le marché, Schneider Electric est le partenaire idéal en matière de technologie et de développement durable.

Le service client Reichelt se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations et conseils sur les solutions d’armoires de commande Schneider Electric :
Telefon: +33 97 518 03 04
E-Mail: info@reichelt.com
Bilder: Schneider Electric