Dans notre tutoriel sur les ponts thermiques, nous vous expliquons quels sont les endroits de votre maison où se perd le plus de chaleur. Nous vous expliquons aussi avec quels outils vous pouvez les détecter afin d’y remédier au plus vite.
[themen_sprungmarken]Ponts thermiques : quels bâtiments sont concernés ?
Ce phénomène ne concerne pas uniquement les anciens bâtiments, les nouveaux bâtiments sont aussi concernés par les pertes de chaleur. Bien entendu, les signes de vieillesse comme des fissures dans le mur, une mauvaise isolation ou des radiateurs vétustes jouent un rôle important mais les pertes de chaleur peuvent apparaître à d’autres endroits : volets, cadres de fenêtres, portes de balcon, portes d’entrée et autres structures mal isolées, comme celles qui soutiennent le balcon. Des éléments se trouvant entre les matériaux de construction peuvent également se révéler être problématiques, comme les caissons de stores. L’ancienneté du bâtiment n’est donc certainement pas le seul facteur expliquant l’apparition de ponts thermiques.
Détectez les ponts thermiques
Pour des raisons écologiques, d’économies d’énergie et pour lutter contre la moisissure, il est nécessaire de détecter les ponts thermiques aussi vite que possible. Le mieux pour cela est d’utiliser une caméra infrarouge. Vous pouvez par exemple utiliser la caméra infrarouge FLIR ONE AND PRO .Vous pouvez connecter cette caméra à votre smartphone et sauvegarder les enregistrements sur celui-ci via l’application FLIR ONE. La caméra peut mesurer plusieurs températures et zones en même temps. De plus, elle dispose d’une optimisation de la résolution qui rend le moindre détail visible et ce, afin que vous puissiez localiser les problèmes rapidement. Le micro capteur infrarouge dispose d’une résolution de 160 x 120 pixels.
Évitez les erreurs et effectuez vos mesures au bon moment
Afin d’éviter toute erreur de mesure, il est important d’effectuer celles-ci au bon moment. La période la plus appropriée est la fin de l’automne ou l’hiver, lorsque la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur est importante, que les pièces sont chauffées et qu’il est donc plus facile de détecter les ponts thermiques. Par ailleurs, mieux vaut prendre les mesures tôt le matin car plus tard dans la journée, les rayons du soleil auront réchauffé les murs extérieurs, ce qui pourrait fausser les données.
Apprenez à reconnaître les ponts thermiques sur les images
Les ponts thermiques seront visibles sur les images prises par la caméra infrarouge. Les zones de températures différentes apparaissent sur l’image en couleurs différentes. Les zones froides sont foncées, ce qui veut dire que peu ou aucune chaleur ne s’échappe. Le problème vient des zones plus claires visibles sur l’image : celles qui sont en jaune, orange, voire rouge indiquent des potentiels ponts thermiques. Dans ces zones, l’énergie calorifique s’échappe vers l’extérieur sans être utilisée et est donc perdue.
Pour remédier aux pertes de chaleur, appelez un expert
Si votre caméra vous indique des ponts thermiques, nous vous conseillons de vous adresser à un expert. Vous avez rempli votre mission principale : détecter les ponts thermiques. C’est un premier pas pour diminuer votre consommation d’énergie, préserver l’environnement et votre porte-feuille des dépenses excessives de chauffage !