Que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook, la vidéo est omniprésente. Même pour les débutants, il existe de nombreuses façons de lancer son vlog. Dans ce tutoriel, découvrez comment produire un vlog à l’aide d’une action-cam GoPro et du logiciel Premiere Elements d’Adobe.
Le projet
Niveau : débutant
Temps : Au moins 1h pour le tournage et le montage (peut varier selon le type de vidéo / vlog).
Budget : environ 500€.
Matériel requis : GoPro, Premiere Elements.
Matériel supplémentaire (facultatif) : Trépied, stabilisateur, éclairage vidéo, microphone externe, accessoires GoPro.
Vous aurez également besoin : d’un ordinateur portable et d’une carte mémoire puissante.
Préparation : sujets & storyboards
Tourner des vlogs vous intéresse ? Avant de vous lancer, il faut d’abord commencer par se poser quelques questions de base. Quels sont les sujets que vous souhaiteriez-vous aborder ? À quelle fréquence comptez-vous poster vos vlogs ? Quelle sera la durée de vos vidéos ?
Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous y verrez plus clair et pourrez vous atteler à la tâche suivante : filmer avec la GoPro. La création préalable d’un storyboard, dans lequel vous définirez les séquences, paramètres de tournage, réglages et éventuels accessoires, vous permettra également de planifier au mieux vos besoins.
Paramétrage de la GoPro
Si vous n’avez encore que peu d’expérience avec l’enregistrement vidéo, nous vous recommandons d’utiliser les paramètres vidéo automatiques de l’action-cam. Si, au contraire, des termes tels que « vitesse d‘obturation », « balance des blancs » et « saturation des couleurs » vous sont familiers, vous pouvez utiliser le mode Protune de la GoPro et effectuez vous-même les réglages pour obtenir l’effet souhaité.
Enfin, demandez-vous si vous souhaitez réellement enregistrer ou non en 4K. En effet, ce type d’enregistrement requiert un espace de stockage très important et de nombreux appareils ne sont pas encore capable de restituer la 4K lors de la lecture.
Angles des prises de vue et accessoires
Une fois les paramètres vidéo sélectionnés, il s’agit de transformer vos idées de vlog en création audiovisuelle. Première étape importante : choisir l’angle de la prise de vue et s’équiper des bons accessoires.
- Par exemple, si vous souhaitez parler face camera tout en vous déplaçant, un stabilisateur ou un selfie stick permettra de garder l’appareil stable et à éviter les secousses.
- Si vous avez l’intention de vous filmer en train de réaliser une activité type vélo, skate ou ski, des fixations adhésives, des fixations pour casque ou encore une sangle poitrine vous permettront de créer des séquences vidéo en mouvement en toute sécurité.
- Si, à l’inverse, vous envisagez des séquences fixes dans lesquelles vous parlez face caméra, depuis votre bureau par exemple, un trépied est recommandé. Afin d’éclairer votre visage de manière optimale, optez également pour des accessoires d’éclairage vidéo type anneau lumineux ou boîte à lumière (aussi appelée softbox ou lightbox).
Pour un vlog dynamique et attrayant, n’hésitez pas à varier les angles des prises de vue et à filmer à la fois des plans de détail et des plans d’ensemble.
Importer et modifier les enregistrements GoPro dans Premiere Elements
Une fois les différents enregistrements effectués, il faut désormais importer les fichiers vidéo dans Premiere Elements. Pour ce faire, vous avez plusieurs options. Vous pouvez connecter la GoPro à votre ordinateur via un câble USB, ou bien utiliser un adaptateur de carte microSD ou encore insérer la carte mémoire directement à l’emplacement prévu dans votre ordinateur s’il en est équipé.
Etape 1 : Importer des séquences
Ouvrez Premiere Elements et cliquez sur « Ajouter le media ». Vous pourrez alors sélectionner et importer les clips vidéo précédemment filmés.

À partir de là, vous pouvez commencer à travailler sur vos éléments vidéo. Premiere Elements comprend un mode guidé qui vous permet de vous familiariser pas à pas avec le montage vidéo de votre vlog. Vous pouvez par exemple corriger une séquence d’action à l’aide des fonctionnalités de raccord dynamique, de correction colorimétrique ou encore de déformation de la lentille.

Etape 2 : Sélectionner et découper les séquences
Le programme vous donne tout d’abord la possibilité de sélectionner les séquences vidéo que vous souhaitez utiliser dans votre vlog final. Dans un deuxième temps, l’outil « SmartTrim » vous permet de réaliser vous-même des coupes ou de laisser le logiciel le faire automatiquement.

Etape 3 : Ajouter de la musique
Si vous souhaitez intégrer de la musique à votre vidéo, assurez-vous de faire coïncider les coupes des séquences vidéo avec le rythme de la musique. Ce procédé permet de rendre moins visibles les coupes individuelles, donnant ainsi à la vidéo un rendu dynamique et fluide. Attention à bien utiliser une musique libre de droits pour pouvoir publier la vidéo plus tard.
Etape 4 : Ajustements et améliorations
Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite procéder aux derniers ajustements tels que la correction automatique ou manuelle de la distorsion, ou encore la correction des couleurs. Le logiciel vous fournit des suggestions prédéfinies que vous pouvez sélectionner en fonction de vos goûts et du rendu souhaité.

Etape 5 : Exporter
Votre vlog est terminé et prêt à être exporté. Quelques clics suffisent. Sélectionnez simplement l’option d’exportation de votre choix et Premiere Elements se chargera du reste.

Fin du projet
Comme l’affirme le dicton, c’est en vloggant qu’on devient vloggeur et vous verrez que le processus vous semblera plus facile et plus rapide avec chaque nouvelle vidéo. Même l’édition avec Premiere Elements, dont l’interface est déjà relativement facile à utiliser, deviendra encore plus intuitif. Vous pouvez donc vous lancer en pleine confiance dans votre carrière de vlogging !
Images : reichelt elektronik