Aujourd’hui, les options comme la numérisation sans fil et l’impression Wi-Fi ont presque autant d’importance que la qualité d’impression, le prix et les fonctions d’une imprimante. Et, en plus de l’ordinateur, on veut aussi pouvoir imprimer depuis son smartphone ou sa tablette.
Impression par Internet
Pour cela, l’imprimante doit avoir le Wi-Fi intégré et être connectée au routeur. Les applications des fabricants qui permettent l’impression sans fil, téléchargeables gratuitement pour Android et iOS, s’installent rapidement en général.
Ces applications vous permettent non seulement d’imprimer ou de numériser à partir de votre smartphone, mais beaucoup de programmes vous offrent des fonctions supplémentaires pratiques : par exemple, l’affichage du niveau d’encre des cartouches ou la possibilité de configurer le périphérique et de créer un PDF.
Certaines imprimantes permettent même une impression à distance. Dans ce cas, il suffit de les connecter à Internet, de configurer par exemple une adresse e-mail spéciale et de valider ensuite l’adresse de l’expéditeur. Dès que cette adresse e-mail reçoit ensuite un message, l’imprimante se met immédiatement en marche.
En outre, les imprimantes dotées des équipements correspondants ont accès à des services de cloud, souvent sous la forme d’une solution propriétaire complétée par la technologie Airprint d’Apple ou Google Cloud Print.
Ces services vous permettent par exemple d’imprimer des pages Internet intéressantes ou des informations importantes consultées sur votre smartphone afin de les archiver. Mais ils fonctionnent aussi pour d’autres fichiers, comme les documents Word.
Mettre son imprimante en réseau
Vous possédez plusieurs ordinateurs, mais une seule imprimante ? Pas de problème.
Les ordinateurs peuvent se partager l’imprimante sur le réseau. Avantage : Dans ce cas, vous pouvez imprimer depuis chaque ordinateur même si l’imprimante n’est pas une imprimante Wi-Fi. Nous vous expliquons comment connecter l’imprimante sous Windows 10.
La méthode reste similaire pour les autres versions de Windows.
- Vous devez avoir ouvert une session “administrateur” sur l’ordinateur raccordé à l’imprimante. Si vous ne l’avez pas encore fait, configurez un groupe résidentiel. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de démarrage, puis cliquez sur “Paramètres”, “Réseau et Internet” et “Groupement résidentiel”. Cliquez sur “Créer un groupe résidentiel” et suivez les instructions.
- Revenez ensuite au menu “Groupement résidentiel”. Cliquez sur “Modifier le paramètres de partage avancés”. Vérifiez que l’état est bien “Activé” pour “Imprimantes et périphériques”. Dans le cas contraire, modifiez ce paramètre.
- Dans le “Panneau de configuration”, ouvrez le menu “Matériel et audio”, puis “Périphériques et imprimantes”.
- Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l’imprimante à partager, puis sur “Propriétés de l’imprimante” dans le menu de sélection. Ouvrez l’onglet “Partager” dans la nouvelle fenêtre. Cochez “Partager cette imprimante” puis cliquez sur “OK”.
- Essayez maintenant d’imprimer sur le réseau : Ouvrez un document sur un autre ordinateur et appuyez sur les touches Ctrl et P. Dans la fenêtre “Impression”, sélectionnez l’imprimante partagée ci-dessus puis cliquez sur “OK”.
- Si l’imprimante n’a pas encore été ajoutée, double-cliquez sur “Ajouter une imprimante”. Sélectionnez-la puis cliquez sur “Suivant”. Le pilote s’installe automatiquement. Cliquez sur “Suivant” puis “Terminer”. Vous devez maintenant être en mesure d’imprimer depuis un autre périphérique.