FRAMEN - Ferngesteuerter, digitaler Bilderrahmen mit dem Raspberry Pi

Cadre photo numérique télécommandé avec le Raspberry Pi

Les cadres photo numériques sont parmi les projets les plus populaires de Raspberry Pi. Dans ce mode d’emploi, nous vous montrons comment vous pouvez le faire confortablement et sans trop d’effort de programmation avec l’application gratuite iOS et Android de la startup FRAMEN de Francfort.

Le projet

Convient pour: Débutants avec des connaissances de base

Temps nécessaire: env. 1 heure plus le temps de bricolage individuel pour le cadre photo

Budget : environ 60 € (plus un moniteur de la taille désirée comme cadre photo)

Ce ce vous avez besoin:

1x Rapberry Pi3 B+ Set (avec bloc d’alimentation, étui)
1x carte microSD d’au moins 16 Go
1x Moniteur avec HDMI
1x cadre photo (à faire soi-même)

Vous aurez besoin aussi:
1x PC/Laptop qui peut être connecté à l’application photo Raspberry Pi 1x FRAMEN pour iOS et Android (gratuit)

Préparation : App & cadre photo

L’application FRAMEN rend la gestion et la lecture des images très faciles et vous permet également de contrôler à distance le cadre photo à portée de main. Cette vidéo vous montre comment installer l’application sur le Raspberry Pi :

Le manuel a été développé par le blog TheDigitalPictureFrame.com en collaboration avec FRAMEN.

Installer le système d’exploitation

Comme pour tous les projets Raspberry Pi, nous commençons par installer un système d’exploitation.
Rendez-vous sur /www.raspberrypi.org/downloads/ et cliquez d’abord sur “Raspbian Buster with desktop” puis sur “Download ZIP.

Après le téléchargement, décompressez l’image contenue dans l’archive et écrivez-la sur une carte MicroSD en utilisant un outil tel que Etcher.
Pour que le Raspberry Pi ait un accès immédiat au WLAN, nous devons effectuer les réglages avant le premier démarrage.

Ouvrez une console et tapez :

<code>cd /Volumes/boot && touch ssh && nano wpa_supplicant.conf</code>

Lorsque l’éditeur s’ouvre, insérez le code ci-dessous et ajustez le SSID et le mot de passe en conséquence.
<code>
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1
country=DE network={{

ssid=”votre nom de station WLAN” psk=”votre mot de passe WLAN” key_mgmt=WPA-PSK
}
</code>

Retirez ensuite la carte microSD de votre PC/ordinateur portable, insérez-la dans le Raspberry Pi et branchez l’alimentation électrique.

Le premier démarrage et les réglages de base importants

Après le démarrage de Raspi, vous devez effectuer quelques réglages de base sur le système d’exploitation. Trouvez l’IP pour “frambberrypi” dans votre routeur et connectez-vous à votre PC/ordinateur portable via la console. Le mot de passe initial est “framboise” comme d’habitude.

Si vous ne trouvez pas le Raspberry Pi dans votre WLAN, le mot de passe ou le SSID est probablement mal saisi.

Entrez d’abord les commandes suivantes dans la console :

<code>sudo apt update && sudo apt upgrade -y</code>.

Attendez que la mise à jour du système soit terminée. Lancez ensuite la configuration du système avec

<code>sudo raspi-config</code>

et apportez les modifications suivantes :

– Sous 1 : Change User Password – entrez votre nouveau mot de passe
– Sous 2 : Network Options – N1 : Nom d’hôte : Sélectionnez un nom pour votre Raspberry Pi sur le réseau. Par défaut, “RaspberryPi” est entré. Ceci peut être laissé ou changé.
– Sous 3 : Boot Options – Bureau/CLI : Sélectionnez B4 Autologin Desktop Autologin
– Sous 3 : Boot Options: Wait for Network at Boot: Yes
– Sous 4 : Localisation Options: Wählen Sie I2 und Ihre

Retournez en arrière, sélectionnez “Terminer” et redémarrez. Vous devriez avoir connecté l’écran au Raspberry Pi au plus tard maintenant.

Configuration du démarrage automatique de FRAMEN.TV

Venons-en maintenant aux réglages qui garantissent que lorsque le Raspberry Pi est mis en marche

– ouvre automatiquement une fenêtre de navigateur en mode plein écran,
– TV est appelé et
– des pointeurs de souris ou des astuces système gênantes peuvent être masqués.

Restez dans la console et tapez :

<code>
sudo apt install unclutter
sudo rm /etc/xdg/autostart/piwiz.desktop
</code> </code

Maintenant, nous créons le fichier de démarrage.

<code>sudo nano /home/pi/start_script.sh</code>

Copiez le code suivant dans l’éditeur :

<code> #!/bin/bash

export DISPLAY=:0 unclutter -idle 0.5 -root &

sed -i ’s/“exited_cleanly“:false/“exited_cleanly“:true/‘
/home/pi/.config/chromium/Default/Preferences

sed -i ’s/“exit_type“:“Crashed“/“exit_type“:“Normal“/‘
/home/pi/.config/chromium/Default/Preferences

chromium-browser –noerrdialogs –disable-infobars –kiosk &

sleep 8

xset s reset

xset s 0

xset -dpms

</code>

Sauvegardez et fermez l’éditeur.

Ensuite, tapez :

<code>sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart</code>

Dans l’éditeur, ajustez le contenu comme suit :

<code>

@lxpanel –profile  LXDE-pi @pcmanfm –desktop –profile LXDE-pi bash start_script.sh

</code>

Enfin, redémarrez. La première fois que vous démarrez, un code QR s’affiche. Pour la prochaine étape, vous avez besoin de l’application Handy.

Configurez l’application photo FRAMEN et connectez au cadre photo Pi

L’application FRAMEN rend la gestion et la lecture des images très facile et fournit une télécommande pour votre cadre photo. Surtout, vous n’avez plus besoin de configurer différents progiciels sous Linux, mais vous pouvez démarrer en 30 minutes.

Configurez l'application FRAMEN Photo et connectez-la aux cadres photo Pi.

L’application photo FRAMEN est disponible pour iOS et Android et est gratuite en tant que package de base, ce qui sera parfaitement suffisant pour la plupart.

Dans l’application photo FRAMEN, passez à la quatrième icône dans la rangée du bas (l’écran avec le signe plus) et scannez le code QR à l’écran.

Application photo FRAMEN - Créer une liste de lecture

Après vous être connecté, accédez à l’icône Accueil dans l’application, appuyez sur une liste de lecture existante et appuyez sur l’icône du flyer papier au milieu. Maintenant les images devraient apparaître sur votre cadre photo.

Vous pouvez maintenant télécharger vos propres photos soit via le rouleau d’appareil photo du téléphone portable, soit via l’adresse Internet  app.framen.io.

La version gratuite vous permet de télécharger 20 images à la fois et jusqu’à 2 Go au total. Cela correspond à environ 1000 images. Les vidéos ne sont actuellement pas prises en charge. Les images peuvent avoir n’importe quel format d’image. Plus tard, vous pourrez choisir comment ils seront affichés, en fonction de l’orientation du moniteur.

Ajouter des photos

Trois cadres peuvent être sélectionnés sans aucun coût. Sur chacun d’eux, une liste de lecture différente peut être définie. Alternativement, les trois images peuvent être jouées de manière synchrone.

Le cadre photo Rapsberry Pi peut non seulement être contrôlé avec l'application mobile, mais aussi directement depuis le PC avec le portail Web FRAMEN sur app.framen.io.

Les images sont stockées sur les serveurs allemands d’AWS et ne sont bien sûr accessibles qu’à vous. Vous pouvez également les supprimer à tout moment. La logique est comparable à celle de Dropbox. Il n’y a pas non plus d’étranger purement, sauf qu’on l’approuve explicitement. Le cadre photo Rapsberry Pi ne peut pas seulement être contrôlé avec l’application pour téléphone portable, mais aussi directement depuis le PC avec le portail web FRAMEN sur  app.framen.io.

En outre, plusieurs cadres et appareils peuvent être commandés simultanément, par exemple dans différentes pièces/bureaux.

Conclusion

Le FRAMEN Player est disponible en noir ou en blanc.

Peu importe que vous souhaitiez simplement avoir un avant-goût du domaine d’application des cadres photo numériques, que vous souhaitiez montrer plusieurs cadres photo de photos de famille dans la maison ou même mettre en place une solution d’affichage dynamique pour une entreprise, avec FRAMEN Photo et un Raspberry Pi, c’est très facile à mettre en place.

Le FRAMEN de démarrage propose également le “FRAMEN Player” – un cadre photo numérique en 21″, qui peut également être commandé par l’application. Les téléviseurs existants peuvent également être équipés ultérieurement de la clé “FRAMEN TV”. Le lecteur FRAMEN est disponible en noir ou en blanc.

Images : FRAMEN

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *