Ajouter un disque SSD : rien de plus simple

Un disque SSD est nettement plus rapide qu’un disque dur classique, mais aussi plus solide et plus silencieux. Notre guide pratique vous dit tout sur la manière dont vous pouvez en équiper votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable ainsi que sur les précautions à prendre.

Le disque SSD, l’abréviation de “Solid State Drive”, est une mémoire de données ultra-rapide. Les lecteurs SSD sont nettement plus agiles que les disques durs classiques. Dans des conditions optimales, leur vitesse de lecture et d’écriture peut atteindre 500 Mbit/s.

Les disques SSD sont par conséquent deux à trois fois plus rapides que les disques durs pour l’accès et l’enregistrement de données. En outre, les ordinateurs équipés d’un disque SSD démarrent plus rapidement.

Le disque SDD accélère aussi nettement la vitesse de traitement lorsque l’utilisateur surfe sur Internet ou travaille avec un logiciel.

Avantage du disque SSD : aucun composant mécanique

Pourquoi ? Les disques durs stockent les données sur un disque magnétique qui tourne en permanence. La tête de lecture/écriture doit à chaque fois se placer dans la bonne position pour pouvoir lire ou enregistrer les données. Et cela prend du temps.

Les disques SSD, quant à eux, n’utilisent aucun composant en mouvement. Les données sont stockées sur des modules flash et une commande électronique accède en quelques microsecondes à la cellule qui convient.

La suppression des composants mobiles accélère le traitement. Les disques SSD sont également presque totalement silencieux. Sans compter qu’ils sont plus solides que les disques durs. Ils ne craignent pas les chocs, ce qui constitue un atout pour une utilisation mobile.

Mais les disques SSD présentent aussi un inconvénient : ils restent beaucoup plus chers que les disques durs normaux. On trouve des disques durs de 500 gigaoctets à 40 euros. Il faut débourser au moins le triple pour se procurer un disque SSD de la même capacité.

Intégrer un disque SSD : contrôleur SATA obligatoire

En principe, un disque SSD s’intègre de la même manière qu’un disque dur classique. La configuration requise est la suivante : la carte mère doit être équipée d’un contrôleur SATA. Il sert à relier la carte mère à la mémoire de données et à réguler le flux de données.

Les cartes mères en sont équipées depuis des années, mais il en existe différentes versions. Les contrôleurs ancienne génération prennent en charge la première norme SATA, dont la vitesse maximale atteint seulement 150 Mbit/s.

S’il s’agit d’un contrôleur SATA II, sa vitesse maximale s’élève à 300 Mbit/s. La norme SATA III est la première à proposer des vitesses nettement plus rapides (jusqu’à 600 Mbit/s) pour tirer le meilleur parti d’un disque SSD. Mais la norme SATA II permet déjà de gagner du temps par rapport à un disque dur.

Le système d’exploitation a lui aussi des répercussions sur les performances d’un disque SSD. Idéalement, Windows 7 ou une version plus récente de Windows doit être installée sur l’ordinateur auquel vous voulez ajouter la mémoire. En effet, les versions plus anciennes ne prennent pas en charge la fameuse fonction TRIM. Elle sert justement à empêcher le disque SSD de perdre de la vitesse au fil du temps.

Ajouter un disque SSD : Intégration à un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable

Un disque SSD s’installe certes comme un disque dur, sauf qu’un disque SSD fait en règle générale une taille de 2,5 pouces, contre 3,5 pouces pour le disque dur d’un ordinateur de bureau.

Il peut donc être nécessaire d’ajouter un rack de montage sur les ordinateurs de bureau. On y insère le disque SSD avant de l’installer à l’intérieur de l’ordinateur. Certains ordinateurs de bureau sont déjà équipés d’un rack de montage pour disque SSD. Dans ce cas, inutile d’en ajouter un.

Généralement, les ordinateurs portables disposent d’un seul emplacement pour la mémoire de données. Dans ce cas, il faut remplacer le disque dur par le disque SSD. Auparavant, il faut donc impérativement sauvegarder toutes les données importantes sur un support de stockage externe.

De même, avant d’acheter un disque SSD, lisez la fiche de données de votre ordinateur portable ou renseignez-vous sur Internet pour connaître la taille de votre disque dur : 2,5 ou 1,8 pouces en général. Le disque SSD destiné à remplacer l’ancien disque dur doit faire la même taille.

Illustration : Fotolia / 55561353 / vector_master

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *