Prenez vos précautions dès maintenant: a partir de 2020, Windows 7 ne sera plus supporté  

Prenez vos précautions dès maintenant: a partir de 2020, Windows 7 ne sera plus supporté

Windows 7 est un système d’exploitation populaire et robuste qui est largement utilisé dans les entreprises. Cependant, le temps est venu de vous dire au revoir, car le soutien prolongé prendra fin le 14 janvier 2020, et de découvrir pourquoi vous devriez commencer à penser à un successeur dès maintenant et ce que vous devez considérer.

Que signifie « fin du soutien » ?

Si une version de Windows n’est plus supportée, il n’y aura plus de mises à jour logicielles disponibles. Les performances et la fiabilité globales diminueront car, par exemple, les nouveaux pilotes matériels ne pourront plus être installés.

Plus important encore, il n’y aura plus de mises à jour de sécurité. Cela signifie que le PC n’est plus entièrement protégé contre les virus ou les logiciels malveillants. Une entreprise accepte un risque de sécurité plus élevé avec une version de Windows qui n’est plus supportée.

Un système d’exploitation à jour est essentiel pour la sécurité informatique

De plus en plus d’entreprises sont touchées par des cyberattaques – selon l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI), 70 % des entreprises interrogées ont été victimes d’une cyberattaque en 2016 et 2017. Cela peut coûter cher aux entreprises. Près de la moitié de ces attaques ont été couronnées de succès et, dans un quart des cas, l’attaque a entraîné des défaillances opérationnelles.

Dans ces cas, les entreprises ont non seulement du travail supplémentaire à faire pour combler les lacunes en matière de sécurité, mais elles doivent également faire face à une perte de production. De plus, il y a la perte de confiance entre les clients et les nouveaux clients potentiels. Cette atteinte à la réputation peut même avoir un impact négatif sur les opportunités d’affaires d’une entreprise sur une plus longue période de temps.

Système d’exploitation sécurisé comme base pour la cybersécurité dans l’entreprise

Bien sûr, le système d’exploitation ne peut pas à lui seul repousser toutes les cyberattaques, mais il fournit la base sur laquelle repose le concept de sécurité et constitue donc un élément important de la sécurité informatique dans les entreprises. Au fur et à mesure que la technologie évolue dans le domaine de l’intelligence artificielle, les logiciels malveillants se développent rapidement et trouvent des moyens de plus en plus sophistiqués pour pénétrer les systèmes informatiques des entreprises. Des mises à jour régulières et opportunes offrent une protection contre ces menaces.

Le passage à une nouvelle version de Windows est fortement recommandé

Avec la suppression progressive de la prise en charge de Windows 7, il est urgent d’agir pour toutes les entreprises qui utilisent encore le système d’exploitation. Nous vous recommandons de passer à Windows 10, la version Pro de la version actuelle de novembre 2018 de Windows 10 est valide en support étendu jusqu’au 9 janvier 2029.

Le système d’exploitation Windows 10 s’est déjà imposé comme un progiciel fiable et convivial pour de nombreux utilisateurs. Le passage de Windows 7 à Windows 10 est relativement intuitif, car les fonctions familières telles que le menu Démarrer ont une conception similaire. De plus, certaines améliorations ont été apportées pour accroître la productivité, comme un démarrage plus rapide, un navigateur plus puissant et d’autres caractéristiques qui aident les utilisateurs à suivre les tâches.

Pourquoi investir maintenant

Si vous êtes sur le point d’effectuer un changement, vous devriez le faire le plus tôt possible, car une mise à niveau vers un nouveau système d’exploitation doit être soigneusement préparée. De cette façon, les difficultés peuvent être identifiées à l’avance et des solutions peuvent être trouvées.

Il peut arriver que certaines parties du matériel ou du logiciel soient incompatibles avec le nouveau système d’exploitation. Pour cette raison, des tests doivent être effectués au préalable afin de déterminer si certains programmes doivent être adaptés ou mis à jour et si les pilotes pour le matériel tel que les imprimantes fonctionneront également dans la nouvelle version.

Ne sous-estimez pas le passage à l’euro pour les salariés

Le test de fonctionnement permet d’assurer une transition en douceur pendant la transition, ce qui ne nuit pas à la productivité et n’est pas une contrainte pour les nerfs de toutes les personnes concernées. La composante psychologique ne doit pas non plus être sous-estimée :

L’introduction d’un nouveau système d’exploitation est toujours un changement majeur pour le personnel. Certaines fonctions de Windows 7 ont été révisées pour Windows 10, et les flux de travail bien établis doivent être réappris. Plus le processus de mise à niveau est transparent et moins il y a de problèmes techniques, mieux le nouveau système sera accepté par les employés.

Configuration système requise pour Windows 10

Pour installer Windows 10, les conditions suivantes doivent être remplies.

  • Version actuelle de Windows 7 SPI ou Windows 8.1
    Si la version actuelle ne fonctionne pas sur l’appareil, elle peut être téléchargée sur le site Web de Microsoft.
  • Processeur
    Le processeur ou SoC doit avoir au moins 1 GHz.
  • mémoire centrale
    Pour la version 32 bits vous avez besoin de 1 Go, pour la version 64 vous avez besoin de 2 Go.
  • espace disque dur
    16 Go nécessite la version 32 bits, la version 64 bits nécessite 20 Go de mémoire vive.
  • carte graphique
    La carte graphique doit être au moins DirectX 9 avec un pilote WDDM 1.0.
  • Résolution de l’écran
    Une résolution d’écran d’au moins 800×600 pixels doit être garantie.

Attention

En outre, vous devez prêter attention aux pilotes, aux micrologiciels et aux applications existantes. Par exemple, il se peut que vous ne puissiez pas exécuter toutes les fonctionnalités parce que le matériel du périphérique peut être incompatible, que les pilotes actuels peuvent manquer ou que le support OEM ou tiers a expiré.

L’application « Get Windows 10 » y contribue également, car elle vérifie automatiquement si l’appareil est compatible avec le système d’exploitation.

Pour plus de spécifications et d’informations sur les caractéristiques spécifiques, voir la fiche technique.

Fonctionne en toute sécurité même après l’expiration du support de Windows 7

Si vous réagissez tôt et vérifiez soigneusement si votre matériel et votre logiciel sont compatibles avec la nouvelle version de Windows, rien ne s’oppose à une conversion réussie. De plus, vous êtes équipé pour un travail productif et sûr.

 

Photo de couverture : Microsoft

 

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *