Les exigences d’aujourd’hui à l’égard des distributeurs électroniques sont différentes de celles d’il y a cinq ans  

Les exigences d’aujourd’hui à l’égard des distributeurs électroniques sont différentes de celles d’il y a cinq ans

Quel que soit le but pour lequel les composants électroniques sont commandés, les responsables sont souvent confrontés à un certain nombre de défis dans l’approvisionnement des composants. Par exemple, les composants sont devenus de plus en plus rares ces dernières années – et leur prix a augmenté en conséquence.

La connaissance de ces difficultés par les clients est la clé du succès pour les distributeurs électroniques. C’est pourquoi reichelt elektronik a récemment mené une enquête représentative auprès de 500 collaborateurs des domaines de la conception de logiciels, de la technologie, du développement, de la programmation, de l’informatique et des achats : Est-il plus facile ou plus difficile pour les responsables de réaliser des projets électroniques de nos jours ? Et où surgissent les difficultés ?

Facilitation des projets grâce à un plus grand choix

Malgré des changements majeurs dans le paysage de la distribution, comme l’internationalisation et la segmentation du marché, 44 % des répondants croient que les projets électroniques sont plus faciles à mettre en œuvre aujourd’hui qu’il y a cinq à dix ans. 12 pour cent sont d’un avis contraire, tandis que 37 pour cent ne voient aucune différence.

Selon les répondants, l’allégement est principalement dû aux facteurs suivants :

– Il y a un plus grand choix de composants (71%)
– Les composants sont de plus en plus puissants – les possibilités techniques augmentent (61%)
– Les communautés et les guides en ligne fournissent des ressources utiles (50 %)

Manque de qualité et cycles de développement plus courts en tant que difficultés

Dans la planification et l’exécution de projets électroniques, les entreprises se heurtent sans cesse à des obstacles malgré ce changement globalement positif – par exemple, si les composants nécessaires sont trop chers ou pas du tout disponibles. Environ un tiers des personnes interrogées ont même dû annuler complètement un projet.

En outre, les difficultés suivantes se posent :

– Les cycles de développement sont de plus en plus courts (47 %)
– De nombreux composants ne sont pas de haute qualité (42 %)
– Le distributeur remplace le fabricant, ce qui modifie les caractéristiques du produit (33 %)
– Les marchandises commandées n’arrivent pas ou arrivent trop tard, ce qui entraîne un arrêt de production (31%)
– Informations techniques incorrectes ou insuffisantes de la part des fabricants (30 %)

Alors que la majorité des femmes ne sont pas satisfaites de la qualité des composants d’aujourd’hui (69%), les hommes considèrent le raccourcissement constant des cycles de développement comme le plus grand défi (46%).

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *