Le nouveau Roborock S50  

Le nouveau Roborock S50

Testé par un esthète pédant et un ingénieur amoureux de la technologie

Bien que nous ayons toujours trouvé l’idée de ne plus avoir à nous passer l’aspirateur attrayant en théorie, le prix élevé des puissants robots d’aspiration nous a amenés jusqu’à présent à utiliser un modèle conventionnel d’aspirateur avec câble. De plus, nous étions toujours sûrs qu’un aspirateur à piles ne répondrait pas à nos exigences.

Nous n’avons donc pas abordé le test du Roborock S50 de manière impartiale. Le but du test était de mettre toutes les fonctions de l’appareil à l’épreuve pendant plusieurs jours. L’évaluation a ensuite été basée sur les points de vue complètement différents des deux testeurs.

Contenu de la livraison

 

En plus du robot d’aspiration lui-même, il est également inclus dans la livraison :

– la station de charge avec plaque de base
– un cordon d’alimentation
– le balai d’essuie-glace avec réservoir d’eau intégré
– deux lingettes
– Buses de rechange pour le réservoir d’eau
– un filtre hépatique de remplacement
– un peigne pour enlever les poils de la brosse de nettoyage du robot
Toutes les pièces font déjà une impression de très haute qualité lorsqu’elles sont déballées.

Premier essai de fonctionnement

Le Roborock S50 est un appareil technologiquement mature qui se distingue dès la toute première mise en service spontanée sans l’utilisation de l’application Xiaomi compatible. Alors que l’esthète est particulièrement impressionné par le design puriste et intemporel, l’ingénieur est impressionné par le toucher de haute qualité, la tour laser et les capteurs sensibles. En fait, ces capteurs sont réglés avec une telle sensibilité que le robot ne se déplace que très doucement contre les objets et se retourne immédiatement. Pas de problème pour les meubles.

Avec la commande sans application, le robot d’aspiration scanne la pièce entière et la scanne virtuellement. En fin de compte, même dans ce mode non programmé, chaque point a été vraiment aspiré. Dans l’ensemble, il a fonctionné pendant plus de deux heures au cours de la première opération, sans recharge intermédiaire. La puissance de la batterie est suffisante sans aucun problème pour deux passages d’un appartement de 4 pièces et nous a complètement convaincus.

Puissance d’aspiration

Ce qui a suscité l’enthousiasme unanime, c’est la performance de la brosse de nettoyage. Il avait brossé la peluche, la saleté et les cheveux de la glissière, que notre aspirateur haut de gamme standard n’a pas pu enlever toutes ces années malgré le haut niveau d’aspiration. A la fin du premier essai, le réservoir à poussière de 480 ml a été complètement rempli. Ce n’était pas encore le cas, même après avoir passé l’aspirateur dans tout l’appartement. Maintenant, le conteneur est toujours à moitié plein après le nettoyage de la surface habitable de 110 m².

Mais même sur des sols lisses, le Roborock S50 a convaincu tout au long de la ligne : grâce à ses petits bras latéraux rotatifs, il nettoie également parfaitement les zones des bords, comme les bords des armoires. Les bras balaient la saleté sur la trajectoire de la machine, où elle est ramassée par la brosse de nettoyage composée de lamelles de caoutchouc et de poils, puis transportée dans le bac à saleté.

Il est particulièrement intéressant de noter que l’essai s’est déroulé sur un tapis anti-poussière souillé de petits cailloux, de sable, de taches d’argile séchée et de peluches. Contrairement aux attentes, le Roborock avait réussi à brosser toutes les impuretés hors du tapis et à les absorber. Après ce résultat, nous étions surpris.

Fonction d’essuyage

Le réservoir d’eau de 140 millilitres peut être utilisé confortablement sans avoir à soulever le robot. Les buses répartissent l’eau uniformément sur la lingette, qui est fixée au réservoir avec du velcro. La quantité d’eau qui s’écoule est juste suffisante pour que le sol soit essuyé humide mais pas trop mouillé.

En mode essuyage, le Roborock élimine facilement les taches de lumière et les marques sur les sols lisses. Il fallait s’attendre à ce que le Roborock ne soit pas capable d’essuyer complètement une tache de tomate fortement séchée sur le sol de la cuisine. C’était une affaire pour l’épurateur à main. Cependant, nous avons remarqué positivement que le Roborock avait détecté la tache à l’aide de capteurs sur la face inférieure et avait roulé plusieurs fois sur l’endroit correspondant pour la maîtriser.

Pendant l’utilisation de la fonction d’essuyage, le mode d’aspiration est toujours actif, c’est-à-dire que le robot effectue deux étapes de travail en un seul passage.

Caractéristiques techniques et données générales

Le Roborock S50 a un diamètre d’environ 35cm et une hauteur d’environ 9,7cm. Il est très manoeuvrable et passe même sous notre canapé. La tour laser sur l’appareil vous permet de cartographier l’environnement en temps réel, même dans l’obscurité totale. Les capteurs sur le côté et sur la face inférieure empêchent les collisions avec des objets ainsi que le crash du robot aspirateur, par exemple dans un escalier.

Le Roborock S50 retourne automatiquement à sa station de charge lorsque nécessaire ou lorsque le processus de nettoyage est terminé, où il stocke l’emplacement initial. Bien que la plaque de base fournie avec la machine attire d’abord l’attention de l’esthète, l’ingénieur a été en mesure de prouver son utilité immédiatement : La plaque transparente empêche le chiffon humide de ramollir le parquet pendant le processus de chargement. Si l’appareil n’est utilisé que pour passer l’aspirateur, vous pouvez simplement l’oublier.

Selon le fabricant, la puissante batterie rechargeable permet de nettoyer une surface habitable de 250 m² avec une autonomie de 2,5 heures – à notre avis, ce n’est en aucun cas une exagération.

 

Le meilleur pour la fin: le contrôle du Roborock S50 via l’application

Le robot aspirateur peut également être utilisé sans application – comme décrit ci-dessus, mais il offre de grandes possibilités pour un réglage plus précis et une utilisation plus efficace.

Sur la base des données générées par le robot, des plans de salles sont créés sur lesquels il est possible, par exemple, de marquer les zones qui ne doivent pas être accessibles. Par exemple, vous pouvez demander à l’appareil de s’essuyer autour d’une glissière ou programmer le mode moquette particulièrement puissant lorsqu’il roule sur des tapis. Pour des raisons d’hygiène, nous avons décidé, par exemple, de ne pas laisser le Roborock conduire près des toilettes. L’application intuitive nous a permis de programmer facilement cette demande spéciale.

Différents modes peuvent également être sélectionnés dans l’application. Nous avons particulièrement apprécié le mode automatique, dans lequel l’appareil perçoit l’état du support lui-même et commute automatiquement sa puissance d’aspiration vers le haut ou vers le bas selon la zone.

Une fonction utile est la télécommande possible du Roborock S50. Cela peut être particulièrement utile si le robot reste coincé dans un endroit où vous n’êtes pas à la maison. En déplaçant le robot vers l’avant et vers l’arrière de manière ciblée, il peut ensuite être ramené sur la voie de droite comme une voiture télécommandée et la zone peut être délimitée dans l’application pour de nouvelles opérations de nettoyage.

 

Evaluation globale du robot d’aspiration

Nous ne nous attendions pas à ce que le test du Roborock S50 nous mène à cette conclusion : le robot aspirateur nous a impressionnés tant du point de vue esthétique que du point de vue des performances de nettoyage, de la fonctionnalité et de la sophistication technique. Nous avons vraiment soumis la machine à des tâches difficiles et nous avons même placé de la terre dans des endroits difficiles d’accès – mais aucun des défis n’était trop grand pour elle. En fin de compte, une seule question est restée sans réponse : Comment pourrions-nous survivre si longtemps sans le Roborock ?

Illustration: reichelt

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *