Jusqu’à 365 jours de surveillance avec une seule charge de batterie grâce à la caméra Eufy  

Jusqu’à 365 jours de surveillance avec une seule charge de batterie grâce à la caméra Eufy

Que ce soit dans les foyers privés ou dans les institutions publiques, les caméras de surveillance sont de plus en plus populaires. Mais même la meilleure caméra de sécurité est inutile si la batterie est vide. Et cela peut se faire rapidement.

Avec la caméra de surveillance d’Eufy, les utilisateurs n’ont plus à se soucier de l’entretien jusqu’à un an, car avec une seule charge, la batterie dure jusqu’à 365 jours. En cas de panne de courant, la HomeBase peut maintenir la surveillance jusqu’à 48 heures avec une batterie intégrée. Ainsi, vous êtes toujours protégé contre les intrus.

Caméra de surveillance robuste et simple à utiliser

En plus de la longue durée de vie de la batterie, la caméra convainc par sa facilité d’installation. Le support magnétique est simplement vissé au mur – ensuite la caméra peut être fixée et ajustée.

Comme l’appareil est entièrement sans fil, les utilisateurs sont très flexibles lors du positionnement de la caméra de surveillance et n’ont pas à se soucier du câblage des contacts. La caméra Eufy peut être utilisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur car elle est étanche (classe IP67).

Sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la maison

Comme la caméra de surveillance enregistre en résolution HD 1080p et a une vision nocturne, les utilisateurs sont protégés des visiteurs indésirables 24 heures sur 24.

Lorsque la caméra de surveillance détecte une personne inconnue en utilisant la reconnaissance de personne et de visage, l’utilisateur reçoit une notification en temps réel sur son smartphone.

Par exemple, le système audio bidirectionnel permet à l’utilisateur de communiquer avec la personne inconnue. De plus, un signal d’alarme antivol retentit s’il y a des intrus sur la propriété.

Stockage sécurisé des données et accès aux applications

Les vidéos de surveillance enregistrées sont stockées localement sur une carte SD en cryptage AES 256 bits. Cela garantit la sécurité des données et évite les coûts supplémentaires liés à l’abonnement au fabricant.

Les enregistrements peuvent être visionnés à tout moment dans l’application gratuite. Même le streaming en temps réel sur plusieurs caméras de surveillance Eufy est possible lorsque l’utilisateur est en déplacement et veut s’assurer que tout va bien dans la zone surveillée.

 

 

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *