Une étude récemment menée pour le compte de reichelt elektronik démontre la nécessaire mise à jour des installations électriques françaises.
Réalisée entre le 26 et le 31 mai 2017 auprès de 1000 personnes, l’étude indique qu’un foyer français sur 5 dispose d’une installation électrique obsolète ou non adaptée. 20% des foyers sont équipés d’installations électriques ayant plus de 25 ans, une mise aux normes s’impose.
L’augmentation de la charge électrique nécessite des installations adaptées
L’utilisation d’appareils électroniques, de l’électroménager aux smartphones, a évolué de façon exponentielle ces deux dernières décennies. Les installations et câblages électroniques sont de plus en plus sollicités, pourtant ils ne sont pas toujours à la hauteur : avec 4 prises de courant en moyenne par pièce, 34% des personnes interrogées déclarent ressentir des signes de surcharge électrique à la maison.
18 ans c’est l’âge moyen des installations électriques dans les foyers français. Cela implique qu’elles ont été conçues avant l’apparition des technologies de maison connectée et d’autres équipements consommateurs d’énergie. Ces installations n’ont donc pas été pensées pour supporter des charges électriques comme celles observée dans les ménages aujourd’hui.
Sécuriser ses installations, c’est prévenir les dangers
L’étude OnePoll pour reichelt indique que les 25-34 ans sont les plus affectés par les surcharges électriques : 47%, contre 9% seulement pour les 55 ans et plus. La surcharge électrique étant la principale cause de départs de feu, d’électrochocs ou autres dégâts, il est impératif de vérifier que son installation électrique soit adaptée, mise à jour et réglementée. Pourtant 21% des personnes interrogées ne sont pas conscientes des dangers liés aux surcharges électriques et 15% n’ont pas l’intention de changer leurs installations électriques pour du neuf… des chiffres inquiétants.
Méthodologie :
Etude quantitative réalisée par OnePoll, membre de l’association ESOMAR, entre le 26 et le 31 mai 2017 auprès de 1000 Français adultes. Cet échantillon est issu d’un terrain représentatif de la population française sur les critères de sexe, d’âge, de CSP, de région, et de taille d’agglomération.
À lire aussi :
Produisez et utilisez votre propre énergie verte
Comment bien protéger ses équipements lors d’un orage ?