Une étude réalisée par OnePoll pour le compte de reichelt elektronik donne un aperçu de l’attitude des consommateurs français à l’égard de l’e-mobilité. Plus précisément, l’acceptation des vélos électriques et des voitures électriques sera examinée. Les principales raisons de l’utilisation des véhicules électroniques pour la majorité des personnes interrogées sont le souci de l’environnement et la volonté de contribuer à sa protection.

Les voitures électriques sont considérées comme particulièrement tournées vers l’avenir
Jusqu’à présent, c’est la voiture électronique qui a été la plus largement acceptée par les consommateurs français : la majorité d’entre eux considèrent qu’il s’agit du véhicule ayant le plus grand potentiel de contribution à la protection de l’environnement. Dans le cas des vélos électriques, par contre, l’achat d’un vélo électrique est principalement motivé par un confort de conduite accru.
Nombreux sont ceux qui souhaiteraient que la sécurité des véhicules électroniques soit encore améliorée et que les coûts d’utilisation soient réduits. Cependant, si tel est le cas, la majorité d’entre eux sont certains que nous verrons de plus en plus de véhicules électriques sur les routes dans les années à venir, notamment des voitures électriques.
Source de l’image : AdobeStock