Les produits gérant le contrôle de l’éclairage et la sécurité sont ceux qui rencontrent le plus de succès
Paris, le 3 juin 2020 – Les produits connectés se sont faits une place importante dans la vie quotidienne des Français puisque 63% d’entre eux déclarent posséder un objet connecté chez lui. Ils se laissent principalement séduire par le contrôle de l’éclairage à distance à 65% selon une étude OnePoll et reichelt elektronik qui a interrogé 1 000 consommateurs français. Ce marché en devenir a d’ailleurs de nombreuses cordes à son arc puisque le marché du jardinage intelligent est en plein essor avec même 1/3 des intentions d’achat pour cet été.
La maison connectée de plus en plus populaire en France
Si 63% des Français interrogés déclarent posséder un appareil connecté pour son domicile, toutes les catégories d’objets ne rencontrent pas le même succès. Le contrôle de l’éclairage à distance est le plus plébiscité avec 65% des propriétaires d’objets connectés qui en possèdent. Suivent la sécurité (caméra, détecteur de fumée, etc.) avec 48%, et le ménage (robot aspirateur, etc.) avec 43%. Les appareils connectés de ces trois catégories apportent satisfaction aux consommateurs, qui sont prêts à se laisser tenter dans l’achat de nouveaux produits connectés. En parallèle, d’autres catégories d’appareils connectés trouvent peu leur public. C’est le cas notamment pour les produits qui régulent la qualité de l’air puisque près de la moitié des personnes possédant des produits connectés n’en ont jamais acheté (46%).

Prix, protection des données et valeur ajoutée des produits : des points d’amélioration pour les fabricants
L’économie de ressources à long-terme est le critère le plus cité dans les intentions d’achats pour plus de la moitié des Français (54%). Parmi les autres avantages suivent le contrôle à distance (45%), la notification en cas de problème (34%), la maintenance prédictive (31%), et le contrôle vocal (29%).
Le prix reste un frein important pour 44% des Français alors que 60% d’entre eux sont prêts à dépenser jusqu’à 500 euros pour un objet connecté. Toutefois la moitié (52%) souhaiterait voir des produits plus abordables sur le marché des objets connectés.
Hormis le coût, la protection des données personnelles des utilisateurs joue un rôle majeur dans le processus d’achat. En effet, la question de la protection de leurs données personnelles est également un élément à prendre en compte avant d’acheter un objet connecté (24%).
Pour ce maché en devenir, les opportunités de nouveaux produits sont nombreuses puisque 29% des Français ne voient pas encore de plus-value ni d’intérêt pour ce type de produits. En imaginant l’avenir des produits connectés, 46% des Français souhaiterait l’apparition de réglages automatisés des appareils via des capteurs (par exemple, la machine à laver ou le fer à repasser règlerait automatiquement la température idéale) et 44% se laisseraient tenter par des marmites, fours ou micro-ondes de cuisson intelligents qui signaleraient par exemple quand les aliments sont prêts ou chauffés.
Le jardin connecté : un phénomène en plein essor
Les appareils connectés conservent pour le moment à usage en intérieur et quittent rarement l’intérieur cosy de la maison ou de l’appartement.
Toutefois, l’« outdoor » est un marché en devenir comme le montre les résultats de l’enquête. Si une grande majorité (76%) n’utilise pas encore d’objet connecté pour leur jardin ou leur balcon, 55% des Français prévoient d’en faire l’acquisition d’ici 1 an et même 34% pensent même se laisse tenter d’ici cet été. Pour ceux qui ont déjà franchis le pas, leur usage est principalement axé sur l’irrigation (57%), et sur l’éclairage (43%) ou la tonte de la pelouse. Les avantages sont nombreux : fin des tâches indésirables pour 41% d’entre eux et entretien automatique du jardin en leur absence (à 35%).
À propos de reichelt elektronik
reichelt elektronik (www.reichelt.fr) est l’un des plus grands distributeurs en ligne d’électronique et de technologie informatique en Europe. Avec plus de 110 000 produits proposés à la vente, reichelt offre à ses clients du monde entier un excellent rapport qualité-prix, une disponibilité maximale et des délais de livraison très courts. Les particuliers et les clients professionnels peuvent trouver sur la boutique en ligne un large choix de composants électroniques, de cartes de développement, d’ordinateurs mono-carte, de technologies pour la maison et la sécurité, et d’outils. reichelt elektronik propose également des composants d’éclairage et de mesure, du matériel informatique pour PC et technologie réseau, ainsi que des composants d’alimentation électrique. La société reichelt elektronik GmbH & Co. KG, dont le siège social est à Sande, a été fondée en 1969. Depuis 2010, reichelt fait partie du groupe suisse Daetwyler, fournisseur clé de l’industrie et leader du marché dans des segments internationaux et régionaux.