Komfort und Freude an Technologie – Smart-Home macht Leben der Deutschen leichter

Maison intelligente : 56% des ménages français ont passé le cap ; ils restent toutefois loin derrière leurs voisins européens

  • Les Français cherchent à améliorer leur confort… et à réaliser des économies grâce aux objets connectés ; 66 % d’entre eux déclarent avoir économisé en l’électricité ou en l’énergie.
  • Les Français souhaiteraient plus d’inclusivité : 65% estiment que les objets connectés ne sont pas suffisamment accessibles à tous incluant les personnes âgées et les personnes en situation d’handicap.

Paris, 25. septembre 2024 – Les appareils intelligents ne sont plus une curiosité au sein des foyers français. Un peu plus de la moitié des ménages français (56 %) se sont équipés de ces outils intelligents pour les aider dans leur quotidien. Ils restent toutefois moins nombreux à avoir franchi le pas comparés à ses voisins européens : 81% en Irlande, 77% en Espagne, 75% en Allemagne, 66% en Italie et 68% aux Pays-Bas utilisent des produits domestiques intelligents selon une étude réalisée par reichelt elektronik et OnePoll sur un échantillon de 1000 français.

Qu’attendent les Français de leur maison intelligente : du confort avant tout !

43% des Français souhaitent améliorer le confort entre leurs quatre murs, et une nette majorité des personnes interrogées (88 %) déclarent que cette transformation a grandement facilité leur quotidien.

Maison intelligente : 56% des ménages français ont passé le cap ; ils restent toutefois loin derrière leurs voisins européens

Les assistants vocaux tels que Google Home ou Alexa y sont pour beaucoup. Ils ont été les premiers objets connectés à peupler les foyers français et restent les objets intelligents les plus présents dans les habitations à ce jour (44 %). Les systèmes de divertissement intelligents tels que les téléviseurs et les systèmes de musique intelligents (41 %) arrivent en seconde position. Enfin, les systèmes de sécurité (37%) et les systèmes de nettoyage intelligent (35%) sont particulièrement utilisés.

Contrairement aux idées reçues, les « aficionados » de la technologie ne sont que 22% à acheter ce type d’équipement, ce qui contraste avec d’autres pays européens comme l’Allemagne (34%).

Économiser les coûts énergétiques grâce à la maison intelligente

Réaliser des économies : c’est aujourd’hui la troisième raison principale invoquée par les consommateurs pour acheter des appareils intelligents pour leur chez-soi.

En effet, 33% des français interrogés investissent dans des appareils intelligents pour réduire leurs coûts énergétiques et ils y parviennent. Ainsi, 66 % d’entre eux déclarent avoir économisé en électricité ou en l’énergie grâce aux assistants intelligents.

Toutefois, des améliorations sont encore possibles pour économiser des ressources. Par exemple, les utilisateurs pourraient utiliser la commande intelligente des volets pour améliorer la température intérieure en été sans avoir recours à la climatisation. Avec des systèmes d’irrigation intelligents, ils pourraient optimiser l’arrosage des plantes du jardin ou du balcon et même économiser de l’eau dans de nombreux cas.

Toutefois, ces deux groupes de produits peinent encore à trouver leur public et ne sont respectivement utilisés que par 19 % et 13 %.

Vers des produits plus inclusifs ?

Les industriels ont réalisé de gros efforts pour faciliter la prise en main et la gestion des objets intelligents. Les Français ont d’ailleurs majoritairement opté pour le contrôle via une application (53 %), nettement plus populaire que la commande vocale (31 %) ou la télécommande (33 %).

Aussi, plus de la moitié (58 %) n’utilisent qu’une seule application – soit ils s’assurent que tous les produits proviennent de la même marque lors de l’achat, ou soit ils intègrent des appareils de différentes marques dans une seule application.

Cependant, le fait que de nombreux produits pour la maison intelligente ne soient pas accessibles à tous, comme les personnes âgées ou les personnes en situation d’handicap est perçu d’un œil critique par 65% des Français.

D’ailleurs, à long terme, les personnes interrogées espèrent que les innovations dans ce domaine leur permettront d’utiliser ces objets pour soutenir les routines quotidiennes des personnes âgées afin de leur permettre de vivre de manière autonome le plus longtemps possible (30%).

Une vie sans maison intelligente ? C’est impensable ! Même dans le futur

Près d’une personne sur deux (44 %) déclare déjà qu’elle ne pourrait pas s’imaginer sans produits domestiques intelligents. Mais attention, les Français restent lucides :  60% d’entre eux souhaitent de ne vouloir devenir trop dépendant de ce type d’appareils.

Les consommateurs français nourrissent également de grands espoirs pour l’avenir : Ils veulent avant tout des prix plus bas pour les produits domestiques intelligents (50%). Ils souhaitent également disposer de produits plus écologiques (à 30%) incluant davantage de fonctions pour contrôler leur propre consommation d’énergie (29 %) et s’attendent à davantage de fonctions de sécurité (28 %).

« L’étude montre que les maisons intelligentes font déjà partie intégrante de la vie quotidienne de nombreuses personnes », commente Thomas Kruse, chef de produit pour la technologie réseau et la maison intelligente chez reichelt elektronik. « Les appareils intelligents ne sont pas seulement un soutien fonctionnel, ils sont un composant essentiel pour une maison efficace et confortable et apportent de la joie. Les possibilités des produits intelligents sont loin d’être épuisées – et comme le montre l’étude, les Français attendent avec impatience des innovations qui rendront la vie plus facile et plus agréable pour toutes et tous. »

Images : reichelt elektronik, Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *