La dernière enquête réalisée par reichelt elektronik révèle que les Français sont encore très mal protégés contre les dommages liés à l’orage.
L’étude révèle que 78% des Français sont équipés d’un paratonnerre externe, mais qu’une seule personne sur deux pensent à débrancher les prises en cas d’intempéries. Même si 64% des personnes interrogées déclarent disposer d’une protection interne contre les orages, les experts recommandent une solution plus sécurisante : la mise à la terre.
Quelles précautions prendre pour éviter les dégâts ?
Toutes les mesures de protection contre les dommages liés aux intempéries ne sont pas connues des Français. Seulement 14% des personnes interrogées disposent d’une solution secondaire comme le paratonnerre de type 2. Le réflexe de débrancher les prises lors d’un orage, de façon à protéger les équipements électroniques notamment, n’est commun que pour 50.9% des sondés. D’ailleurs, cette astuce dépend des âges : 63% des 55 ans et plus ont ce réflexe, alors que seulement 34% des 18-24 ans pensent à tout débrancher. Cette solution est pourtant très efficace, lorsqu’on sait que la foudre peut détruire les appareils électroniques ou l’électroménager avec une force de près de 1,2 milliard de watts.
Contre l’orage, êtes-vous bien assuré ?
Si, malgré toutes ces précautions, les équipements domestiques sont frappés par la foudre, il est nécessaire d’être bien assuré. Or une personne sur cinq (20%) seulement dispose d’une assurance habitation qui inclut la prise en charge des dommages liés aux intempéries.
Les 18-24 ans notamment, sont très peu au fait de la prise en charge de leur assurance : 55% d’entre eux déclarent ne pas savoir s’ils sont assurés ou pas contre les dommages liés aux intempéries. La foudre pouvant avoir des effets irréversibles sur le matériel électronique notamment, il est important d’être sensibilisé aux dégâts engendrés par les intempéries.
Ainsi, les experts conseillent, en plus de l’installation d’un paratonnerre extérieur, d’investir dans des installations plus efficaces pour l’intérieur des foyers comme le parafoudre (ou parasurtenseur), qui une fois installé dans le tableau électrique, permet de protéger l’installation électrique des surtensions, ou encore la mise à la terre car ce système permet d’amener le courant vers la terre, et fonctionne grâce à des prises de terre reliées à des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Images : Adobe Stock
Méthodologie : Etude quantitative réalisée par la société hochbetrieb pour reichelt elektronik, entre le 22 et le 24 juillet 2017 auprès de 1000 Français. Cet échantillon est issu d’un terrain représentatif de la population française sur les critères de sexe, d’âge, de CSP, de région, et de taille d’agglomération.