D’après une étude menée par OnePoll pour reichelt, 91% des Français utilisent des LED à la maison. Les répondants font aussi particulièrement attention à la longévité et à la consommation énergétique lors de l’achat. Mais pour 48% des Français, le prix des LED est toujours une des conditions qui les freinent à en acheter.
Les ampoules LED très présentes dans les foyers français
Les premières ampoules LED compatibles aux prises E14 ou E27 ont été disponibles à la vente en 2007. Les résultats de l’enquête menée pour reichelt sont probants. 10 ans après l’introduction des LED sur le marché, au moins une lampe LED est utilisée dans presque tous les foyers français (91%). Ainsi, 30% des répondants ont déjà complètement changé leurs installations luminaires pour des LED. Près de la moitié des Français (40%) utilisent les LED pour la majorité de leur éclairage et 22% ont converti quelques ampoules (moins de la moitié) pour des LED.
Les LED sont utilisées pour l’éclairage extérieur autant que pour les salles de bains ou les chambres d’enfants. Dans le salon et la cuisine, deux tiers des participants au sondage (70%) ont choisi l’éclairage LED.
Focus sur la consommation énergétique et la couleur
La consommation d’énergie (42%) et une couleur agréable de lumière (18%) sont les facteurs les plus importants. Vient ensuite la longévité (14%).
Depuis que le prix des LED s’est aligné avec celui des lampes traditionnelles (incandescentes ou halogènes), l’acheteur se focalise désormais sur des aspects qualitatifs comme la consommation énergétique ou la couleur. Les Français apprécient de pouvoir faire des économies d’électricité (51%). Le fait d’avoir des ampoules qui durent plus longtemps (17%) compte aussi. Toutefois, 48% des Français estiment que le prix élevé des LED est un obstacle.
Méthodologie :
Etude quantitative réalisée par OnePoll, membre de l’association ESOMAR, entre le 14 et le 19 juin 2017 auprès de 1000 Français adultes. Cet échantillon est issu d’un terrain représentatif de la population française sur les critères de sexe, d’âge, de CSP, de région, et de taille d’agglomération.