Deux tiers se plaignent d'une mauvaise connexion Wi-Fi

Etude reichelt : 80% des Français insatisfaits de leur connexion Wi-Fi

Selon une enquête menée par reichelt elektronik et OnePoll sur la qualité de la connexion Wi-Fi dans les foyers français, 80% des Français sont insatisfaits de leur connexion WiFi à la maison. L’étude révèle aussi des comportements à risque : 81% des Français donnent les codes d’accès de leur Wi-Fi à leurs proches à la maison, et 46% n’ont jamais changé le mot de passe de leur Box.

Pourtant, il suffit de connaître quelques trucs et astuces pour bénéficier d’un réseau Wi-Fi optimal. Dans le jardin, à la maison ou sur de grands espaces, reichelt donne 5 conseils pour renforcer son réseau sans fil.

Astuce n°1 : Désencombrer les espaces où l’on souhaite capter la Wi-Fi

Une Box internet sans fil classique permet d’envoyer un signal sur 100 mètres environ (s’il est bien positionné dans une pièce). Tout objet qui se trouve dans le périmètre du routeur affaiblit le signal. La majorité des problèmes de connexion est bien souvent résolu lorsqu’on repositionne la Box. Et lorsqu’on sait que les Français souhaitent avoir une bonne connexion dans le salon (85%), dans les chambres (62%) et dans les toilettes (21%), il est important de s’assurer que la Box dispose d’un espace dégagé.
Simple mais astucieux : pour disposer d’une bonne réception dans le jardin par exemple, il est conseillé de positionner la Box près d’une fenêtre donnant sur le jardin.

Astuce n°2 : Utiliser un répéteur pour étendre le signal

Pour couvrir de larges surfaces, reichelt recommande l’installation d’un répéteur. Son nom vient du mot anglais « répéter » : cet outil sert donc à répéter le signal, il transforme un signal faible en un signal plus fort.  Facile d’utilisation, un répéteur s’installe facilement : il suffit de connecter l’appareil à une prise de courant, il recevra ensuite le signal Wi-Fi existant pour l’amplifier. En France, 19% des personnes interrogées par OnePoll pour reichelt dispose déjà d’un répéteur à la maison, et 19% envisagent d’en installer un.
Bon à savoir : pour choisir la meilleure fréquence, il est conseillé d’utiliser la recherche automatique.

Astuce n °3 : Pour une résistance aux conditions météorologiques, utiliser un point d’accès extérieur

Si l’on souhaite disposer d’une connexion Wi-Fi fiable à l’extérieur, il est judicieux d’investir dans un point d’accès extérieur. Grâce à son boîtier étanche, il fonctionne même dans des conditions climatiques extrêmes de -30°C à +70°C. Le modèle UAP-AC d’Ubiquiti par exemple, permet d’étendre la connexion Wi-Fi jusqu’à 183 mètres. Il prend en charge des vitesses pouvant atteindre 1 300 Mbit/s dans la bande de fréquence 5 GHz, et jusqu’à 450 Mbit/s dans la bande de fréquence 2,4 GHz.

Astuce n°4 : Considérer le Mesh Wi-Fi pour les très grands espaces

Pour des bureaux, des hôtels ou d’autres utilisations plutôt professionnelles, les Box classiques et les répéteurs atteignent leurs limites et ne permettent pas d’assurer une connexion satisfaisante. Pour une force de signal optimal et une connexion rapide et fiable, reichelt recommande un appareil dernière génération : un réseau maillé, appelé aussi Mesh Wi-Fi. Les appareils tels que les tablettes, les téléphones mobiles etc., lorsqu’ils sont connectés à la Wi-Fi seront toujours connectés précisément au nœud du Mesh Wi-Fi qui fournit le signal le plus fort. Le modèle tri-bande AC2200 d’ASUS par exemple, peut couvrir une superficie de 557 m2. Dans une gamme de prix un peu inférieure, le modèle AmpliFi Home d’Ubiquiti offre de très bonnes performances dans un design innovant et élégant. Le plus : un accès simple pour les invités permet de suivre les personnes utilisant le réseau et les données de la Wi-Fi.

Astuce n°5 : Sécuriser son réseau à l’intérieur, comme à l’extérieur

Les répéteurs se basent généralement sur les paramètres de sécurité programmés sur la Box. Lors de l’installation, pensez à vérifier ces paramètres, et posez-vous quelques questions : qui connaît le mot de passe de votre Wi-Fi dans votre entourage ? Avez-vous déjà partagé votre connexion avec vos voisins ? Prenez garde aux utilisateurs mal intentionnés !

Pour plus de détails sur les routeurs sans fil disponibles, visitez reichelt.com.

Image : Adobe Stock

*Méthodologie :

Etude quantitative réalisée par OnePoll, membre de l’association ESOMAR, entre le 5 et le 11 juillet 2017 auprès de 1000 Français adultes. Cet échantillon est issu d’un terrain représentatif de la population française sur les critères de sexe, d’âge, de CSP, de région, et de taille d’agglomération.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *