Umfrage: Mehr als 40 Prozent der Deutschen klagen über zu hohe Heizkosten

Etude reichelt : 58% des Français se plaignent de coûts de chauffage excessifs

reichelt elektronik se penche sur la question des coûts de chauffage pour les foyers français. Le résultat est sans appel puisque 58% des Français se plaignent de coûts de chauffage trop élevés. Alors comment expliquer ces coûts excessifs, et comment les Français s’y prennent-ils pour faire baisser les factures ? C’est l’objet de l’étude menée par reichelt elektronik et OnePoll.

Une mauvaise isolation et des installations obsolètes font grimper les coûts

La raison principale qui explique les coûts élevés de chauffage est le manque d’isolation des logements, qui engendre inévitablement des ponts thermiques : cause évoquée par 55% des répondants. Viennent ensuite la mauvaise régulation de la température (35%), puis l’équipement en radiateurs devenus obsolètes (26%). Enfin la négligence de l’utilisateur, comme l’oubli d’éteindre le chauffage en partant par exemple (21%).

Quelles mesures à prendre pour réduire les coûts ?

49% des répondants ont déjà pris des mesures pour réduire les coûts de chauffage. 28% réfléchissent aux moyens de réduire ces coûts. Ces mesures se caractérisent par des grands projets de rénovation tels que l’amélioration de l’isolation pour 50% des personnes interrogées ou par la rénovation des fenêtres et des portes (37%). D’autres envisagent des solutions différentes comme l’installation d’un système de chauffage intelligent (32%).

Jan Pakusa, Chef de produit Test et Mesure chez reichelt elektronik, partage ses recommandations : « Pour les propriétaires, il est possible de faire tester l’isolation de leur maison. Il existe des caméras thermiques faciles d’utilisation qui permettent de déterminer exactement où la chaleur s’échappe. Le vieillissement des bâtiments tels que les fissures ou autres peuvent être responsables de la fuite de chaleur. Mais on remarque aussi un manque d’isolation dans les bâtiments neufs : des volets roulants ou des portes mal conçues ou ajustées peuvent entraîner une perte de chaleur. Il est donc nécessaire d’identifier les fuites de chaleur, pour mieux y remédier par la suite, et ainsi réduire ses coûts de chauffage. »

Le chauffage intelligent, une solution à privilégier

L’installation d’un système de chauffage intelligent peut s’avérer être la solution la plus économe. En effet, 64% des Français utilisant le chauffage intelligent affirmaient avoir réduit leurs factures de chauffage.

Pourtant, nombreux sont ceux, notamment les locataires (30%), qui pensent ne pas pouvoir effectuer une transition vers le chauffage intelligent : trop d’efforts, pas d’équipements adaptés etc. Mais il existe des solutions, comme par exemple l’installation de thermostats intelligents pouvant être montés et démontés très simplement permettant de suivre le locataire même après un déménagement.

*Méthodologie :

Etude quantitative réalisée par OnePoll, membre de l’association ESOMAR, entre le 11 au 20 novembre 2017 auprès de 1000 propriétaires et locateurs français. Cet échantillon est issu d’un terrain représentatif de la population française sur les critères de sexe, d’âge, de CSP, de région, et de taille d’agglomération.

Image : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *