Wie lange werden die Gasreserven der Bundesrepublik noch halten, und steuert Deutschland dann auf eine Energiekrise zu? Energiesparen in Unternehmen: Fragen wie diese bereiten Unternehmen derzeit große Sorgen. reichelt elektronik hat mehr als 1000 Unternehmen in Europa – darunter 500 in Deutschland – gefragt, welchen Einfluss die derzeitige Situation in der Energieversorgung auf ihre Wirtschaftlichkeit hat und was Unternehmen tun, um Energie zu sparen.
L’explosion des coûts frappe durement les entreprises
Aujourd’hui, 80 % des entreprises interrogées déclarent que la hausse des prix de l’énergie a déjà un impact négatif sur leur compétitivité et seules 8 % d’entre elles affirment ne pas être affectées par la hausse des prix.

Parmi les facteurs les plus dommageables en matière d’approvisionnement énergétique figurent en tête une hausse des prix de l’énergie due à la diminution des réserves énergétiques (à 64%) suivie par une pénurie d’énergie due au manque d’importations de pétrole brut et de gaz naturel (à 45%).
De plus, les entreprises ne cachent pas leur pessimisme face à l’évolution de cette crise de l’énergie puisque 88% estiment que cette situation va se prolonger dans le temps et elles s’attendent à voir leurs coûts énergétiques augmenter au cours des trois prochaines années. D’ailleurs, près de trois quarts des répondants (74 %) s’attendent à ressentir un impact négatif sur leur entreprise à long terme si cette tendance se poursuit.
Économie d’énergie : les mesures mises en place
Les entreprises, comme les particuliers, ont peu de marge de manœuvre pour influencer les prix. Les entreprises doivent prendre le problème à bras le corps et chercher des solutions individuelles. Ainsi, 44 % ont déjà négocié des conditions spéciales dans leurs contrats avec les fournisseurs de pétrole, de gaz ou d’électricité. De plus, 37% d’entre elles ont recours à de l’électricité provenant de leur propre production telle que des panneaux solaires installés dans leurs locaux.
Concrètement, les mesures prises le plus fréquemment dans les entreprises sont :
- 77% – Remplacer toutes les sources d’éclairage par des LEDs
- 73% – Sensibiliser les employés aux économies d’énergie
- 68% – Améliorer l’isolation des bâtiments
- En revanche, d’autres mesures plus complexes à mettre en œuvre n’ont pas encore été investies par les entreprises à l’instar du remplacement de vieilles machines par de nouvelles plus efficaces ou le changement du parc automobile pour des voitures électriques/hybrides.
Des obstacles encore bien tenaces
Anhand dieser Aufstellung wird deutlich, dass die meisten Unternehmen bereits die leicht umzusetzenden und konkreten Aufgaben in Angriff genommen haben. Zum Beispiel haben 89 Prozent bereits Maßnahmen ergriffen, um Leuchtmittel durch stromsparende LEDs zu ersetzen, und mehr als die Hälfte der Unternehmen (55%) sehen in diesem Bereich ihre Umstellung als abgeschlossen an. Andere Maßnahmen, die in der Umsetzung komplexer sind, haben sich dagegen in Unternehmen noch nicht weitläufig durchgesetzt. So werden das Ersetzen alter Maschinen durch neue effizientere Maschinen oder die Einführung eines Energie-Management-Systems zwar als erwägenswerte Optionen zum Energiesparen gesehen, jedoch noch nicht so häufig umgesetzt.
Plus prévisible, le deuxième obstacle porte sur le manque de budget (30 %). En particulier lorsqu’il s’agit d’investissements plus conséquents et plus complets, comme les solutions d’automatisation intelligente des bâtiments, le prix d’achat élevé devient un obstacle insurmontable.
” Les entreprises se trouvent aujourd’hui à un tournant “, conclut Holger Engelbrecht, chef de produit outils et éclairage chez reichelt elektronik. “Les premiers pas vers un fonctionnement plus économe en énergie ont déjà été faits. Maintenant, les prochains défis se profilent à l’horizon, exigeant des entreprises des investissements plus importants et des changements plus profonds dans leur gestion énergétique. Nous pouvons considérer la situation actuelle comme un signal d’alarme car tôt ou tard, les entreprises devront gérer plus efficacement leurs ressources énergétiques.”
–
Méthodologie :
Enquête : les chiffres ont été recueillis par l’institut international de sondage OnePoll pour reichelt elektronik entre le 5/04/2022 – 19/04/2022 sur un échantillon représentatif de 250 décideurs et responsables IT, et des acheteurs français travaillant dans différents secteurs d’activité.
Droits d’image : reichelt elektronik