52% des français prévoient de restreindre leur consommation d’énergie cet hiver et 21% vont prendre des mesures drastiques
Pourtant 35% ne savent pas évaluer les effets nets des économies d’énergies et peinent à planifier des investissements qui se révéleraient rentables
Paris, 8. septembre 2023 – Dans un contexte toujours plus électrique entre la peur de l’inflation des coûts de l’énergie (qui préoccupe 55% des français), les facteurs politiques et leur impact sur les coûts (26%) et bouclier tarifaire moins généreux que l’an dernier, les français semblent attendre l’hiver avec appréhension. L’inquiétude est tellement forte que 16% des français craignent de ne plus pouvoir payer leur loyer si le coût de l’énergie continue d’augmenter. Pour y faire face, ils multiplient le système D et les économies de bouts de ficelle.
Des économies de bouts de ficelle

A l’heure où la facture continue de grimper, les français ne se font plus d’illusion puisque 79% pensent que les prix de l’énergie vont encore augmenter dans les 12 prochains mois.
Pour faire des économies sur les factures, 52% des français prévoient de restreindre leur consommation d’énergie cet hiver et pour y parvenir, 39% ont d’ailleurs commencé à ajuster leur mode de vie pour consommer moins d’énergie et 21% vont prendre des mesures drastiques.
Les principales mesures prises par les français sont :
- Le remplacement des lampes par des diodes électroluminescentes (44 %)
- La baisse de la température ambiante (36 %)
- Et un suivi plus étroit de la consommation d’énergie (30 %) ou le passage à un fournisseur moins cher (28 %)
Néanmoins, un peu plus d’un tiers estiment que les efforts réalisés pour économiser l’énergie sont éprouvants pour eux (37%)
Des alternatives en construction
Au-delà de ces économies de bout de chandelle, les économies d’énergie passent par un travail de fond. Parmi les préoccupations des Français, l’isolation est un cheval de bataille qui est largement mis en avant par des mesures incitatives depuis longtemps à l’instar du crédit d’impôt pour la transition énergétique devenue depuis MaPrimeRénov’. Le sondage révèle que parmi les mesures le plus efficaces, les Français pensent à 48% qu’améliorer l’insolation des murs fait une différence significative contre 42% pour le toit, 34% les portes et fenêtres et 33% envisager même de sceller ces ouvertures pour limiter les pertes d’énergies.
Autre point en chantier, les systèmes de production d’énergies sont en pleines mutations et 27% envisagent un remplacement de leur système de chauffage au gaz ou au fioul par une autre alternative. Parmi les alternatives, pompes à chaleur et système solaire sont considérés comme les plus efficaces (respectivement à 27% et 16% par les sondés).
Un manque de budget et surtout l’incertitude sur les mesures à prendre
Le principal obstacle reste le budget puisque qu’un quart des personnes interrogées (30 %) n’a pas les moyens de financer des mesures d’économie d’énergie.
Plus encore, lorsqu’il s’agit d’investissements importants, les personnes interrogées ont souvent les mains liées parce qu’elles ne sont pas responsables de cette décision. Par exemple, près d’un quart (22 %) déclarent ne pas pouvoir agir parce qu’ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils ne peuvent pas obtenir d’autorisation.
Ce dédale administratif s’ajoute à une incertitude sur les mesures à mettre en place :
- 35% des sondés ne savent pas évaluer les effets nets des économies d’énergies et donc peinent à planifier des investissements qui se révéleraient rentables
- 35% ne savent pas comment opérer des petits changements qui feraient la différence
- 29% peinent à évaluer quels appareils ménagers sont trop énergivores
- Et 29% ne savent comment obtenir un contrat d’énergie plus attractif.
Selon Jan Pakusa, Product Manager for Power Supplies and Test & Measurement chez reichelt elektronik : « Les économies d’énergies ne doivent pas être vues comme un sprint mais bien un marathon et s’il vaut louer l’esprit pratique des Français et leurs ingéniosités pour trouver des solutions d’appoint au problème de la facture ; pour faire des économies d’échelle, des investissements d’avenir sont nécessaires. Un investissement hélas difficile à demander à des français dont le porte-monnaie semble à bout de souffle. »
Images: Adobe Stock, reichelt elektronik