„Alexa, tamise la lumière“ : le contrôle vocal grâce à Homematic IP  

„Alexa, tamise la lumière“ : le contrôle vocal grâce à Homematic IP

Une maison intelligente n’est vraiment intelligente que lorsqu’elle écoute des instructions vocales. Avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, ce n’est pas un problème pour Homematic IP.

Rendez votre maison plus intelligente et plus confortable grâce au contrôle vocal

En principe, une maison intelligente dépend uniquement des besoins de ses habitants. Il allume la lumière lorsque vous rentrez ou éteint le chauffage lorsque vous allez au lit. Mais pour ce qui relève de l’imprévu et des petits ajustements que l’on souhaite apporter au quotidien, le contrôle vocal facilite les réglages : il est plus pratique d’appeler simplement les actions souhaitées avec une commande vocale – sans avoir de votre smartphone à portée de main. Découvrez comment faire grâce à Homematic IP.

 

Alexa d’Amazon : le contrôle total de la maison intelligente (disponibilité en France : printemps 2018)

Le contrôle vocal de la Smart Home est particulièrement facile avec les enceintes Amazon Echo. L’assistant vocal Alexa, via une connexion à Homematic IP, comprend les commandes pour contrôler les lumières, le chauffage et les commutateurs intelligents.

Ceux-ci peuvent également être organisés en groupes. Par exemple, il est possible de combiner les capteurs de plusieurs volets roulants ou stores, puis d’utiliser la commande « Alexa, ferme les volets dans le salon » pour tout fermer en même temps.

Les variateurs de lumières et les prises peuvent également être contrôlés via Alexa, grâce à des commandes telles que « Alexa, allume la lumière dans le salon à 30% », créant l’ambiance idéale pour une soirée télé. En combinaison avec des lampes LED à intensité variable, cela crée un système d’éclairage confortable et économe en énergie.

Enfin, les thermostats muraux et de radiateurs Homematic IP répondent à la commande : « Alexa, règle la température dans la cuisine à 21 degrés ».

 

Assistant Google : aussi serviable qu’un maître d’hôtel

Si vous utilisez un smartphone Android, vous disposez probablement déjà d’un outil qui comprend les instructions vocales avec l’application Assistant Google. L’application Google Home peut ensuite être utilisée pour contrôler la Smart Home par la voix.

Pour cela, seul le service Homematic IP doit être activé dans l’application. Les fonctions les plus couramment utilisées telles que l’éclairage et le contrôle de chauffage sont déjà disponibles. Par exemple, Google Home comprend des commandes telles que « Ok Google, allume la lumière dans le salon » ou « Ok Google, programme la chambre à 19 degrés ». Progressivement, d’autres fonctionnalités seront ajoutées.

Grâce à cette enceinte, également appelé Google Home, pas la peine de transporter son smartphone pour contrôler sa Smart Home. Si elle est placée dans un endroit approprié dans la maison, elle comprend des commandes vocales de partout.

Illustration : Fotolia, # 174882887, bht2000 + Fotolia, # 159139001, pixelstudio // # 158536088, bht2000

 

Projets au sujet Homematic IP

Homematic IP : et votre maison devient intelligente !

Une maison qui s’ajuste automatiquement aux besoins de ses habitants offre un confort et une sécurité notables. Mais sur le marché, il est difficile de s’y retrouver parmi les nombreux fournisseurs, les solutions compatibles ou non etc. Grâce à Homematic, votre solution Smart Home se base sur une source unique ! Ces articles peuvent aussi vous […] mehr >

Plus d’articles sur Homematic IP

Conseils au sujet Homematic IP

Les trois points forts d’Homematic IP

La diversité est le point fort de Homematic IP. Nous vous présentons ici trois composants qui offrent un très bon aperçu de la diversité de ses produits et solutions. Ces articles peuvent aussi vous intéresser : Tutoriels Rendez votre maison plus sûre grâce à Homematic IP Conseils Une maison intelligente avec Homematic IP : premiers pas mehr >

Une maison intelligente avec Homematic IP : premiers pas

Passer à la technologie intelligente est un jeu d’enfants. Nous vous expliquons comment équiper votre maison avec quelques composants de base Homematic IP. Ces articles peuvent aussi vous intéresser : Projets Homematic IP : et votre maison devient intelligente ! Tutoriels Premiers pas dans la maison intelligente Fritzbox mehr >

Plus d’articles sur Homematic IP
 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.