Windows 11 devrait être disponible d’ici la fin du mois d’octobre 2021 et sera doté d’un nouveau design et de nouvelles fonctions. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur la mise à niveau vers la nouvelle version et ce dont vous devez tenir compte lors de son introduction.
Le matériel est-il compatible avec Windows 11 ?
Ceux qui utilisent actuellement Windows 10 peuvent passer gratuitement à Windows 11, visuellement plus attrayant et plus rapide, mais uniquement si les conditions matérielles strictes sont remplies. Et ceux-ci sont assez exigeants. Tous les appareils fonctionnant sous Windows 10 ne fonctionneront pas sous Windows 11, la prudence est donc de mise.Selon Microsoft, les conditions matérielles suivantes doivent être remplies pour la mise à jour de Windows :
- CPU double cœur (1GHz) avec support 64 bits
- 4 GByte RAM
- Mémoire de 64 GByte
- Micrologiciel UEFI
- Boot sécurisé avec TPM 2.0
- Carte graphique compatible DirectX 12
- Écran avec une résolution d’au moins 720p (plus grand que 9 pouces)
Par rapport à son prédécesseur, les exigences en matière de matériel et de système ont donc considérablement augmenté. Il faut deux fois plus d’espace sur le disque dur. Étant donné que Windows 11 nécessite un Windows 64 bits, 4 Go de RAM sont définis comme une exigence minimale. Les fabricants de matériel informatique devraient s’en réjouir, mais les utilisateurs le feront probablement moins, car certains d’entre eux devront procéder à une mise à niveau.
Outil pour le contrôle de compatibilité – Voici comment il fonctionne
L’outil de Microsoft “Windows PC Health Check” fournit des réponses à la question de savoir si le matériel existant est suffisant pour une mise à jour. Cet outil a également été fortement critiqué et est actuellement toujours en cours de révision par Microsoft, car des informations incompréhensibles et en partie contradictoires en ont résulté.
Cependant, l’outil est toujours disponible en téléchargement sur certaines plateformes. Un premier test ne peut donc pas faire de mal. L’outil est auto-explicatif et l’utilisateur est guidé à travers le processus de vérification de manière structurée, comme c’est le cas pour une installation normale. Les coches vertes confirment la compatibilité, les croix rouges indiquent les faiblesses du matériel actuel.
Malheureusement, aucune raison détaillée n’est donnée quant aux raisons de cette incompatibilité. C’est précisément là que Microsoft apporte encore des améliorations à l’heure actuelle. Une autre alternative au “Windows PC Health Check” est le programme open source “WhyNotWin11”, qui est également intuitif à utiliser et vous guide logiquement à travers le processus de vérification.
Que dois-je prendre en compte lors de l’installation de Windows 11 ?
Module TPM
Un module TPM version 2.0 est obligatoire pour installer Windows 11. Si vous ne l’avez pas, vous ne pouvez pas installer Windows 11. TPM signifie “Trusted Platform Module”. Concrètement, cela signifie que les fabricants (matériel, logiciels, OEM ou fabricants de cartes mères) peuvent décider via une puce sur la carte mère (module TPM) quels systèmes d’exploitation peuvent être installés sur le PC.Ce TPM peut exister sous forme de puce sur la carte mère ou être exécuté directement sur le CPU installé via un micrologiciel. Fondamentalement, un TPM protège le PC contre la manipulation. Cette fonction présente des avantages et des inconvénients : d’une part, l’ordinateur est protégé contre les logiciels malveillants, d’autre part, l’utilisateur est limité et l’installation de systèmes d’exploitation alternatifs tels que Linux est empêchée.
Ceux qui ont acheté leur ordinateur en 2018 ou plus tard ont généralement un module TPM en version 2.0 installé. Sur certains appareils, cependant, la technologie TPM est désignée différemment. Dans le cas d’Intel, par exemple, on parle de “Intel PTT”. Cette option se trouve dans le BIOS sous “Sécurité”, “Avancé” ou “Configuration du CPU”.
Démarrage en mode UEFI
Une autre condition est que le PC doit être démarré dans le nouveau mode UEFI. Cela peut également être influencé par le BIOS. Si la fonction “mode de compatibilité du BIOS” est activée, cela empêche l’installation de Windows 11. Si l’on active UEFI-BIOS “UEFI uniquement” dans le menu de démarrage ou si l’on règle ce paramètre sur “désactivé”, cet obstacle peut déjà être contourné avec succès.
DirectX12
Mais ce n’est pas tout. En plus de TPM 2.0 et UEFI, DirectX12 est également requis. Toutefois, cette interface de programmation intégrée est déjà incluse dans Windows 10. Il a reçu de nouvelles fonctions au milieu de l’année dernière avec la mise à jour “Ultimate”, qui vise principalement à améliorer les performances et la qualité d’image des jeux. Les guides d’installation des mises à jour correspondantes peuvent être trouvés à de nombreux endroits sur Internet. Vous pouvez savoir quelle version de DirectX est installée dans le menu Démarrer sous “Exécuter”. Saisissez simplement “dxdiag” dans la fenêtre d’exécution et confirmez – le programme de diagnostic DirectX démarre.
Une mise à jour de Windows vaut-elle la peine ?
De nombreux utilisateurs craignent que leur PC doive bientôt être remplacé et que Windows 11 détruise des millions d’ordinateurs. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses instructions circulent dans l’immensité de l’Internet pour contourner les exigences du système lors de l’installation. Cela sera sans doute associé à de nombreux risques. En outre, il faut s’attendre à ce que Microsoft développe des obstacles pour empêcher précisément ces contournements.
L’intérêt de passer à Windows 11 dès sa sortie reste une question passionnante et dépend toujours de l’utilisation personnelle du PC. Cependant, il n’y a aucune raison de se précipiter. La prise en charge de Windows 10 se poursuivra jusqu’au 14 octobre 2025. Comme toujours, les bonnes choses prennent du temps et vous ne devez pas acheter un nouveau PC tout de suite. La question de savoir si les nouvelles fonctions sont nettement meilleures que celles de Windows 10 doit être tranchée au cas par cas. Chez reichelt Elektronik, nous sommes curieux de connaître cette nouvelle version et de savoir comment elle se comportera lors des premiers tests.
Photos : AdobeStock 446757923