Le nombre de voitures électriques immatriculées en France augmente régulièrement. Comme le montre une étude de reichelt elektronik, près de la moitié des Français (55 %) envisagent d’acheter une voiture électrique. Avec les chargeurs de véhicule (EVSE) de LRT eMobility, vous pouvez facilement recharger votre voiture électrique à la maison. Les wallbox du fabricant allemand sont désormais disponibles dans la boutique en ligne reichelt.
Une borne de recharge pour tous – la Wallbox Essential
Porté par l’innovation et la qualité, LRT eMobility s’est donné pour mission de faciliter la recharge des voitures électriques pour tous. La propre division de LRT Automotive GmbH, une entreprise de production de taille moyenne près de Heidelberg, accorde une attention particulière aux utilisateurs privés. Pour pouvoir recharger facilement la voiture électrique dans votre propre garage, il n’en faut pas beaucoup : une prise électrique et une wallbox. Avec le LRT E22 MFI de la série Home Line Essential, vous pouvez recharger votre voiture pendant la nuit sans authentification. Grâce au câble intégré de cinq mètres de long, vous n’avez même pas besoin de sortir le câble de la voiture du coffre. La borne de recharge est disponible en version 11kW ou 22kW et, grâce à sa certification IP44, est idéale pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. De plus, vous économisez de l’argent réel à long terme avec votre propre borne de recharge : par rapport aux bornes de recharge publiques, l’électricité est nettement moins chère – si vous utilisez également une installation photovoltaïque, vous pouvez alimenter jusqu’à 100 % de l’électricité dont vous avez besoin et la recharge ne vous coûte pas un centime. Par ailleurs, l’achat et l’installation de certaines wallbox ont été financés par la KfW à hauteur de 900 € depuis novembre 2020, dont la LRT.Cependant, assurez-vous lors de l’installation qu’un électricien posera les prises ou les câbles CEE éventuellement nécessaires. Il serait également conseillé d’informer votre opérateur de réseau de votre planning afin de couvrir au mieux vos besoins.
E-mobilité pour la maison intelligente avec la ligne Supreme de LRT
Le portefeuille de produits LRT eMobility offre la solution parfaite pour chaque maison (intelligente). Le meilleur exemple en est le LRT S22 MFI : non seulement il est éligible au financement de KfW – grâce à la possibilité de le connecter à votre WLAN privé via WiFi, il peut être facilement intégré dans votre propre maison intelligente.
La Wallbox Home Supreme LRT reprend les mêmes spécifications que la gamme Essential, mais elle a aussi l’avantage de pouvoir vous authentifier facilement auprès de votre Ebox avec RFID, CPL ou app pour la recharge et ainsi vous assurer que seul l’accès autorisé à votre Wallbox Avoir une wallbox.
Facturation individuelle et très simple d’utilisation – les bornes de recharge de la Business Line LRT
Avec les solutions pour les clients professionnels, LRT dispose également d’une large gamme de boîtiers muraux dans le secteur commercial. Avec un système de facturation personnalisable et un large éventail de fonctions de gestion et de contrôle via un système de gestion basé sur le Web, la Business Line offre le cadre idéal pour chaque client professionnel.
Le LRT BE22 MFI, par exemple, est un modèle d’entrée de gamme : il peut être connecté au WLAN via WiFi et ainsi intégré dans un réseau intelligent. De plus, une demande de financement peut être soumise à la KfW pour les achats et les installations. Avec l’application conviviale, tout le monde peut utiliser la Wallbox en toute simplicité – et grâce au système de facturation avec la fonction eGiro, vous pouvez garantir une facturation d’utilisation transparente.
Avec la LRT BS22 MFI, LRT eMobility a la solution suprême pour votre entreprise dans sa gamme : Comme le modèle Essential, cette borne de recharge est également éligible au financement KfW. Grâce à un module 4G intégré, cependant, vous n’êtes pas obligé d’être à proximité de votre WLAN, mais pouvez à la place permettre à vos clients de recharger leur propre voiture électrique n’importe où. Comme pour le modèle Essential, vous pouvez utiliser un lecteur RFID pour vous assurer que seuls les utilisateurs finaux autorisés utilisent vos bornes de recharge. Grâce à la conformité à la loi d’étalonnage, la facturation au centime est garantie à tout moment.
Que vous souhaitiez recharger votre voiture électrique à la maison ou que vous recherchiez la solution idéale pour votre entreprise, vos employés et vos clients, les bornes de recharge LRT eMobility ne laissent rien à désirer. Les boîtiers muraux peuvent être facilement intégrés dans la maison intelligente ou offrir un système de facturation personnalisable – et tout cela est “Made in Germany”. La vaste gamme de produits de LRT eMobility est désormais disponible dans la boutique en ligne reichelt.
Image : LRT Automotive GmbH