Que ce soit à la maison ou au travail, lorsqu’il fait froid dehors, les fenêtres sont moins souvent ouvertes pour des raisons de confort. Une ventilation suffisante est importante en toutes saisons – et éventuellement encore plus importante en hiver, lorsque les infections se propagent plus rapidement.
Virus et bactéries peuvent être transmis par des gouttelettes et des aérosols. Lorsque les gouttelettes tombent au sol, les aérosols continuent de flotter dans l’air. La seule façon de les dissiper et de réduire le risque d’infection est de changer l’air.
Nous présentons trois possibilités pour la ventilation et expliquons ce qui doit être pris en compte dans chaque cas.
Les appareils de mesure du CO2 facilitent la ventilation des fenêtres
Le moyen le plus évident, le plus gratuit et surtout le plus simple est en ouvrant les fenêtres. Mais pour que l’aération soit efficace, elle doit être réalisée correctement et à intervalles réguliers.
Idéalement, bureaux, ateliers, pièces où l’on travaille devraient être ventilés avant de commencer à travailler, mais au plus tard lorsque les employés commencent à travailler.En règle générale, les bureaux doivent être ventilés au moins toutes les 60 minutes, les salles de conférence, de réunion, où les gens passent souvent du temps dans des espaces confinés doivent être ventilées au moins toutes les 20 minutes. En cas de risque accru d’infection, la fenêtre doit être ouverte le plus fréquemment si possible.
Lors de l’aération de la pièce, la fenêtre doit rester ouverte pendant 3 à 10 minutes, en fonction de la taille de la pièce, de la pression de l’air et de la force du vent. Une ventilation continue à travers une fenêtre inclinée peut également contribuer à prévenir l’infection. Toutefois, dans tous les cas, il faut veiller à ce que le bien-être des personnes présentes dans la pièce ne soit pas compromis par une température trop élevée ou trop basse ou par des courants d’air.
Les appareils de mesure du CO2 peuvent fournir une bonne indication du moment où il est temps de ventiler. La concentration de CO2 ne doit pas dépasser 1000 ppm. Pour l’usage privé et professionnel, des instruments de mesure avec différentes caractéristiques fonctionnelles sont disponibles.
Le compteur de CO2 UNI-T A37, par exemple, est bien adapté aux salons et affiche non seulement la valeur du CO2 mais aussi la température et l’humidité de la pièce. Si la valeur seuil est atteinte, un signal acoustique-optique est émis. Des émoticônes montrent à l’avance la qualité de l’air dans la pièce. Le calibrage peut être effectué automatiquement ou manuellement.Le feu de signalisation CO2 GS 42.01 pro de müller a été développé pour une utilisation dans les écoles, les bureaux, les salles de sport, les restaurants ou autres lieux où plusieurs personnes sont présentes. La valeur du CO2 peut être lue rapidement et facilement grâce une signalisation couleur LED. Des tonalités d’indication peuvent également être activées. L’appareil peut être utilisé intuitivement et sa conception minimaliste est discrète.
Il est également possible de construire soi-même un compteur de CO2 en étant un peu bricoleur.
Systèmes de ventilation : utiliser filtres et rayons
Les systèmes de ventilation se caractérisent par le fait qu’ils transportent l’air dans les espaces intérieurs et le modifient au cours du processus, par exemple en le refroidissant ou le chauffant, en le nettoyant ou en l’humidifiant/déshumidifiant. Alors que certains systèmes acheminent une forte proportion d’air frais extérieur dans la pièce, d’autres traitent à nouveau l’air ambiant usagé. Cela se fait en nettoyant l’air et en ajustant la température et est beaucoup plus économique qu’un système d’air pur extérieur. En revanche, ces options sont moins efficaces lorsqu’il s’agit de lutter contre l’infection.
Pour qu’un système soit à l’épreuve des infections, il doit être installé, exploité et non seulement entretenu correctement, mais également fonctionner exclusivement avec de l’air frais ou à un degré élevé, ou encore disposer de filtres appropriés. Pour réduire le risque d’infection, la proportion d’air frais dans le système peut être augmentée et celle de l’air recyclé peut être réduite. Il est également préférable de faire fonctionner le système au moins deux heures avant et après les heures de travail, l’idéal étant même qu’il soit en fonctionnement continu.
Comme l’air recyclé présente un risque d’infection nettement plus élevé, des méthodes supplémentaires de traitement de l’air doivent être utilisées. Par exemple, on peut installer des filtres ou utiliser le rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C). Les filtres HEPA de classe (H13 ou H14), appelés filtres à particules à haute efficacité (filtres HEPA), doivent être utilisés avec une pré-filtration appropriée. Les filtres à poussières fines du groupe ISO ePM1 > 70 % (précédemment F8) ou ISO ePM1 > 80 % (précédemment F9) conviennent également. Les radiations et les filtres peuvent être combinés pour une protection encore meilleure. L’efficacité des rayonnements n’a pas encore fait l’objet de recherches approfondies. Dans tous les cas, cependant, les employés doivent être protégés contre les radiations.
Les dispositifs pour aération secondaire, une contribution précieuse à la protection contre les infections
Les appareils tels que les ventilateurs, les climatiseurs mobiles ou les chauffages par ventilateur qui fonctionnent sans apport d’air extérieur sont appelés unités ou dispositifs d’air secondaire. Leur efficacité dans la prévention de l’infection dépend du type d’appareil. Certains sont capables de diluer l’air ambiant dans une petite zone et contribuent ainsi positivement à la protection. Cependant, si un flux d’air est dirigé d’une personne malade vers une personne saine, le risque d’infection augmente considérablement.Par conséquent, une analyse des risques doit être effectuée pour chaque dispositif. Il faut tenir compte du nombre de personnes présentes dans une pièce. Les facteurs de température et de nuisance sonore doivent également être pris en compte. En outre, personne dans la pièce ne doit être exposé aux courants d’air par ce dispositif d’air secondaire.
Les purificateurs d’air dotés d’un système de filtrage peuvent constituer une mesure supplémentaire efficace pour prévenir les infections. Cela est particulièrement vrai pour les petites pièces comme les salles d’attente où de nombreuses personnes sont présentes.
Néanmoins, l’air frais supplémentaire doit être fourni par une fenêtre ou un système de ventilation.Le Purificateur d’air, par exemple, est un dispositif compacte de désinfection de l’air par rayons UVC au design moderne. Les rayons tuent efficacement les virus, les bactéries et les spores. Le boîtier et les filtres-lumière protègent de manière fiable l’utilisateur contre les rayons UV. En outre, l’appareil est doté de moteurs particulièrement silencieux, ce qui le rend idéal pour les salles de travail telles que les cabinets médicaux, les laboratoires, les restaurants, les salles de conférence ou même les maisons de retraite.
Pour un usage domestique, le Mi Air Purifier 3H est le compagnon idéal. Comme il nettoie également les pièces des allergènes tels que la poussière domestique, le pollen, la fumée de cigarette ou la poussière fine, il convient particulièrement aux personnes allergiques. Il est doté d’un système de filtrage triple et peut être facilement contrôlé via l’écran tactile de l’appareil, via l’application ou la commande vocale.