Ils sont tout simplement irremplaçables. Les disques durs externes dominent depuis des années le secteur de l’enregistrement de gros volumes de données, notamment la sauvegarde des données (“backup”), et bien d’autres champs d’application. Pourquoi ? Quelle est la différence entre un disque de 2,5 et un disque de 3,5 pouces ? À quoi servent tous ces disques durs externes ? Retrouvez toutes les réponses ici.
Les disques durs externes ont toujours autant la cote malgré les nouveautés
Les condamnés à mort n’ont pas dit leur dernier mot. Beaucoup d’experts avaient prédit la fin prochaine des disques durs externes suite à l’avènement des systèmes de stockage sur le cloud et des disques SSD. Mais
- le cloud a un inconvénient majeur : stocker des fichiers privés sur les serveurs d’une entreprise nécessite une bonne dose de confiance. En outre, l’espace de stockage sur le cloud coûte de plus en plus cher, plus on l’utilise. Un prix que beaucoup ne sont pas prêts à payer pour la disponibilité constante et mondiale des données.
- Les disques SSD sont certes plus rapides que les disques durs classiques et pratiquement infaillibles. Mais ils coûtent vite cher dès qu’il s’agit de stocker des quantités importantes de données. Un disque SSD de l’ordre d’un 1 téraoctet (1 024 gigaoctets) coûte en général toujours plus de 200 euros. On trouve des disques durs externes dès 50 euros.
Petit ou gros : quelle différence entre un disque dur de 2,5 et un disque dur de 3,5 pouces ?
Les disques durs externes fonctionnent en principe comme les disques durs internes des ordinateurs : les données sont écrites et lues sur des disques magnétiques en rotation. Les différences sont les suivantes :
- Poids et taille : Les disques durs de 3,5 pouces comportent un disque magnétique de 3,5 pouces, soit 8,9 cm de diamètre. Il s’élève à 6,4 cm sur les disques durs de 2,5 pouces. Par nature, les disques plus gros sont aussi plus lourds.
- Vitesse : Compte tenu de la différence de taille, les modèles plus grands sont plus rapides, jusqu’à 50 %. Les données sont par exemple transférées plus rapidement d’un PC à un disque dur externe de 3,5 pouces qu’à un disque dur de 2,5 pouces.
- Espace de stockage : Ici aussi, les disques durs de 2,5 pouces sont en quelque sorte les petits frères des modèles de 3,5 pouces. Si les deux proposent un espace de stockage compris entre 1 et 4 téraoctets, seuls les modèles de 3,5 pouces sont aujourd’hui capables d’offrir plus d’espace, 8 téraoctets par exemple. Et réciproquement, seuls quelques modèles de 3,5 pouces proposent un espace de 1 téraoctet voire moins.
- Alimentation électrique : Les disques durs de 3,5 pouces utilisent un bloc d’alimentation externe. S’il est fourni avec, il limite néanmoins l’utilisation des modèles plus grands (et aussi plus lourds) aux quatre murs de la maison. Les petits disques durs de 2,5 pouces, quant à eux, sont alimentés grâce à un câble USB relié à l’ordinateur, qui sert également au transfert de données. Ils conviennent donc mieux à une utilisation mobile.
- Prix : En moyenne, les disques durs de 3,5 pouces sont plus avantageux que les disques durs de 2,5 pouces si l’on se base sur le prix au téraoctet.
Points à prendre en considération et utilisation des disques durs externes
Lorsque vous achetez un disque dur externe, vérifiez qu’il dispose de la norme USB 3.0. En principe, ces modèles sont dix fois plus rapides que les disques durs USB 2.0. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez un disque dur externe. S’ils sont censés résister aux petites chutes, aucun fabricant ne vous le garantira. Évitez notamment les chocs pendant que le bras de lecture est en contact avec le disque.
Exemples d’utilisation de disques durs externes :
- Sauvegarde des données (backup) : sauvegarde régulière du contenu complet du disque dur d’un ordinateur ou de certaines données comme des photos, des vidéos et des documents.
- Accès aux données : À condition d’être connectées au routeur, toutes les personnes du réseau Wi-Fi peuvent accéder aux données enregistrées sur le disque dur externe.
- TV : On peut raccorder un disque dur à un téléviseur avec un câble USB pour visionner des photos et des vidéos sur le téléviseur.
- Extension de la mémoire : lorsque la mémoire d’un ordinateur portable ou d’une console de jeu n’est plus suffisante.