Une technologie pour les appareils connectés rapide, fiable et compatible avec tous les fabricants et de plus facile à installer : c’est ce que nous voulons pour notre maison intelligente. C’est possible grâce à la technologie Thread innovante ! Ce nouveau protocole de communication est un bond en avant pour le développement de la maison connectée. La technologie Thread est déjà intégrée aux produits Eve et au HomePod mini.
Qu’est-ce que la technologie Thread ?
Thread est un protocole de communication réseau développé pour la mise en réseau intelligente d’appareils et leur installation à domicile. Il est donc explicitement adapté aux accessoires domotiques et facilite la connexion des appareils au réseau domestique. Thread est complémentaire du Bluetooth et de la WiFi.
Cette technologie joue un rôle crucial dans l’établissement d’une norme uniforme pour les protocoles de communication en matière de domotique, car elle est l’un des piliers sur lesquels repose le nouveau standard CHIP (Connected Home over IP), maison connectée via IP.
Maison connectée via IP
CHIP – Connected Home over IP est une nouvelle norme développée pour un projet de connectivité open source. Cela remonte au travail conjoint de la Zigbee Alliance, d’Amazon, d’Apple, de Google et de nombreux autres fabricants d’équipements domotiques bien connus tels que Samsung Smart Things, IKEA, NXP Semiconductors, Schneider Electric, Somfy et d’autres. L’objectif de ce groupe de travail est de développer une norme de connectivité commune pour les appareils domestiques intelligents. La norme est sans licence, ce qui facilite le développement pour les fabricants et augmente l’arrivée de nouveaux produits compatibles pour les consommateurs.
L’un des plus grands obstacles jusqu’à maintenant pour la mise en œuvre de cette technologie a toujours été le manque de compatibilité entre les fabricants. Cet obstacle doit être donc surmonté avec Connected Home over IP. De cette manière, les consommateurs peuvent facilement intégrer de nouveaux appareils dans leur système domotique, quel que soit le fabricant.
Dans l’ensemble, cette nouvelle norme devrait rendre l’utilisation d’appareils domotiques plus facile, plus fiable et plus sûre.
Le protocole Internet (IP) est prédestiné pour répondre à ces exigences, car il a longtemps été le protocole de communication réseau le plus utilisé à la maison et également dans les entreprises. Avec IP, les messages peuvent être acheminés sur les réseaux, quelles que soient les couches physiques et de liaison sous-jacentes. De plus, une multitude de ressources pour les algorithmes, les infrastructures, le routage, la commutation et les pare-feu sont déjà disponibles. Une connexion entre les produits pour la maison intelligente, les applications et les services cloud peut facilement être établie via IP. Le détour via des proxys spéciaux, comme cela était nécessaire avec de nombreux systèmes propriétaires, n’est plus nécessaire.
Quels sont les avantages de la technologie Thread ?
Comparaison avec WLAN et Bluetooth Low Energy
Le WiFi offre une longue portée et des temps de réponse rapides. Cependant, il consomme une quantité relativement importante d’électricité et ne convient donc pas aux appareils fonctionnant sur batterie ou aux appareils qui nécessitent ou envoient à plusieurs reprises de petites quantités de données sur de longues périodes de temps. De plus, trop de périphériques WiFi peuvent submerger le routeur domestique.
La situation est différente avec Bluetooth Low Energy (BLE). BLE est parfaitement optimisé pour de petites quantités de données sur de longues périodes de temps. En revanche, le temps de réaction est plus lent et sa portée limitée. Ici aussi, trop d’appareils ne peuvent pas fonctionner en même temps.
Thread est donc le complément idéal qui équilibre les forces et les faiblesses des deux technologies. Il n’est pas destiné à remplacer le Bluetooth et la Wifi, mais est utilisé de manière complémentaire. Cela rend la maison intelligente encore plus rapide, plus fiable et plus sûre:
- Opération économie d’énergie
Dès le début, la technologie a été développée pour être économe en énergie afin de pouvoir également être utilisée dans des appareils fonctionnant sur batterie. - Évolutivité
Sa structure en tant que réseau maillé peer-to-peer signifie que tous les appareils ne sont pas obligatoirement connectés à un centre de contrôle, ce qui augmente le nombre d’appareils pouvant être intégrés dans le système. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la structure du réseau dans le paragraphe suivant. - Une plus grande portée
Étant donné que tous les appareils ne doivent pas être connectés à un pont, cela augmente la portée que le réseau domestique domotique peut couvrir. - Réseau stable
Si un appareil périphérique agissant comme un point de jonction dans le réseau tombe en panne, le réseau se reconfigure automatiquement et un autre appareil périphérique prend le relais. Plus il y a d’appareils connectés via thread, plus le réseau devient stable. Ce qui n’est pas le cas avec la Wifi et Bluetooth.
Structure d’un réseau thread
Thread suit la structure d’un réseau maillé. Cela signifie que les appareils peuvent communiquer entre eux indépendamment d’un pont. Comme mentionné ci-dessus, cela augmente la portée et la stabilité du réseau, car les points de jonction du réseau transmettent indépendamment des informations et peuvent se reconfigurer rapidement en cas de panne d’un appareil.

Il existe essentiellement deux rôles dans le réseau thread : le routeur et un point terminal. Chaque point de jonction du réseau, qu’il s’agisse d’un routeur ou d’un point terminal, est appelé nœud.
Nœuds de routeur
Ces nœuds ont pour tâche de distribuer des paquets d’informations sur le réseau et, si nécessaire, de gérer les terminaux. Dans ce cas, ils sont appelés le «parent». Seuls les périphériques connectés au réseau électrique peuvent être des routeurs.
Nœuds de point de terminaison
Ce sont des nœuds du réseau qui reçoivent et envoient des informations, mais ne distribuent pas de paquets d’informations. Ils sont affectés à certains nœuds de routeur et donc à leurs «enfants». Chaque nœud de routeur a une connexion à tous les autres nœuds de routeur. Les nœuds de point terminal, en revanche, n’ont que la connexion à leur nœud de routeur parent.
Routeur de frontière
Ce nœud de routeur occupe une position particulière dans le réseau car il est connecté au réseau domestique. Tous les échanges d’informations entre le réseau thread et le réseau domestique – et donc avec le smartphone ou d’autres appareils – ne le traversent que si le routeur frontal échoue, aucun réseau thread ne peut être formé et les appareils doivent passer à une norme de transmission différente, par exemple Bluetooth.
Le réseau thread peut être constitué d’un nœud principal et de 32 autres nœuds de routeur. Chaque nœud de routeur est capable de gérer jusqu’à 511 points de terminaison. Thread offre ainsi un potentiel d’évolutivité qui dépasse de loin les normes existantes et nous ouvrira de nombreuses possibilités d’utilisation.
La technologie Thread est déjà présente dans les produits Apple HomeKit aujourd’hui
Cependant, la technologie Thread n’est pas seulement un rêve d’avenir. Avec les produits Eve, les utilisateurs disposent déjà d’un large portefeuille de produits compatibles avec les threads pour HomeKit. La nouvelle génération d’appareils prend en charge à la fois Bluetooth et Thread. Le HomePod mini agit comme un routeur frontalier afin que les appareils HomeKit puissent désormais également communiquer via thread.
La compatibilité avec les appareils existants est garantie et les produits peuvent toujours être connectés via Bluetooth, si nécessaire. Si un HomePod mini est ajouté, les appareils échangent automatiquement des informations via un thread sans aucune autre installation.
Vue d’ensemble à 360 degrés de votre propre réseau
Un des avantages que la technologie Thread offre aux utilisateurs de HomeKit est une vue d’ensemble plus détaillée du réseau domestique. L’application Eve peut être utilisée pour voir quels appareils communiquent entre eux, comment le réseau est structuré et quelle est la qualité de connexion du routeur. De cette façon, les problèmes peuvent être résolus rapidement si le pire arrive. En outre, la vue d’ensemble exacte permet d’adapter votre propre réseau individuellement à vos propres besoins et de rendre la vie dans vos propres murs aussi confortable que possible. Toutes les données restent sur les appareils en local.Disponibilité
Une mise à jour du firmware pour les générations actuelles de la série Eve Energy et des capteurs pour portes et fenêtres, Eve Door & Window sont déjà disponibles. Des mises à jour pour Eve Systems et Eve sont attendues prochainement.
Image : AdobeStock 328780060