Un système d’alarme ne constitue pas une protection à 100 %, mais elle peut au moins dissuader les voleurs ou les mettre en fuite. Si vous envisagez d’installer un dispositif d’alarme chez vous, nous vous recommandons de commencer par lire ce guide pratique.
Le système d’alarme : une vraie solution
Son objectif : compliquer au maximum la tâche aux personnes qui voudraient s’introduire chez vous. D’ailleurs, les assurances cherchent elles aussi à savoir en cas de sinistre si les malfrats se sont “invités” chez vous.
Mieux vaut donc sécuriser vos portes avec des battants renforcés, des verrous et même un entrebâilleur, par exemple. Équipez vos fenêtres de poignées verrouillables et de renforts supplémentaires pour plus de sécurité. Si vous disposez de volets roulants, vérifiez qu’il est impossible de les relever de l’extérieur.
Une multitude de possibilités
Si votre maison ou votre appartement est suffisamment protégé sur le plan mécanique, vous pouvez envisager un système d’alarme en complément. L’offre de systèmes d’alarme et d’accessoires est très vaste.
Elle s’étend par exemple des solutions simples comme les alarmes intégrées aux butées de porte et les détecteurs de bris de verre (des solutions autonomes) en passant par les mini-alarmes de 10 à 20 euros jusqu’aux grosses installations d’alarme pour les grandes résidences qui se pilotent aussi à distance avec une application.
Tout dépend de vos besoins personnels et des spécificités du lieu. On n’exige pas la même chose d’un système d’alarme pour un appartement au 4ème étage d’un immeuble ou pour une maison individuelle avec des fenêtres au niveau de la cave.
Structure générale d’un système d’alarme
Mises à part les solutions autonomes que nous venons d’évoquer, les systèmes d’alarme sont généralement constitués des trois composants suivants :
- Détecteurs d’alarme : il s’agit des dispositifs qui relèvent tout événement inhabituel. En font par exemple partie les détecteurs de mouvement, les capteurs de porte et de fenêtre, les caméras vidéo ainsi que les détecteurs de bris de verre.
- Panneau central de l’alarme : il reçoit les notifications des détecteurs. Il décide de la suite à donner. Pour cela, il doit avoir été paramétré au préalable selon les fonctions dont il est équipé. Il peut par exemple envoyer un SMS d’alerte à un téléphone portable ou déclencher une alarme au niveau d’une centrale.
- Avertisseur : impossible d’imaginer une alarme sans sirène assourdissante. Des flashs éblouissants devant la maison peuvent également “alerter” des témoins supplémentaires lorsqu’il fait nuit.
Les bons systèmes d’alarme proposent d’autres fonctions, comme la commande automatique de l’éclairage pendant que vous êtes en vacances.
Types de systèmes d’alarme
Les systèmes d’alarme se différencient au niveau du type de connexion entre leurs composants :
- Systèmes d’alarme radio : Contact sans fil entre la centrale d’alarme et les autres composants.
- Systèmes d’alarme filaires : Ici, tous les éléments sont câblés. Ces systèmes sont principalement proposés à la construction d’une maison.
- Systèmes d’alarme hybrides : Combinaison entre système filaire et radio.
- Systèmes d’alarme IP : Dispositifs utilisant Internet. En général, la centrale d’alarme est connectée au routeur domestique, ce qui permet à l’occupant des lieux de la commander facilement à distance grâce à Internet, via une application sur un smartphone par exemple. Les messages d’alerte peuvent également vous être transmis par Internet.
De nombreux fabricants proposent des packs (“packs de démarrage”) pour les débutants. Outre la centrale d’alarme obligatoire, ces packs contiennent également des détecteurs (tels que des détecteurs de mouvement et des capteurs de fenêtre).
Avant d’acheter un système d’alarme, vérifiez que les éléments fournis sont suffisants pour couvrir vos besoins. Dans le cas contraire, vous devrez ajouter des détecteurs supplémentaires à la centrale.