La plupart des foyers français sont équipés d’un lecteur Blu-ray ou d’un lecteur DVD. Mais ils les utilisent aussi de moins en moins. La tendance est clairement au streaming vidéo, c’est-à-dire les films et les séries télévisées à la demande sur Internet. Ce qui paraissait comme une aventure bien compliquée il y a quelques années est devenue monnaie courante aujourd’hui.
Et pour deux raisons majeures. Premièrement, l’offre de films et de séries télévisées en streaming vidéo est aujourd’hui au rendez-vous.
Deuxièmement, des appareils mettent le streaming vidéo à la portée de tous. Les boîtiers comme Apple TV, Fire TV (d’Amazon) ou Chromecast (de Google) transfèrent les séries et les films en streaming directement au bon périphérique, votre téléviseur, qui n’a plus besoin que d’un port HDMI. Néanmoins, l’Internet haut débit est incontournable.
Des films et des séries à louer et à acheter avec Apple TV, Fire TV et Chromecast
Avant d’évoquer les équipements mis au point par les géants technologiques que sont Apple, Amazon et Google, intéressons-nous à l’offre de films et de séries : les trois fournisseurs proposent non seulement le matériel, mais aussi une offre colossale de vidéos.
Pour pouvoir les acheter, vous devez néanmoins vous abonner pour une certaine durée. À l’instar de la vidéothèque classique, sauf que vous n’avez plus besoin de sortir de chez vous. En effet, la vidéo est diffusée “en streaming” sur votre téléviseur grâce à une connexion Internet. Ces films et séries sont disponibles sur l’iTunes Store d’Apple, Amazon Video et le Google Play Store.
Netflix et compagnie : des séries et des films à prix fixe
Le streaming vidéo devient encore plus intéressant avec des sociétés qui proposent des abonnements comme Netflix, Watchever, Maxdome et Amazon Prime Video.
Contre une certaine somme versée tous les mois, vous bénéficiez d’un accès illimité à une sélection de films et de séries. La société la plus connue, Netflix, s’est surtout fait un nom grâce aux séries qu’elle propose. Son abonnement est compris entre 8 et 12 euros par mois. Il est de 9 euros chez Watchever et 8 euros chez Maxdome. Amazon Prime Video, filiale d’Amazon Prime, propose un abonnement annuel de 49 euros, comprenant également le service Premium d’envoi gratuit des colis.
Apple TV : La quatrième génération dotée de la commande vocale Siri
La 4ème génération de l’Apple TV est commercialisée dès l’automne 2015. Comme d’habitude, le petit boîtier fonctionne très bien dans l’univers Apple, diffusant impeccablement sur votre téléviseur les films et séries loués ou achetés sur l’iTunes Store.
Il permet aussi d’utiliser les services de Netflix et Watchever, à condition de souscrire à un abonnement, bien sûr. Le tout est piloté par la télécommande fournie avec, que l’on peut utiliser avec la commande vocale Siri, comme sur un iPhone ou un iPad. Autre nouveauté : l’accès à l’App Store pour que les joueurs y trouvent aussi leur compte. Proposé à 179 euros (avec une mémoire de 32 gigaoctets) ou 229 euros (64 gigaoctets), le boîtier Apple TV reste relativement cher.
Ceux qui peuvent se passer des applications, des jeux et de Siri s’en sortiront pour environ 70 euros avec l’Apple TV de 3ème génération. L’Apple TV s’adresse surtout aux fondus d’Apple et de son iPhone.
Fire TV pour des vidéos en 4K d’une netteté incroyable
Le boîtier d’Amazon, Fire TV, adopte le même écosystème que l’Apple TV. Évidemment, les films et séries sont à louer ou acheter sur la boutique d’Amazon exclusivement. Son abonnement exclusif Amazon Prime Video est le seul à rivaliser avec l’offre de Netflix.
Particularité : Fire TV vous permet de visionner des vidéos en 4K. Comme pour l’Apple TV, le boîtier se pilote avec une télécommande et une commande vocale.
Il est aussi suffisamment puissant pour les jeux vidéo les plus complexes. Un contrôleur pour les jeux est disponible contre un supplément ou à condition d’acheter un pack. En matière de prix : avec un coût d’une centaine d’euros, ce boîtier est nettement moins cher que l’Apple TV.
Ceux qui peuvent se passer des jeux et de la 4K devraient plutôt se tourner vers la Fire TV Stick. Cette version allégée ne coûte qu’une quarantaine d’euros sans et une cinquantaine d’euros avec la commande vocale. D’une manière générale, Fire TV est intéressant pour les abonnés à Amazon Prime (49 euros par an).
Chromecast : pour les smartphones ou les tablettes
Dès sa présentation, Apple TV 4K Wi-Fi (2022) 64 Go de Google se différencie des deux autres boîtiers. Beaucoup plus petit, il ressemble à un palet de hockey sur glace. Il est donc aussi rapide à raccorder à n’importe quel téléviseur. Chromecast ne coûte qu’une quarantaine d’euros.
Il n’est pas équipé d’une télécommande. Tout est commandé à partir d’une application depuis un smartphone ou une tablette. Chromecast propose tous les abonnements disponibles (Netflix, Watchever, Maxdome) sauf Amazon Prime Video.
Il est également possible de louer ou d’acheter des vidéos sur Google Play Store. Comme ses concurrents, il propose également des applications pour accéder directement à des médiathèques ou à YouTube. Chromecast, le boîtier d’entrée de gamme pas cher, s’adresse à tous ceux qui ne sont pas des habitués de l’univers d’Amazon ni d’Apple.