Que ce soit dans le cadre d’un projet de bricolage, d’un cours de sciences, de technologie, d’ingénierie ou de mathématiques, dans un laboratoire universitaire ou lors d’une formation avec des cobots, les bras robotisés offrent un large éventail de possibilités d’apprentissage et jouent un rôle central dans l’enseignement pratique de la technologie. En effet, aucun autre outil ne permet de découvrir et de comprendre aussi directement les principes de la mécanique, de l’électronique, de la programmation et de l’automatisation.
Pourquoi des bras robotisés ? Avantages des applications pratiques dans le processus d’apprentissage
Les bras robotisés ne sont pas de simples gadgets techniques : ce sont des outils qui rendent l’apprentissage tangible et durable. Au lieu de traiter des formules et des concepts de manière abstraite, les élèves peuvent les mettre en pratique directement. Ce lien direct entre la théorie et la pratique stimule l’intérêt pour la technologie et peut avoir un impact positif sur la réussite de l’apprentissage.
Un autre avantage de l’utilisation de bras robotisés dans l’enseignement est que les résultats sont rapidement visibles. Lorsqu’un bras robotisé est correctement programmé et qu’il exécute une tâche avec succès, les élèves ressentent immédiatement un sentiment de réussite, ce qui peut contribuer de manière significative à accroître leur motivation.
Parallèlement, l’utilisation de bras robotisés permet de renforcer les compétences techniques et interdisciplinaires, qu’il s’agisse du travail en équipe, la résolution des problèmes ou bien de trouver de nouvelles solutions créatives.

Quels sont les critères importants ? Critères de sélection des bras robotisés éducatifs
Lors du choix de bras robotisés pour l’enseignement, il faut garder à l’esprit que tous les bras ne conviennent pas à tous les domaines. Plusieurs facteurs jouent ici un rôle décisif et doivent être adaptés à l’enseignement :
Degrés de liberté (DOF) : mobilité et complexité
Le degré de liberté (DOF) indique le nombre de mouvements indépendants qu’un bras robotisé peut effectuer. Chaque degré de liberté correspond à un axe ou à une articulation. Plus le DOF est élevé, plus le bras robotisé est flexible, mais plus son contrôle et sa manipulation sont complexes. Pour l’enseignement, 4 à 6 DOF sont généralement suffisants.
Commande et programmabilité : Blockly, Python, Arduino, ROS/ROS2
Il est recommandé d’utiliser des bras robotisés dotés d’un environnement de programmation évolutif permettant de passer de solutions pour débutants à des cadres de travail très complexes. Pour débuter, les éditeurs visuels basés sur des blocs, comme Blockly ou mBlock, qui permettent d’éviter les erreurs de syntaxe, sont particulièrement adaptés. Les utilisateurs avancés peuvent utiliser des langages textuels tels que Python ou C/C++ via l’IDE Arduino pour un contrôle proche du matériel.

Extensibilité et outillage de fin de bras (EoAT) : pinces, ventouses, capteurs
Si le bras robotisé doit être utilisé dans différents scénarios d’apprentissage, il faut veiller à la modularité des effecteurs terminaux. Cela permet en effet de passer rapidement et simplement d’une pince mécanique à une ventouse à vide, par exemple. Des capteurs supplémentaires intégrés élargissent également les possibilités d’application. Une interface standardisée (via des pilotes compatibles ROS ou des connexions E/S, par exemple) garantit également que les modules de fournisseurs tiers ou les solutions EoAT développées en interne peuvent être connectés sans difficulté.
Convivialité et assistance logicielle : minimiser les obstacles à l’entrée
Une interface utilisateur intuitive, des instructions détaillées et une communauté active facilitent la prise en main et permettent de surmonter rapidement les obstacles techniques.
Rapport qualité-prix : utilité didactique par rapport aux coûts d’investissement
Lors de l’achat, il convient de veiller à ce que la valeur ajoutée pédagogique soit proportionnelle aux coûts. Le modèle le plus cher n’est pas toujours le meilleur choix : ce qui compte, c’est sa capacité à soutenir les objectifs d’apprentissage.
Cinq modèles en bref – De l’initiation au laboratoire de recherche
Ces cinq modèles illustrent la polyvalence de la robotique dans le domaine de l’éducation, de l’initiation simple à la plateforme de recherche complexe:

Facile à prendre en main et abordable
Le Waveshare RoArm-M2-S est parfait pour les premières expériences de programmation. Sa conception à entraînement direct articulé et sa technologie à double entraînement au niveau de l’articulation de l’épaule offrent une grande précision et un couple doublé, tout en conservant une taille compacte. Avec une plage de travail pouvant atteindre 1,09 m de diamètre (rotation de base de 360°) et une charge utile de 0,5 kg à 0,5 m, ce bras convient à une large gamme de projets pratiques de robotique et d’automatisation. Il peut par exemple être utilisé pour exécuter des tâches simples de type « pick and place », commandées à l’aide d’un joystick ou d’un clavier.
Compatible DIY et Arduino
L’Arduino Tinkerkit Braccio est parfait pour les bricoleurs et les projets MINT axés sur la construction artisanale. Il s’agit d’un bras robotisé entièrement assemblé et modulaire, spécialement conçu pour le contrôle basé sur Arduino. Il permet d’utiliser à la fois des séquences de mouvements simples et une logique de contrôle complexe. Avec une portée maximale de 80 cm et une hauteur maximale de 52 cm, il offre une zone de travail solide pour les applications de table. Il peut également déplacer des charges allant jusqu’à 150 g, ce qui le rend idéal pour les expériences pédagogiques ou les prototypes d’automatisation.
Polyvalent sur le plan didactique
Le DOBOT Magician Advanced est un bras robotisé professionnel et multifonctionnel. Grâce à sa conception modulaire et à sa connectivité étendue, il convient aussi bien à la formation, à la recherche qu’à la fabrication de prototypes industriels. Il allie un contrôle précis des mouvements à une multitude d’options de commande, notamment USB, Wi-Fi, Bluetooth, commande par application et manette de jeu. La fonction « Teach & Playback » permet d’enregistrer et de reproduire des séquences de mouvements directement sur l’appareil en guidant manuellement le bras. Le Magician prend en charge une large gamme d’outils d’extrémité de bras, comme des imprimantes 3D, des stylos pour le dessin, des pinces et des ventouses. Il est donc adapté aussi bien aux projets créatifs (dessins, modèles 3D) qu’aux tâches d’automatisation pratiques.
Proche de la recherche et open source
L’uFactory xArm6 Lite est une alternative économique aux bras robotisés industriels traditionnels. Ce bras robotisé 6 axes est à la fois précis et robuste, avec une capacité de charge allant jusqu’à 5 kg et une portée de 700 mm. Il offre également une répétabilité de ± 0,1 mm, ce qui le rend adapté aux applications d’automatisation, d’assemblage et de test les plus exigeantes. Avec un poids propre de 12,2 kg, il offre également un excellent rapport poids/performance, ce qui le rend utilisable de manière stationnaire ou mobile.
Niveau industriel pour la formation
Le Lexium Cobot RL3 est parfait pour simuler la collaboration directe entre l’homme et le robot. Ce bras robotisé collaboratif 6 axes, d’une capacité de charge maximale de 3 kg, intègre des fonctions de sécurité telles que la détection de collision ou la limitation de force. Grâce à ces fonctions, il peut être utilisé sans problème dans des scénarios de laboratoire ou d’enseignement, sans nécessiter de dispositifs de protection séparateurs.
La diversité plutôt qu’une solution unique : du bricolage au cobot industriel
Les bras robotisés offrent aux élèves un apprentissage pratique. Il existe un modèle adapté à chaque niveau d’apprentissage et d’expérience. Intégrés à l’enseignement, ils offrent de nombreux avantages. Elle stimule la motivation et permet de relier de manière pertinente les contenus des différentes matières. En même temps, elle permet de rendre compréhensibles des technologies complexes. Trouver aujourd’hui la bonne approche permet de poser les bases de compétences essentielles. Celles-ci sont de plus en plus importantes dans un monde de plus en plus automatisé et interconnecté. C’est ainsi que l’on parvient à faire le premier pas pour comprendre la technologie, mais aussi pour la façonner activement.
Images : Adobe Stock