« Est-ce que cela peut encore être collé ? » Vous vous êtes probablement posé cette question à plusieurs reprises. Que ce soit au moment où votre figurine en porcelaine préférée s’est cassée, la semelle de vos vieilles chaussures s’est détachée, vos lunettes de soleil se sont cassées ou vous avez accidentellement fait une grosse brèche dans la table de la cuisine.
Et en effet, avec un peu de colle, de nombreux objets cassés ou endommagés peuvent être sauvés de la poubelle. En tant que consommateur, vous protégez non seulement votre portefeuille, mais aussi l’environnement.
Non à la société du jetable
Le changement climatique, les changements environnementaux, la rareté des ressources, etc. appellent de plus en plus à repenser notre société. Sur la voie d’un mode de vie plus durable, un principe directeur important est le suivant : s’éloigner de la tendance de consommation inutile et s’orienter vers une utilisation responsable des ressources.
Qu’est-ce qui aide, entre autres, à lutter contre la mentalité du jetable ? Réparer des choses soi-disant cassées au lieu de simplement les acheter neuves. Parfois, c’est juste un câble qu’il faut remplacer pour que l’ancienne lampe fonctionne à nouveau. Ou encore, quelques points astucieux avec une aiguille et du fil suffisent pour transformer à nouveau un pantalon déchiré en un vêtement portable.
Réparer des objets du quotidien avec de la superglue
Enfin, de nombreux objets cassés peuvent être réparés avec de la colle. Cela commence par de petites choses du quotidien comme celles mentionnées au début. Pour des réparations rapides à la maison, on se tourne souvent vers la colle cyanoacrylate, plus connue sous le nom de superglue. Non seulement son durcissement rapide, mais aussi son applicabilité simple et polyvalente rendent la super colle si attrayante pour une utilisation dans les ménages privés. Dans la quatrième partie de notre série « Le monde du collage », nous avons déjà traité en détail des superglues. Cependant, gardez à l’esprit qu’il existe aujourd’hui de nombreuses supercolles, chacune avec ses propres « propriétés particulières ».
Regardons de plus près les exemples de l’introduction : Si vous souhaitez coller une semelle de chaussure, vous avez besoin d’une colle particulièrement flexible et résistante aux chocs. Pour une réparation délicate, comme la pose d’une plaquette nasale sur des lunettes de soleil, vous devez utiliser un adhésif peu pelucheux. C’est le seul moyen d’obtenir un résultat visuellement impeccable.
Si vous souhaitez réparer une figurine en porcelaine cassée, la colle doit être un peu plus épaisse. Ce type de colle présente l’avantage d’être facile à doser, de bien remplir la cassure et de ne pas couler si rapidement lorsqu’elle sort de la zone jointe. Enfin, il reste encore l’encoche disgracieuse dans la table en bois : avec une combinaison de superglue et d’un mastic spécialement adapté, la faille peut être rapidement comblée et éliminée. Le professionnel des colles WEICON propose ici une bonne solution, composée de la colle cyanoacrylate Contact VA 8312 et du mastic Contact.Comme vous pouvez le constater, vous devez vous renseigner à l’avance sur la colle adaptée à votre réparation DIY. Cela s’applique non seulement aux superglues évoquées plus en détail ici, mais également à tous les autres types d’adhésifs que vous pouvez utiliser pour réparer vos objets cassés à la maison.
Réparations d’adhésifs dans les grandes industries
Mais réfléchissons maintenant dans des dimensions légèrement plus grandes. La devise « Réparer au lieu de jeter » est très populaire non seulement dans vos propres murs, mais aussi dans les grandes industries. Il est reconnu depuis longtemps que l’achat de nouvelles machines, bandes transporteuses, tuyaux, pompes, etc. coûte généralement beaucoup plus cher que leur réparation. Non seulement en termes purement matériels, mais aussi en termes de temps. Parce qu’un grand système ne peut pas être remplacé sans interrompre des processus de production importants et, au final, perdre de l’argent.
Nous vous avons également apporté des exemples de réparations utilisant des colles issues du monde de l’industrie. Le choix est ici presque infini, c’est pourquoi nous nous concentrons sur une chose dans cet article : la réparation des canalisations défectueuses.
Sceller la conduite d’eau endommagée

Que faire en cas de fuites invisibles ?

À très grande échelle : réparation de pipelines

Enfin, consacrons-nous à un projet gigantesque : comment réparer un tronçon d’oléoduc de 100 kilomètres de long endommagé par la corrosion et l’usure ? Comme en échangeant ? Heureusement, il existe un autre moyen. À l’aide de ce que l’on appelle l’acier plastique, un système de résine époxy chargé d’acier, les zones défectueuses du pipeline illustrées ici ont pu être réparées et recouvertes. WEICON propose également de nombreuses solutions dans ce segment.
Comme vous pouvez le constater, les adhésifs peuvent être utilisés pour effectuer des réparations de différentes manières, économisant ainsi des coûts et des ressources. Que ce soit chez vous ou dans les grandes industries, cet assistant invisible du quotidien a sauvé bien des choses de la poubelle. Ce petit aperçu donne juste un avant-goût de ce qui est possible. Donc, si quelque chose se brise, n’hésitez pas à continuer à vous demander : « Est-ce que ça peut encore être collé ?
Images: WEICON