La technologie moderne permet de protéger et de surveiller votre propre maison. Il ne doit pas toujours s’agir d’un système d’alarme coûteux. Ainsi, de simples composants Smart-Home peuvent déjà faire beaucoup pour protéger une maison ou un appartement.
Systèmes d’alarme intelligents
De nombreux modèles intelligents sont faciles à installer par vous-même et ont beaucoup d’avantages à offrir. Ils permettent de sécuriser des entrées telles que des fenêtres et des portes, de contrôler des caméras et de simuler une présence.
L’élément central de ces systèmes est généralement une station de base, qui est connectée au routeur Wi-Fi. Les capteurs peuvent ensuite être répartis dans toute la maison et connectés au système.
- Capteurs de fenêtre : les commutateurs de contact installés dans le châssis déclenchent une alarme dès que la fenêtre ou la porte est ouverte.
- Détecteur de mouvement : les capteurs à infrarouge enregistrent la chaleur corporelle et tirent la sonnette d’alarme. Idéal contre les fausses alarmes : les capteurs ignorent les animaux de petite taille.
- Caméras de surveillance : pratiquement tous les systèmes d’alarme peuvent être associés à une caméra de surveillance. Si les caméras détectent un mouvement, elles lancent un enregistrement. Selon le modèle, les images sont alors stockées sur les supports de données locaux et/ou dans le cloud.
- Détecteur de fumée : connectés à un système d’alarme, les détecteurs de fumée intelligents présentent l’avantage d’envoyer une notification sur votre smartphone en cas d’incendie. Ceci est particulièrement utile pour des individus souffrant de handicap ou des personnes âgées, puisque des prestataires de services, des voisins ou des parents sont informés rapidement et peuvent se déplacer en cas de nécessité. De plus, il est également possible d’actionner des volets roulants et d’allumer des lumières, afin de faciliter l’évacuation d’un immeuble.
Dès lors que l’un des capteurs enregistre, en mode “armé”, un événement suspect, une alarme est déclenchée. L’utilisateur reçoit ensuite en quelques secondes seulement un message sur son smartphone. Message idéalement accompagné d’une photo, afin qu’il puisse directement avoir une idée de la situation. Votre Smart Home vous offre ainsi une véritable protection contre les effractions.
Tout est sous contrôle grâce à la vidéosurveillance
La surveillance vidéo n’est plus uniquement intéressante pour les commerces et les entreprises. Qu’il s’agisse de contrôler une entrée, un jardin, l’accès à un garage ou une résidence secondaire, de plus en plus de particuliers surveillent leur maison et leur cour. L’idée générale est la suivante : une surveillance vidéo facilement reconnaissable doit avant tout dissuader les cambrioleurs de façon efficace.
Ils recherchent en effet de façon ciblée des logements mal sécurisés, où ils peuvent entrer sans risque et rapidement. Une caméra de surveillance, de préférence associée à des indications bien visibles, signale un obstacle supplémentaire.
Ici, les caméras de surveillance intelligentes offrent plusieurs avantages. Ainsi, le dispositif n’est plus seulement destiné aux professionnels du réseau. Bien au contraire. Son installation s’avère extrêmement simple pour la plupart des modèles et ne prend que quelques minutes. De plus, les prix sont attractifs : on peut en effet s’offrir un système de sécurité Smart-Home pour moins de cent euros. Même les personnes désireuses d’acheter caméras HD résistantes aux intempéries, comprenant des LED infrarouges pour la vision nocturne, n’ont plus besoin d’investir beaucoup d’argent.
Un contrôle complet avec des verrous de porte intelligents
Vous avez peut-être vécu la situation : un membre de la famille perd sa clé et la colère prend le dessus.
En quelques heures seulement, tous les verrous doivent être remplacés intégralement et toutes les personnes concernées doivent être équipées de nouvelles clés. En effet, une personne malhonnête pourrait pénétrer dans la maison avec la clé. Un cylindre intelligent permet d’éviter de telles dépenses et autant de stress.
Il existe plusieurs systèmes faciles à monter, qui sont installés de l’intérieur au niveau de la clé coincée dans le cylindre de verrouillage, ainsi que des systèmes qui nécessitent le remplacement du cylindre. La serrure de porte intelligente peut ensuite être ouverte ou fermée facilement à l’aide d’un smartphone.
Ces nouvelles “clés” sous la forme de smartphones ou de transpondeurs peuvent être installées en un tour de main, et supprimées tout aussi vite. Cette opération ne prend généralement que quelques minutes.
Les serrures intelligentes intéressent en outre les obsédés du contrôle. Le “maître”, mais également la personne contrôlant la serrure, se situe au niveau du levier. Lui seul peut accorder l’accès à d’autres personnes. De plus, il peut en général contrôler à quel moment une personne a eu accès à la maison.
Images : Adobe Stock