La qualité d’image de la dashcam est primordiale
Lors de l’achat, assurez-vous que la caméra embarquée dispose d’une résolution d’image aussi élevée que possible. Beaucoup de modèles disposent d’une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) pour 60 photos par seconde. La qualité d’image est un facteur particulièrement important pour les enregistrements de nuit. Certaines dashcams prennent en charge des résolutions encore plus élevées, telles que par exemple la TRUECAM A7 S (2304 x 1296 pixels) ou la Dash Cam 55 de Garmin (2560 x 1440 pixels).
Installation de la caméra dans le véhicule
En principe, vous pouvez procéder de deux façons. Certains fabricants proposent un support qui se colle, d’autres un support muni d’une ventouse. Le support avec ventouse est pratique si l’utilisateur change souvent de véhicule, par exemple.
Pour une utilisation optimale, la dashcam doit être placée en haut au milieu du pare-brise, sans pour autant obstruer la vue du conducteur.
Loop, fonction d’urgence et détecteur de mouvement
L’enregistrement en continu n’étant pas autorisé, il est important que la caméra embarquée possède une fonction de boucle vidéo (« Loop »). Grâce à cette fonction, la caméra filme pendant une durée déterminée. Cette durée varie en fonction du fabricant et est souvent réglable manuellement. L’enregistrement sera ensuite écrasé par le suivant.
Mais afin d’éviter que toute preuve d’un accident ne soit écrasée, assurez-vous que la dashcam dispose d’une fonction d’urgence. Lorsque la caméra détecte, par exemple, une force centrifuge élevée en cas de freinage brusque ou d’accident, elle enregistre automatiquement la séquence vidéo en cours. Elle empêche également que celle-ci ne soit écrasée.
Le détecteur de mouvement est une autre fonctionnalité de base importante. Grâce à cette fonction, la dashcam surveille le véhicule, notamment en l’absence du conducteur, lorsque la voiture est garée. Le détecteur de la caméra réagit si le véhicule est endommagé ou percuté et enregistre la séquence dans la fonction d’urgence.
TRUECAM A7S : grande gagnante du test image
La TRUECAM A7S de TrueCam est une caméra embarquée qui réunit toutes ces fonctions. Mais elle offre, en plus, une qualité d’image optimale. Avec une qualité d’image de 1080 pixels (2304×1296 p.), les détails sont visibles même la nuit et en cas de mauvaise visibilité.La TRUECAM se positionne clairement sur une gamme de prix plus élevée, qui se justifie toutefois par la présence de toutes les fonctionnalités supplémentaires. Outre la fonction d’urgence, le cachet d’enregistrement et le module GPS, cette dashcam propose également la fonction de boucle vidéo, le détecteur de mouvement, une fonction de vision nocturne unique et l’alerte radar.