IP-Schutzklasse: So gut muss die Außenbeleuchtung geschützt sein

Indice de protection IP : l’éclairage extérieur doit aussi être protégé

Les éclairages situés devant la maison et le jardin sont parfois littéralement sous la pluie, ils se doivent donc de résister à l’eau et à la saleté. Mais que cela signifie-t-il exactement ? Sur la description technique ou sur l’emballage de nombreux appareils électriques et éclairages figure l’indice de protection IP correspondant. IP signifie “ingress protection”, ce qui équivaut en français à “protection contre la pénétration”. L’indice IP définit donc l’indice de protection du boîtier contre la pénétration de corps étrangers et d’eau. Dans ce guide, vous découvrirez quel indice de protection IP constitue le meilleur choix selon l’emplacement de l’éclairage extérieur.  

Composition du code IP

L’indice de protection IP comporte toujours deux chiffres :

  • le premier décrit la protection contre les contacts et contre la pénétration de corps étrangers. Il est compris entre 0 et 6. Ainsi, 0 signifie “aucune protection” et 6 désigne la protection la plus élevée contre la poussière et les contacts. Entre les deux, les chiffres varient selon le diamètre du corps étranger susceptible de pénétrer.
  • Le deuxième chiffre indique la protection contre la pénétration d’eau et d’humidité. Il comporte 9 niveaux : du niveau aucune protection (niveau 0), en passant par protection contre les gouttes d’eau, protection contre l’aspersion d’eau, protection contre les éclaboussures à la protection contre l’eau haute pression et les nettoyeurs à vapeur (niveau 9).

Différents types d’éclairage

L’indice de protection IP requise dépend de l’application. À l’extérieur, il existe plusieurs possibilités d’installation des éclairages.

Eclairage autour de la maison

IP23 : pour un bel éclairage général autour de la maison, à l’image de lampes au niveau de l’auvent et des portes d’entrée, vous aurez au minimum besoin de la classe de protection IP23. Ainsi, les éclairages sont protégés contre l’aspersion d’eau. À titre de comparaison, un modèle de protection IP20 résiste à des corps étrangers à partir de 12,5 millimètres de diamètre, mais n’est pas protégé contre l’eau (deuxième chiffre 0).

IP44 : Si votre éclairage nécessite d’être protégé contre les projections d’eau (au niveau de la maison ou sous le toit), optez pour la protection IP44. Ici, le second chiffre 4 décrit la protection contre l’eau. Le premier chiffre signifie que ces modèles ne laissent passer aucun corps étranger à partir d’un millimètre de diamètre. Les insectes n’ont donc aucune chance, face à des éclairages classés IP44, de pénétrer à l’intérieur des lampes. Nous recommandons par exemple l’applique murale LED avec détecteur de mouvement de Steinel et l’applique murale LED Flame de Paulmann.

Eclairage au sol

IP65 : pour les installations de luminaires encastrés dans le sol sous l’auvent ou au niveau de projecteurs d’extérieur, les lampes doivent être au minimum classées IP65. Le chiffre 6 indique que les lampes sont résistantes à la poussière. Le deuxième chiffre 5 fait quant à lui référence à la protection contre les éclaboussures. Un exemple typique est la luminaire à vasque LED ELED HR2X18W12-3 d’ENOVALITE.

IP67 : Les appareils présentant cette certification sont non seulement protégés contre les projections d’eau et les corps étrangers, mais résistent également à une courte immersion – comme l’indique le chiffre 7. Un exemple exceptionnel de modèle concerne le pavé LED Akiaki blanc chaud. La classe de protection IP67 est également réputée pour certains smartphones, tablettes et autres appareils techniques étanches.

IP69K : Les modèles d’éclairage extérieur affichant cette certification sont parfaitement étanches contre les corps étrangers et l’eau, et même le nettoyage à haute pression et à la vapeur. La lettre “k” indique en outre que ces lampes peuvent également être utilisées dans des conditions difficiles, par exemple dans une mine.

Image : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *