Neige, verglas, pluie verglaçante : L’arrivée de l’hiver implique non seulement un changement des paysages et des températures, mais aussi un changement des exigences vis-à-vis de votre véhicule. Afin de passer les mois d’hiver en toute sécurité et d’éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de préparer minutieusement votre voiture aux conditions hivernales. De la batterie de la voiture aux pneus, de nombreux éléments doivent être pris en compte pour garantir à la fois votre propre sécurité et la longévité de votre véhicule. Dans ce guide, vous trouverez des conseils pratiques et des recommandations pour préparer votre voiture de manière optimale à l’hiver. Des pneus-neige à la protection antigel, en passant par les petites outils , les conseils suivants vous permettront de rouler en toute sécurité et en toute sérénité cet hiver.
Freins
Si vous faîtes changer vos pneus dans un garage, il est recommandé de faire contrôler les freins en même temps. Une légère rouille peut généralement s’éliminer avec le temps en roulant et en freinant, mais si des rainures ou autres aparaissent sur les disques de frein normalement lisses, ceux-ci doivent être remplacés. Il est également important de disposer de suffisamment de liquide de frein. S’il n’y en a plus assez, cela signifie généralement que les plaquettes de frein sont usées.
Antigel de radiateur
Il faut absolument vérifier l’eau de refroidissement avant le premier gel pour s’assurer qu’elle contient suffisamment d’antigel. En effet, dès que les températures baissent, le risque que l’eau de refroidissement gèle augmente si elle n’est pas antigel. Les conséquences peuvent être graves : destruction du système de refroidissement ou même panne de moteur.
Il est possible de contrôler facilement l’eau de refroidissement à l’aide d’un testeur de protection contre le gel. Vous pouvez également demander un appareil de mesure à la station-service ou dans un garage. La mesure doit donner une valeur d’au moins -25 °C. Si la température est inférieure à -25 °C, le système de refroidissement ne fonctionne pas.
Liquide pour les essuie-glaces
L’antigel est également important dans le liquide lave-glace, afin d’éviter le gel des tuyaux, de la pompe ou les buses de pulvérisation. Le liquide lave-glace est disponible dans toutes les stations-service sous forme de mélange prêt à l’emploi ou de concentré. Lors de la dilution du concentré, veillez à respecter les bonnes proportions. Dans le cas contraire, l’efficacité du nettoyage peut en souffrir. En plus de l’antigel, vous pouvez ajouter des pastilles de nettoyant comme additif à l’antigel pour un meilleur nettoyage.
Phares + éclairage
Une bonne visibilité est essentielle pour une conduite sûre, surtout en cas de chute de neige. Il est préférable de vérifier avant chaque trajet que vos phares et vos feux stop sont exempts de neige et de glace. Il est également conseillé de vérifier le réglage des phares. En cas de mauvais réglage, vous risquez d’éblouir le trafic en sens inverse ou de ne pas éclairer correctement votre route. Dans les deux cas, cela peut s’avérer dangereux.
La sécurité routière dépend en grande partie d’un bon éclairage. Un phare défectueux augmente considérablement le risque d’accident ; il doit donc être remplacé immédiatement afin d’éviter que le deuxième phare ne tombe également en panne. En cas d’urgence, il est conseillé d’avoir toujours un jeu de lampes de rechange dans son véhicule. Cette mesure est déjà obligatoire dans plusieurs pays européens, dont la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, l’Espagne et la République tchèque. La France et la Slovaquie recommandent également la présence d’une telle boîte. Vous trouverez des ampoules de rechange pour véhicules dans la boutique en ligne reichelt.
Batterie de voiture
La batterie de voiture est responsable de l’une des pannes les plus classiques et les plus fréquentes en hiver. Si votre voiture ne démarre plus, c’est généralement parce que la batterie est faible ou vieille. Les voitures utilisées principalement pour de courts trajets sont les plus exposées à ce problème. Pour savoir si votre batterie doit être remplacée, vous pouvez utiliser un testeur de batterie. Si celui-ci affiche une valeur de 12,6 V ou moins, cela signifie que la batterie est défectueuse.
Petits et grands outils
Outre les préparatifs que nous venons de mentionner, il existe toute une série d’outils petits et grands qui vous permettront de relever tous les défis pendant les mois d’hiver :
- Chaînes : permettent de rouler en toute sécurité dans les régions particulièrement enneigées.
- Grattoir à glace : indispensable pour dégivrer les vitres de la voiture.
- Film de protection : éviter d’avoir à gratter ou d’abîmer les caoutchoucs des essuie-glaces s’il est coincé dessous pendant la nuit.
- Dégivrant pour portières : lorsque les portières sont fortement gelées, le dégivrant pour portières est parfois le seul moyen d’accéder à la voiture. Il est donc conseillé de ne pas le laisser dans la voiture.
Les routes glissantes ou les fortes chutes de neige augmentent le risque d’accident. Pour pouvoir porter secours ou aider les autres en cas d’urgence :
- Câble de remorquage
- Câble de démarrage
- Triangle de signalisation
- Trousse de secours
- Des chaussures solides et chaudes, si vous prévoyez d’aller en ville en costume.
- Si vous n’avez pas encore emporté de gants, vous apprécierez d’en avoir une paire de secours dans votre voiture.
Il ne faut pas oublier l’équipement obligatoire qui doit se trouver dans la voiture en toute saison: le gilet de sécurité et de sûreté
Ces conseils, sous forme de guide, peuvent vous aider à préparer au mieux votre voiture, ainsi que vous-même, à l’arrivée des mois froids. En effet, des pneus adaptés, une protection antigel suffisante et un contrôle régulier des feux peuvent faire la différence entre une conduite détendue et des surprises désagréables sur les routes enneigées. Des accessoires tels que des câbles de démarrage et un câble de remorquage complètent l’équipement hivernal et permettent de faire face aux situations imprévues.
Images : Adobe Stock