Parfois, il suffit de deux cloisons entre le routeur et l’ordinateur pour que le débit de la connexion Internet Wi-Fi dégringole. Les adaptateurs réseau pour câbles électriques, également appelés Powerline, offrent une solution pratique à ce problème.
Powerline pour les grandes distances
Lorsque le Wi-Fi est à la peine dans certaines pièces, la situation semble sans issue. Le répéteur peut être la solution.
Mais il divise par deux le taux de transfert du réseau sans fil car chaque signal est envoyé deux fois : d’abord au répéteur puis au routeur. Les réseaux Powerline, au contraire, fonctionnent en principe comme un réseau câblé classique et transmettent les données à un débit normal même sur de très grandes distances.
Un réseau Powerline est par conséquent généralement plus rapide qu’un réseau sans fil à partir de deux cloisons ou d’un plafond en béton armé.
Dans toute la maison grâce au réseau électrique
Dans un réseau Powerline, les données sont transmises d’une pièce à l’autre via les câbles électriques. Pour cela, des adaptateurs spéciaux convertissent le flux de données en signaux haute fréquence qui sont ensuite acheminés jusqu’aux autres adaptateurs par le câblage électrique.
Ces adaptateurs reconvertissent les signaux en données exploitables et les transfèrent à l’ordinateur, à la console de jeu ou à d’autres périphériques réseau. Un réseau Powerline se structure de la même manière. Selon le nombre d’adaptateurs, il est possible d’y raccorder jusqu’à 255 ordinateurs.
Si les adaptateurs sont compatibles avec la norme Homeplug, ce qui est le cas de pratiquement tous les modèles, il est même possible d’utiliser les produits de différentes marques.
Pour le Wi-Fi aussi
Les applications des adaptateurs Powerline sont très vastes. Souvent, ils permettent de raccorder des ordinateurs à Internet dans des pièces isolées.
Mais ils permettent aussi d’augmenter la portée du Wi-Fi pour surfer en haut débit sur votre tablette ou votre smartphone. On utilise ici un adaptateur Powerline avec point d’accès. On le reconnaît à la mention “WLAN” ou “Wi-Fi”.
Powerline : vitesse et sécurité
La technologie Powerline n’est pas aussi rapide que les fabricants le promettent, mais le LAN et le Wi-Fi non plus. Comme pour le Wi-Fi, la vitesse de transfert s’atténue avec la distance, mais toutefois pas autant.
La multiplication des prises, des dérivations du courant, des prises équipées d’une protection contre la foudre et des compteurs intermédiaires réduit elle aussi le débit. Concrètement, les adaptateurs modernes offrent un débit de données compris entre 20 et 70 Mbit/s.
Les utilisateurs de la technologie Powerline n’ont aucun souci à se faire quant à la sécurité de leurs données : étant donné que la transmission des données s’arrête au compteur de la maison, une personne mal intentionnée devrait d’abord avoir accès à la prise de la terrasse ou du balcon pour intercepter vos données.
Elle devrait ensuite obtenir votre mot de passe Powerline.
Installation en quelques minutes
Tous les produits sont très simples à installer : il suffit d’insérer deux adaptateurs Powerline dans deux prises voisines, puis d’appuyer sur les boutons de connexion et d’attendre un court instant que les adaptateurs se connectent.
Le premier adaptateur est inséré dans une prise murale à proximité du routeur et s’y connecte. Le second adaptateur est inséré dans une prise murale de la pièce à doter d’Internet. Les appareils qui s’y trouvent se connectent alors par LAN ou Wi-Fi.