Mehr als nur ein Video: Wie KI Überwachungskameras revolutioniert

Plus qu’une simple vidéo : comment l’IA révolutionne les caméras de surveillance

Les caméras de surveillance sont désormais bien plus que de simples systèmes de capture d’images. Grâce aux récentes avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), elles sont de plus en plus capables d’effectuer des tâches d’analyse, d’interprétation et d’évaluation du contenu des images. Elles fournissent ainsi des résultats précis en temps réel. Que ce soit pour la reconnaissance d’objets, l’analyse de mouvements ou la génération d’alertes automatisées, l’IA transforme radicalement les possibilités d’utilisation de ces dispositifs. Ce guide met en lumière les technologies qui se cachent derrière ce phénomène, ainsi que les opportunités et les défis qui y sont associés.

Comment l’IA est-elle utilisée dans les caméras de surveillance ?

La base technologique est l’apprentissage automatique (ML) et l’apprentissage profond

L’apprentissage automatique (ou machine learning, ML) et l’apprentissage profond constituent la base de cette utilisation. L’apprentissage profond est une forme spécialisée d’apprentissage automatique. Il utilise des réseaux neuronaux artificiels s’inspirant du cerveau humain. Ces réseaux se composent de plusieurs couches qui traitent les informations de manière de plus en plus abstraite afin d’analyser des scènes complexes ou de classer de nouvelles situations.

Concrètement, dans le domaine de la vidéosurveillance, l’IA est utilisée de la manière suivante : des algorithmes sont entraînés à l’aide de grandes quantités de données vidéo afin d’identifier automatiquement certains modèles, tels que des mouvements, des objets ou des comportements. Ils sont ainsi capables de distinguer de manière autonome les mouvements quotidiens des comportements suspects. Contrairement au passé, les caméras de surveillance peuvent désormais non seulement détecter un mouvement, mais aussi identifier précisément ce qui bouge et déterminer si cela peut constituer un danger, et ce en temps réel.

Alors que les systèmes de surveillance classiques sont programmés selon des règles fixes, les systèmes basés sur l’IA utilisent des algorithmes entraînés à reconnaître différentes situations, puis à prendre des décisions de manière autonome. Alors qu’auparavant, un être humain devait vérifier une situation ou de fausses alarmes étaient déclenchées, la caméra de surveillance basée sur l’IA peut désormais mieux évaluer les situations et éviter les déclenchements intempestifs d’alarmes. Une multitude de nouvelles fonctions rendues possibles par l’IA y contribuent également.

Nouvelles fonctionnalités des caméras de surveillance IA

Reconnaissance et classification d’objets

Lors de la reconnaissance d’un objet, la caméra analyse l’objet se trouvant dans son champ de vision. Dans un deuxième temps, l’intelligence artificielle détermine l’emplacement précis de l’objet dans l’image. Cette fonctionnalité ne fonctionne que si la caméra a été préalablement entraînée avec de nombreux exemples d’objets différents.

Reconnaissance faciale pour le contrôle d’accès

L’intelligence artificielle joue également un rôle important dans la reconnaissance faciale. Dès qu’une personne entre dans le champ de vision de la caméra de surveillance, elle est en effet détectée. En quelques secondes seulement, la personne est alors mesurée en trois dimensions et comparée aux caractéristiques déjà enregistrées. Grâce à cette mesure biométrique, l’IA peut distinguer les personnes autorisées des personnes non autorisées.

Notifications déclenchées par des événements

Au lieu de surveiller en permanence, les caméras modernes réagissent de manière ciblée à des événements prédéfinis, comme l’entrée dans une zone interdite ou des mouvements inhabituels dans une zone sensible. L’intelligence artificielle (IA) permet de distinguer s’il s’agit simplement d’un animal, par exemple, et de ne déclencher une notification qu’en cas d’événement pertinent.

Analyse comportementale et détection des anomalies

Dans le cadre de l’analyse comportementale, l’IA apprend à reconnaître les modèles de comportement humains. Elle détecte, par exemple, la manière dont les personnes se déplacent dans des situations particulières, comme lors d’un cambriolage. Grâce à la détection des anomalies, l’IA peut identifier les comportements inhabituels et, si nécessaire, donner l’alerte.

Recherche intelligente et suivi automatique

Grâce à la fonction Smart Search, l’intelligence artificielle permet de rechercher de manière ciblée des objets, des personnes ou même des événements spécifiques dans de grandes quantités de données. Il est ainsi possible de trouver rapidement des scènes clés importantes dans de longs enregistrements vidéo, sans avoir à les visionner intégralement. La fonction Auto-Tracking permet quant à elle aux caméras de surveillance de suivre de manière autonome les objets qu’elles détectent dès leur apparition dans leur champ de vision.

Du salon à l’usine

Une protection intelligente pour la maison

La caméra de surveillance extérieure IMOU AOV PT vous garantit une sécurité totale à domicile. Avec une résolution 3K UHD, une fonction de pivotement à 340° et d’inclinaison à 90°, ainsi qu’une vision nocturne d’une portée allant jusqu’à 25 mètres, elle garantit des images d’une netteté exceptionnelle, jour et nuit. Grâce à la technologie Always-On-Video (AOV), l’enregistrement est continu avec une consommation d’énergie minimale, tandis que le mode d’enregistrement complet est automatiquement activé en cas d’événements. Alimentée par une puissante batterie de 10 000 mAh, elle offre une autonomie presque illimitée, ce qui est idéal pour les endroits sans alimentation électrique fixe, grâce au panneau solaire fourni.

L’intelligence artificielle intégrée est un atout particulier : l’algorithme IMOU SENSE® développé en interne assure une détection des personnes très précise en temps réel, réduit les fausses alarmes et permet le suivi automatique des mouvements dans l’image. La caméra offre également des fonctions intelligentes telles que l’audio bidirectionnel et une sirène intégrée. Grâce à la prise en charge de la 4G et du Wi-Fi, la connexion reste stable, même en cas de panne de réseau.

Die  IMOU AOV PT Überwachungskamera für den Außenbereich

Pour les entreprises

La MIL C8266-X4GOPC permet de surveiller facilement et confortablement des zones telles que les locaux d’une entreprise ou les halls d’usine. Cette caméra 5G IA permet des transferts de données rapides et analyse et traite les données à l’aide de l’intelligence artificielle. Elle peut également communiquer avec d’autres appareils. Grâce à ses enregistrements haute résolution en 4K, elle permet une surveillance précise des détails.

Cette caméra de surveillance est idéale pour une utilisation en entreprise. Elle est très robuste et offre des performances maximales, même dans des conditions environnementales extrêmes telles qu’une chaleur ou un froid intense. De plus, aucune connexion Wi-Fi ou LAN n’est nécessaire, car la caméra utilise la technologie mobile jusqu’à la 5G ou la technologie PoE/DC 12 V pour la transmission d’énergie.

Mit der MIL C8266-X4GOPC lassen sich Bereiche wie zum Beispiel Firmengelände oder Werkshallten einfach und bequem überwachen.

Pourquoi les PME peuvent-elles en bénéficier

Les petites et moyennes entreprises peuvent en effet tirer parti de ces caméras, car elles peuvent être utilisées dans de nombreux domaines. La logistique, le commerce de détail ou la production ne sont que quelques exemples. Les caméras de surveillance IA leur permettent d’assurer leur sécurité 24 heures sur 24 et en temps réel. Grâce à cette technologie innovante, les entreprises gagnent en efficacité et réalisent des économies. De plus, en cas d’infraction pénale, les caméras de surveillance IA permettent de préserver les preuves.

Les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de leur propre service de sécurité ou de spécialistes de la sécurité informatique peuvent tout particulièrement tirer parti de cette technologie. Les caméras de surveillance basées sur l’IA sont en effet capables de distinguer les événements pertinents des événements non pertinents. En évitant les fausses alertes dues aux ombres, aux animaux ou aux conditions météorologiques, elles soulagent le personnel de sécurité. Pour les entreprises disposant de ressources humaines limitées, ces systèmes offrent une surveillance professionnelle 24 heures sur 24, sans coûts ni personnel supplémentaires.

Ce qu’il faut savoir

L’utilisation de caméras de surveillance basées sur l’intelligence artificielle (IA) est soumise à des exigences légales strictes, notamment au règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable dans toute l’Europe. Les données à caractère personnel, telles que les images faciales ou les profils de mouvement, ne peuvent être collectées, stockées et traitées que dans certaines conditions. Les entreprises doivent veiller à ce que le traitement soit proportionné, limité à une finalité déterminée et transparent. Cela signifie notamment : une signalisation claire des zones de surveillance, un intérêt légitime à l’enregistrement et le respect des délais de conservation. À cela s’ajoute le projet de loi européen sur l’IA, qui réglemente les systèmes d’IA en fonction de leur niveau de risque.

Der Einsatz KI-gestützter Überwachungskameras ist  an strenge gesetzliche Vorgaben gebunden, insbesondere an die europaweit geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

À cela s’ajoute le projet de loi européen sur l’IA, qui réglemente les systèmes d’IA en fonction de leur niveau de risque. Les systèmes de surveillance dotés d’une fonction de reconnaissance biométrique ou d’analyse comportementale pourraient être classés comme « à haut risque » et seraient alors soumis à des exigences encore plus strictes en matière de transparence, de traçabilité et de sécurité technique. Un enregistrement précis de toutes les opérations est également requis.

Outre les aspects juridiques, il faut également tenir compte de facteurs techniques. De nombreux systèmes requièrent notamment des réseaux stables et performants, en particulier lorsque le traitement des images s’effectue en temps réel ou lorsque de grandes quantités de données sont transférées vers le cloud. De mauvaises conditions d’éclairage, comme le contre-jour ou les prises de vue nocturnes, peuvent également nuire à la précision de l’IA, notamment pour la reconnaissance faciale ou la classification d’objets.

Le taux de fausses alertes est un autre aspect technique à prendre en compte. Bien que les systèmes d’IA filtrent de nombreux événements non pertinents, des fausses alertes peuvent toujours se produire, par exemple en raison de la présence d’animaux, d’ombres ou d’influences météorologiques. Un calibrage minutieux des systèmes est donc essentiel pour renforcer la sécurité et éviter les interruptions inutiles.

Évolutive et pérenne

La technologie de surveillance basée sur l’intelligence artificielle n’est plus réservée aux grandes entreprises depuis longtemps. Aujourd’hui, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les particuliers, peuvent également profiter des avantages des systèmes vidéo intelligents, qu’il s’agisse d’une sécurité accrue, de processus automatisés ou d’une analyse plus efficace des images. Grâce à des fonctions avancées telles que la reconnaissance d’objets ou les alertes intelligentes, de nombreuses tâches qui nécessitaient auparavant beaucoup de temps et de ressources peuvent désormais être automatisées. En respectant le cadre juridique, notamment le RGPD, et en utilisant la technologie à bon escient, la surveillance basée sur l’IA peut apporter une réelle valeur ajoutée, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Images: Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *