Que ce soit pour les locataires ou les propriétaires, la panne de chauffage en saison froide est une nuisance récurrente pour de nombreux consommateurs. Les défauts de chauffage ou les problèmes fonctionnels sont souvent détectés trop tard – uniquement lorsque vous vous trouvez sous une douche froide ou lorsque vous voulez chauffer une pièce qui est déjà complètement refroidie.
Mais il est important de reconnaître rapidement les problèmes de chauffage et de prendre des contre-mesures. Si ce n’est pas le cas, par exemple parce que les résidents sont en vacances, il y a même un risque de dégâts d’eau par rupture de conduites.
Dans ce guide, nous expliquons comment les systèmes de chauffage intelligents peuvent être utilisés pour surveiller le fonctionnement et quels autres avantages ils apportent.
Surveillance du fonctionnement, réduction des coûts de chauffage et bien plus encore – les avantages des systèmes de chauffage intelligents
Entre-temps, différents fabricants proposent des systèmes intelligents pour la régulation du chauffage dans toutes les gammes de prix et avec différents équipements. Afin d’être informé des éventuelles pannes du système de chauffage, un système de chauffage qui peut être commandé via App est nécessaire.Dans l’application, l’utilisateur peut régler un plan de chauffage individuel et définir une température dépendant du jour pour chaque pièce. Si cette température de consigne ne peut pas être atteinte par le système de chauffage intelligent, un message est envoyé au smartphone. Cela permet de prendre des contre-mesures à un stade précoce avant que le système d’eau chaude ou de chauffage ne tombe complètement en panne.
En plus de ce contrôle fonctionnel, les systèmes de chauffage intelligents offrent d’autres avantages pour le consommateur :
– Économies d’énergie : En établissant des horaires, le chauffage peut être adapté à la demande. Par exemple, la température est abaissée dans les pièces qui ne sont pas utilisées pendant la journée. Cela permet d’économiser des frais de chauffage.
– Plus de confort : un profil de chauffage séparé peut être réglé pour chaque pièce. Par exemple, la salle de bain ou la cuisine peut être préchauffée avant que vous ne vous leviez pour plus de confort. Vous n’avez donc pas besoin de petit-déjeuner ou de prendre une douche dans une chambre froide le matin.
– App et commande vocale : L’application peut également être utilisée pour modifier les profils de chauffage pendant le déplacement. Si le système intelligent est relié à un Alexa Echo Dot ou à un autre assistant linguistique, la commande se fait également par la voix.
– Evolutivité : Qu’il s’agisse d’un studio avec un seul radiateur ou d’une maison avec chauffage par le sol, les solutions de chauffage peuvent être adaptées et étendues en conséquence.
– Installation simple : Avec la plupart des systèmes, l’installation est même possible sans l’intervention d’un électricien. Par exemple, les thermostats de radiateurs conventionnels sont simplement remplacés par des thermostats intelligents.
Détection précoce lorsque le chauffage ne fonctionne pas : Contrôle du chauffage avec HomeMatic IP
La solution HomeMatic IP, par exemple, est un système de chauffage intelligent pour la surveillance du fonctionnement. Dans l’application associée, disponible pour Android et iOS, l’utilisateur peut régler directement la température cible en fonction de l’heure de la journée.
Si le système de chauffage ne peut y accéder dans les 24 heures, une notification de poussée est envoyée au smartphone. De cette façon, les défauts de chauffage peuvent être détectés à l’avance et des mesures peuvent être prises avant que le problème ne devienne une nuisance. Voyez-ici comment l’installation du système peut également se faire.Les thermostats de base pour radiateurs peuvent également fonctionner en mode autonome sans le point d’accès IP HomeMatic. Il est recommandé d’intégrer en plus un thermostat mural car cela permet de mesurer la température réelle avec précision au milieu de la pièce.
De plus, il est possible d’intégrer de nombreux autres appareils Smart Home tels que des détecteurs de mouvement ou des prises de courant. Nous avons rassemblé ici un aperçu de l’équipement de base et de sa configuration pour les débutants Smart-Home pour vous.
Le système IP HomeMatic se distingue également par son haut niveau de sécurité des données. En effet, le service HomeMatic IP Cloud Service, qui sert à configurer les composants Smart Home, est exploité sur des serveurs allemands.
Aucune donnée personnelle n’étant demandée pour l’installation, l’anonymat des utilisateurs est préservé. De plus, l’ensemble de la transmission des données est cryptée.